サイクオフットポンプシングル(踏みマッチョ)のレビュー
- 用途:
- リピート購入でした
- 対象商品:
- 35703202
以前、同一商品を使用していましたが、ピストンのシャフト受け部が
破損し、使えなくなったので再購入しました。
値段の割に長く使えたので、以前の物が壊れても、同一商品が欲しいと
考えたくらいコスパが良かったです。
自転車、単車、バランスボール、いろんなものに対応しています。
ただ、他の人のレビューを見る限り、当たりはずれもありそうです。
これから購入される人は、レビューをお読みになり、ご自身で判断されることを
おすすめいたします。
私は、他に良い商品が見つかるまでは、この商品をリピートします。
- 用途:
- 空気入れ
- 対象商品:
- 35703193
GOOD
フレームが頑丈。これだけの為に買う価値あり。ホムセン500円クラスの商品は数回使用でゴミになります。
プラケースにはいっていて車載に便利。自転車用の先の紛失防止にもなる。(裸保管は大体紛失する)
BAD
ゲージは他のレビューにあるようにすぐ針が飛ぶ。元々数値もあってないが、無いものと思えば腹も立たない。
これも他に有るがシャフトは絶対に薄くグリスを塗っておく。信越のG40Hの様な硬いシリコンが望ましい。
他メーカーの同様商品も皆ゲージは話にならないしグリスも塗ってないので些細な問題と捉えてる。
- 用途:
- 自転車の空気入れ
- 対象商品:
- 35703202
今回始めてのフットポンプの購入でしたので、
手で入れるタイプより、格段に楽なのでビックリしました。
圧力計が付いていて目安にはなるので助かってます。
ただ値段を大自工業の同程度の商品と同じぐらいにして
くれれば購入しやすいのにと感じた。
- 用途:
- 自転車の空気入れ
- 対象商品:
- 35703193
今まで 手で押すタイプの空気入れしか 使用したことがなかったのですが、足踏み式がこんなにも楽チンだとは 思いませんでした。しかも早い!
しかし メインで使わせる子供のためにと思った 圧力ゲージが動きません・・・
でも マイナスな部分を考えても 価格には満足です。
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。
- 用途:
- バイクのタイヤ空気入れ
- 対象商品:
- 35703193
本日使用1回目です。足踏みした後の反動でメーターカバーが外れ、メーターの針もとれてしまいました。メーター廻りがちゃち過ぎます。ポンプや、フレームは強度があり良いと思いますが、ストロークするロッドの部分がすぐにカジってしまいました。使用前にグリスアップをしたほうが良いです。自転車等の軽い作業向けかなと思います。
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。
- 用途:
- 自転車、バイクの空気入れ
- 対象商品:
- 35703202
以前使っていた別のメーカーのポンプは、華奢なつくりですぐ壊れてしまいました。
こちらの商品はしっかりした作りで、空気もきっちり入ります。
プラのケースも付いていて収納しやすい。
これは長持ちしそうです。
- 用途:
- 車載用
車載用として購入しました。
ホームセンターで売っている同様の商品は、固定方法がフックで片側で振動で外れてしまう場合があるのですが、この商品はコの字状のストッパーがついていて外れることはなさそうです。
この商品は発生していませんが、同様の商品ではポンプ部分と足踏み部分を小さいスポット溶接部分の強度不足?で過去2回月1回程度の使用頻度にも関わらず1年程度で溶接が外れ壊れました。この商品は壊れないといいんですが・・・
- 用途:
- 自動車タイヤの空気入れ。
- 対象商品:
- 35703202
15年ほど使用していた同じタイプの空気入れの圧力メーターが故障したので今回購入しました。本体及びアダプター(ゴムボール用・ノズル用) 各々に収納ケースが付属しているので便利です。メーターは高級感はありませんが、高性能な圧力ゲージと比較しても精度の高さに驚きました。お勧めです。