D30レールのレビュー

平均満足度 4.62 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
D30レール 岡田装飾金物
岡田装飾金物
3,098 / 税込 3,408
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。 【用途】工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社色川工務店 様2024-08-21
用途:
病室のカーテンレール交換修繕
対象商品:
35676164

既存のC型カーテンレールが、外力によって歪んでしまった為、しっかりとした型材の角型カーテンレールに交換しました。非常に良い感じで、病棟の看護師さんにも好評です。又ご依頼いただいた場合には、是非利用させて頂きます。

2024-07-19
用途:
組立場の
対象商品:
35676164

組立場の間仕切りでビニールカーテンを吊るためのレールで使用しています。
耐久もよく無事おさまっています。

深谷商店 様2024-07-14
用途:
工場内の食品を焼く機械がある所と作業所の仕切りビニールカーテン用
対象商品:
35676164

工場内の食品を焼く機械がある所と作業所の仕切りビニールカーテンを設置
焼の機械がある場所の冷房の利きがよくなった
アルミなので軽くて作業しやすかった

エステサロン チェリッシュ 様2024-06-27
用途:
ガゼボに取り付け
対象商品:
35676173

ガゼボに雨が入らない用にビニールカーテンを設置するため、レールを購入しました。前回同じ物を取り付けしっかりしていて取り付けも簡単だったのて同じ物を購入しました。長さのバリエーションもあり今回購入して良かったです

2023-09-24
用途:
引き戸用レール
対象商品:
35676182

8kg程度の引き戸に利用したが、安定してスムーズにスライドする。

2人が参考にしています
2022-12-13
用途:
スケルトン現場のカーテン設置
対象商品:
35676191

耐久性もありそうで取付も楽でした。
お値段が少し厳しかったです。。

1人が参考にしています
2022-02-15
用途:
入り口のビニールシート取り付け用に
対象商品:
35676164

3mの間口にちょうど合うサイズを探してぴったりのサイズでした。
質感も良好、特に問題もなく使えています。

有限会社土井紙工業 様2021-04-10
用途:
作業場の仕切り
対象商品:
35676164

しっかりしていて良いと思います。レール取付金具”木材下着け”を使用したところ一般ホームエンターで売っている木ねじだと頭部分が広すぎレールがうまくはまらなかった。木ねじの頭ががさばらない物を使用すること。

1人が参考にしています
牧野鋼産 様2021-04-14
用途:
出入り口のメンテナンス
対象商品:
35676173

軽くて使いやすいですね 取り付けも簡単なので仕事しやすかったですね

1人が参考にしています
株式会社オーレックス 様2020-12-23
用途:
屋外設置カーテン施工用部品
対象商品:
35676182

連結に使用するピンが緩い場合があるので、施工時に確認し「鉸め」をする必要が出るかもしれませんが、仕上がりは良いので満足してます。

TR K Garage 様2020-12-06
用途:
ガレージの仕切り
対象商品:
35676164

ガレージの仕切りに、使用しましたが大変満足していました。

2人が参考にしています
2020-04-03
用途:
カーテンレールのランナー
対象商品:
35676207

透明カーテンの取り付けに使用してみました。しっかりしててよかったです。

株式会社大気社 様2020-05-27
用途:
工場の防虫対策
対象商品:
35676155

工場の防虫対策のカーテンレールとして購入しました。
滑りも良く、快適に使用できそうです。

丸和熱処理株式会社 様2019-07-18
用途:
間仕切り
対象商品:
35676164

写真では、ランナーがついていたので、ランナー付きのレールだと思い注文しましたが、使用しようと開梱したところ、ランナーもキャップも別売りということがわかりました。商品説明をよく見ると、別売りと記載もありましたが、写真も、現品と同じものを掲載して欲しいです。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-07-09
用途:
間仕切りスライド折れ戸
対象商品:
35676182

レール、車とも4年使用(50回/日以上の折れ戸)ビクともせず耐久性が高い。他のところにも使いたい。以上

大輪 商事 様2018-12-20
用途:
2輪の収納に使用です。
対象商品:
35676191

2輪収納スペースの間仕切り使用しています。
D30用ランナーNに透明糸入りシート
モノタロウ を吊下げ間仕切りしていますがとてもいい感じです。
後は耐久性がどのくらいあるかですね。

2018-08-31
用途:
ブースの間仕切りカーテンに
対象商品:
35676164

発送まで日にちがあり、少し待ち遠しかったですが
とても頑丈でよかったです!

2019-03-03
用途:
カーテンレール取付
対象商品:
35676155

しっかりしており満足しております。
また購入の機会がありましたらよろしくお願いします。

2018-02-21
用途:
ビニールシートのカーテンの取り付け作業
対象商品:
35676164

レール自体がしっかりしていて3×2メートルのビニールカーテンが風にあおられても全く問題が無い。どのくらいの耐久性があるか楽しみ。

有限会社ムーヴ 様2019-07-02
用途:
工場カーテンを付ける
対象商品:
35676207

4mのを2本使い、思っていたより重い
頑丈だと思ってます。