D30用ワンタッチランナーのレビュー

平均満足度 4.58 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物
岡田装飾金物
319 / 税込 351
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。 【用途】カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-03
用途:
D30カーテンレールのランナー
対象商品:
35676277

ウッドデッキの防寒雨除け対策として糸入り透明シートを吊す為に購入。ハトメ穴に簡単に取付可能でかつスムーズに開閉できる。

深谷商店 様2024-07-14
用途:
工場内の食品を焼く機械がある所と作業所の仕切りビニールカーテン用
対象商品:
35676277

取り付けやすく動きのとてもスムースで使い勝手がいい

2023-02-03
用途:
防風カーテンの取り付け
対象商品:
35676277

転がりもよくカーテンの開閉がスムーズに行えるようになった

株式会社オーレックス 様2020-12-23
用途:
屋外設置カーテン施工用部品
対象商品:
35676277

アルカリ性洗剤のミストにさらされる場所に使用するため、樹脂ローラーのランナーを選定。
カラビナ状のフックは使いやすい。

1人が参考にしています
有限会社土井紙工業 様2021-04-10
用途:
カーテンレールのフック
対象商品:
35676277

作りは良いです。がもう少し価格が安かったらと思います。

2人が参考にしています
2019-07-22
用途:
間仕切り
対象商品:
35676277

ビニールカーテンが掛けやすく、引っ掛かりもなく非常に良かったです。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2019-06-03
用途:
D30レールに使用。
対象商品:
35676277

D30レールに使用しました。回転もスムーズ、音も静かで大満足です。

2019-01-29
用途:
ガレージ内の間仕切りビニールカーテンに使用
対象商品:
35676277

カラビナが付いているので当然なのだが、カラビナの分だけ、レールの下端からカーテンの上端までの隙間が大きくなる。
ホコリを避けるため、隙間を無くす様に、レールの側面にカーテンと同素材のビニールを細く裂いた物を貼付けました。
ランナーそのものはスムーズな動きで満足です。

AUTOBODY若林 様2018-01-11
用途:
カーテンブース
対象商品:
35676277

ワンタッチで楽につけれて便利!!
価格も強度も満足!!

1人が参考にしています
2018-02-14
用途:
作業場カーテンフックとして
対象商品:
35676277

黒い部分が直ぐに磨り減ってしまうので、もっと頑丈なものがあるとうれしいです。

1人が参考にしています
2017-08-04
用途:
玄関の日よけシートに使用
対象商品:
35676277

コロついているので若干重めの日よけシートもスムーズに片側に寄せれるので気に入っております。モノタロウさんのラインナップで見つけて購入。正解でした。

2017-10-30
用途:
カーテンレール取り付け工事
対象商品:
35676277

今まで使用していたものより頑丈で使いやすいかった。長持ちしそう。

2021-01-22
用途:
粉じん作業時、塗装作業時
対象商品:
35676277

使用して3年になりますが、
消防署の監査が来て、カーテンとレールの隙間が4cmしか無いことを指摘されました。
隙間を5cm以上にするように言われました。

2人が参考にしています
2017-11-11
用途:
工場内のカーテンに使用
対象商品:
35676277

強度があり、取り付けも簡単で非常に満足のいく商品でした。

かまがた運送店 様2020-05-29
用途:
幌架装トラックの後部カーテン用
対象商品:
35676277

ある程度使用しているとプラスチック部分の磨耗の為動きが悪くなる。プラスチック素材を使わず、全て金属素材のアイテムも有り検討したが、長持ちはするかも知れないが、レールとランナーの金属同士の摩擦よりも、プラスチックと金属の摩擦の方が軽いのではないかと思って、こちらのアイテムのリピートで行くことにしました。金属同士の摩擦では、レール側の磨耗が増すような気もします。多少動きが悪くなっても業務に差し支える訳では無いので、価格とのバランスでこちらをお勧めいたします。

1人が参考にしています
2016-05-23
用途:
ランナーの取替
対象商品:
35676277

注文コード35676252のランナーが、リングが通っている樹脂部分が劣化して切れてカーテンが落ちてしまったので、こちらに交換。樹脂に力がかかっても、リングをを上で支えているので、劣化しても壊れにくい。
ワンタッチで取り付けれるので、シート状のカーテンのハトメに簡単に固定できた。リングだとs字フックが必要となるが、この商品は不要。とても軽く動く。

3人が参考にしています
2015-02-16
用途:
カーテンをレールに取り付ける際に使用
対象商品:
35676277

一つ一つ部品が軽くとても簡単にカーテンとレールを取り付ける事ができました。使用していても安定してすごく軽やかです。

2016-06-20
用途:
倉庫内の仕切りビニールカーテン用
対象商品:
35676277

価格は高価ですが工場ビニールカーテン用としては最適の物でした。

有限会社木村商会 様2013-11-14
用途:
レールライナーとして
対象商品:
35676277

ローラーがとても良いすべりします。最高の仕上がりですよ。