スペーサー(ポリアセタール)のレビュー
- 用途:
- モニターとモニターアームのスペーサーとして購入
モニターに市販のモニターアームを取り付けようとしたところ、
モニター背面の凹凸が想定以上に大きく、付属のスペーサーでは隙間が空いてしまうため、購入しました
安価で軽くて強度も十分、サイズ(高さ)が柔軟に選べるのもありがたいです
- 用途:
- モビールの製作に使用
モビール制作時に心棒との間に隙間ができ、スペーサーでお茶を濁そうと購入しました。加工なしでポン付けで行けました。
- 用途:
- プリント基板の絶縁サポート,配線中継サポート
- 対象商品:
- 29019123
バリ・歪みなど品質上の問題がないことは当然のことですが,何より少量扱いというのがありがたいポイントです。
- 用途:
- 浴室の換気扇の取り付けに
- 対象商品:
- 29019254
浴室の換気扇が壁面から奥まったところに木枠が付いていて、直接固定できなかったので、このスペーサーを使用しました。長さも丁度で錆びる心配もないので良かったです。最高。
- 用途:
- オーディオ機器(カセットデッキ)の修理メンテナンス用
- 対象商品:
- 29019087
デッキメカの修理用に使います。潤滑の必要な箇所ですので、サイズ、材質で見合うものを探していました。
- 用途:
- 頻繁に動かない部位の簡易的な軸受けとして購入.
- 対象商品:
- 29019087
直径寸法は,デジタルノギスで計測したところ5.88~5.90mmとマイナス公差でした
長さ寸法は,
長さ5mmのものと6mmのものは0.10mm~0.12mm程度のマイナス寸法,
3mmのものと4mmのものは0.02~0.08程度のマイナス寸法でした.
全量検査したわけではないですが,プラス寸法になっているものは見当たりませんでした.
厳密な寸法が必要な場合の使用は難しいと思いますが,基板を浮かすような用途には最適だと思います.
- 用途:
- 古いクルマの補修用に
- 対象商品:
- 29019333
DIYでクルマいじりをするときにあってよかったです。加工も簡単で本来の使用目的とは違う使い方のできました。あると便利な商品でした。
- 用途:
- アクリル表示板取付時にスペーサーとして」使用
- 対象商品:
- 29019209
注文時から発送までの日にちがかかりすぎると思います。
ご期待に沿えず申し訳ございません。
- 用途:
- 基盤スペーサー
- 対象商品:
- 29019087
殆どの基盤は3から4mmのビスを使い片面だけなので足の短いスペーサーで間に合うが偶に基盤下に部品が付いているときしかヒートシンクを付けなければならないときに肉厚なので安定して固定できるので重宝している。