大容量ボディーアースケーブル(ターミナル付)のレビュー

平均満足度 3.67 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
大容量ボディーアースケーブル(ターミナル付) 清和工業
エンジンならパワーアップ。オーディオなら音質アップ。ガソリンなら省燃費。ヘッドライトなら明るさアップ。純正ボディーアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-09-18
用途:
キルスイッチを取付るする為に使用
対象商品:
35696297

すごいしっかりとしていました。特に少し太めの所がいいですね。
長さも色々とあると有難いです。それと、端子がリングだけのがあると良いです。

2019-10-03
用途:
車のアース
対象商品:
35696297

レビューを見て買ったのですが、バッテリーポールのサイズが合わなくて(笑)買う前にちゃんと調べた方がいいですね!極太アースなので効果はあるかと思います。つけられなくて残念ですが、悪くなるものではないので次の車にでもつけてみます。

2019-12-26
用途:
既存の部品と交換
対象商品:
35696306

新車時より装着されていたケーブルであったが、バッテリーの交換に合わせて同製品を装着する。既存のケーブルより太く、且つ見栄えも良い!

クマテツ 様2019-11-08
用途:
重機のメンテナンス
対象商品:
35696297

重機の電気系統も古くなると劣化しますので交換をお勧めします。セルが蘇りますよ。

2015-11-01
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
35696306

端子のカシメもしっかりしており安心して使用できます。

2018-09-27
用途:
車のアースケーブル交換
対象商品:
35696297

ステップワゴン(RF3)はマイナス端子からボディーアースまで30cmで十分だったので、商品詳細の長さのみ確認し(タイプ:大ポールの意味が分からずに)購入しました。
届いて意味が分かりました。箱裏の記載によるとバッテリー端子の太さで、ELはポール径16+-0.3mm、ESは11.1+-0.3mmだそうです。
結果、私の車についているバッテリー端子は小ポールでしたので取り付けが出来ませんでした。大ポール、小ポール同じところで紹介して欲しいです。また大ポール、具体的な径の記載があると良いかと思いました。ケーブルと端子間の処理はしっかりしており、商品的にはまったく問題ありません。大きすぎるターミナルの部分はカットして繋ごうと思います。

1人が参考にしています
2018-09-29
用途:
旧車レストア
対象商品:
35696306

コネクタのサイズが不案内だった。長さ・太さ以外に結線部の規格を明示しては如何か。

2018-04-08
用途:
除雪機に使いました。
対象商品:
35696306

除雪機のバッテリと一緒に交換しましたターミナルの根元から切れてしまったため。

2015-04-25
用途:
ボディーアースのために購入(純正品との交換)
対象商品:
35696297

残念ながら、電流測定用(充電制御用)クランプの組換(取付)が出来ず装着を断念。純正のターミナルとケーブルを加工して取り付けました。物はいいのに取り付けできず残念です。電流検出用クランプを取り付けできるような構造だったらよかった。

1人が参考にしています