コルゲートチューブ装着工具のレビュー

平均満足度 3.92 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コルゲートチューブ装着工具 清和工業
清和工業
1,198 / 税込 1,318
コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-08-23
用途:
配線作業

何種類かを何回か使いました。
金額の割に貧弱です。プラ部では無く、バネ部(金属)が最悪です。100均の洗濯ばさみと同じように何回かの使用で閉じが悪くなります。パカパカ動いてしまう。針金を曲げてきつくしてもすぐにダメになる。そのうちプラの接触部分が削れて、よりパカパカする。使えないことは無いですが、使い捨ての部類ですね。
なので正直「高い」買い物です。

6人が参考にしています
高橋農園 様2021-08-13
用途:
前後ドラレコの取付の時
対象商品:
62830514

コルゲートチューブを広げて配線を入れるのが簡単に出来ました。
今回はトラックに前後ドラレコのリアカメラ配線用の10Mコルゲートチューブにカメラケーブルを通すのに使用。有ると楽です

1人が参考にしています
2021-01-12
用途:
電装品の取り付け
対象商品:
35697575

スリットの入ったコルゲートチューブを挿入する専用工具になりますが、
あるととても作業効率がはかどります。
場所によっては使用できない場合もありますが、とても便利です。
形状上、どうしてもそのサイズ専用品になってしまうので、
そのあたりが工夫されて、ある程度のサイズが利用できるようになれば、
さらに使い勝手が良くなるかなとは思います。

2人が参考にしています
2021-03-04
用途:
配線作業
対象商品:
35697575

通線時に壊れてしまった。原因は10mmΦのコルゲートチュウブには使えない、器具の径が大きいため。

1人が参考にしています
2020-05-27
用途:
コルゲートチューブにケーブルを装着するには必要工具です。
対象商品:
35697575

Φ7mmの同軸ケーブルをコルゲートチューブに装着するのに必要な工具です。
ケーブルを工具に装填するときは洗濯ばさみのように簡単に装着出来ますのでお勧めです。

3人が参考にしています
2019-11-30
用途:
メンテナンス作業
対象商品:
35697575

モノタロウさんの外形13mm・内径10mmのコルゲートチューブに使いました。
ストレスなく作業が終わりました。

4人が参考にしています
2018-03-07
用途:
新規工作機械の外部電気配線の保護、まとめ用コルゲートチューブの装着
対象商品:
35697575

この工具がなければ、装着に時間がかかってしまうが、使用することにより簡単に手早く巻くことができる。

1人が参考にしています
2017-02-26
用途:
車両の電装関係の加工
対象商品:
35697575

今までケーブルを手でコルゲートを入れていて、しかも特殊車両でケーブルの長さも15mとか長いケーブルだったんですけど、これを使用して愕然としました。
今まで何やってたんだと。作業効率も断然アップして飛躍的に作業工数が削減出来ました。
これからも愛用したいと思います。

2人が参考にしています
2017-05-25
用途:
車の配線加工用
対象商品:
35697575

30分の作業が、たったの5分で完了!もっと早く買えばよかった。

信貴商店 様2016-12-01
用途:
ハーネスの整理
対象商品:
35697575

今まで苦労してチューブに押し込んでたハーネスが気持ち良く簡単に入ります。便利です

1人が参考にしています
2017-03-10
用途:
配線作業時
対象商品:
35697575

素早く作業が進みます。
イライラしなくていいから楽ちんです。

Boat craft macky 様2016-05-30
用途:
配線等のコルゲート装着の際
対象商品:
35697575

直に入れている時よりは楽に入るようになったと思います。
コルゲート内径ギリギリの量の配線を入れようとすると少し手間取りますがない時よりは楽に入れられます。
押えバネがすぐに外れるのが面倒です。
各サイズ対応の物があると助かります。

有限会社アルピーヌジャパン 様2016-02-23
用途:
配線関係
対象商品:
35697575

コルゲートチューブに対し配線関係を収めるのに、とても便利で使いやすい商品ですね。

山内設計事務所 様2016-02-14
用途:
コルゲート入線時
対象商品:
35697593

作りが柔で固めのスリット付きコルゲートの場合、入線が難しい、剛性を持たせ欲しい。
又、金属製の装着工具を是非作って欲しい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えるとともに、今後の商品ラインナップの参考にさせて頂きます。

2016-09-28
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
35697575

かなり使いやすい
問題なのは各サイズ専用なのと、細め対応の製品がない

2017-04-11
用途:
ハーネス加工に使用します
対象商品:
35697575

今日、届いたばかりでまだ使っておりません。特許的なので割高かもしれませんが、余りにも貧弱で何回使えるか心配です。
プラの材質は分かりませんが、強度の有る樹脂で有る事を願ってます。

有限会社ノイズバスターズ 様2014-10-29
用途:
試験機と試験装置の配線保護
対象商品:
35697575

これは便利です。スルスル電線がコルゲートチューブの中に収納されていきます。

2014-07-24
用途:
車両配線作業
対象商品:
35697593

初めて使用しましたが、非常に便利です、作業時間の短縮、スムーズな作業で満足です
耐久性に触れているレビューもありましたが、この価格でしたら在庫していても問題ありませんし、大変満足しております

2014-05-16
用途:
車両の配線時、ケーブル保護のために使用
対象商品:
35697575

他の治具を色々と試してみましたが、この治具が一番使いやすいです。
出来れば材質が金属で有れば良いのですが、プラスチックなので磨り減ってしまいます。
今回は10mm用を購入しましたが、7mm用も欲しいです。

1人が参考にしています
2014-03-31
用途:
自動車電装品取付
対象商品:
35697575

5mくらいの配線にコルゲートチューブを取付ける際に使用しましたが、非常にスムーズに作業する事が出来ました
他の方も書かれてますが、耐久に若干不安が有ります