省エネクリプトン球(10個入り)のレビュー

平均満足度 4.04 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998 / 税込 2,198
約10%の省エネになります。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-22
用途:
天井照明
対象商品:
35706264

いつも購入させていただいてますが、ワット数が小さい25Wタイプなどあれば更に購入したいと思ってます。

2024-11-30
用途:
レストランのダウンライト

5~6回は購入してますが、とにかくよく断線します。20か所くらい使用してますので、頻繁に交換してます。

2023-04-03
用途:
賃貸物件のリフォーム用
対象商品:
35706273

LEDの使えない調光機能用に常備しています。価格も手頃で問題なく使用できます、1箱10個入りなのが使いやすいです。

有限会社クードヴァン 様2022-12-13
用途:
お店店内の照明器具に使います。
対象商品:
35706264

表に出る電球ではないので、普通に良いと思います、また長持ちする内容の開発をお願いしたいです。

株式会社アドバンスパワー 様2022-01-07
用途:
ダウンライト用
対象商品:
35706273

20年過ぎの我が家は、ダウンライトを多く使用している為、毎回購入しています。
長持ちしているのかはハッキリとわかりませんが、他メーカーの高価な物を使用した感じでは余り遜色無いと思います。

株式会社サプラテクノ 様2021-09-24
用途:
室の温度調節に使用。
対象商品:
35706264

購入してからまだ使用していませんが、ホームセンターで買うよりも特価だったので、在庫として購入させていただきました。クリプトンや発熱するタイプの電球の生産が終わる等のうわさがあり、ホームセンターでの価格が高騰している中、この値段での提供は非常に助かります。今後も宜しくお願い致します。

2020-11-03
用途:
電球交換
対象商品:
35706264

2回目の購入です。賃貸管理の仕事をしてますが、車に積んでおくといざという時に便利です。

2022-08-20
用途:
リビングでの使用
対象商品:
35706273

すぐに切れてしまいます。『この間、交換した気がする、記憶違いかな』と購入履歴を調べてみたら、2022/02に購入・交換したものの、10個全てがすぐに切れてしまい、2022/06に再度購入しています。今回もすぐに切れてしまい、安価なので許容範囲ではあるのですが、今(2022/08)、別の商品を探しています。

アトリエ ダン 様2020-02-10
用途:
LEDにしたくない
対象商品:
35706264

LEDの点いたり消えたりが故障したり明るさが変わったりと家庭用電球は、非常用には昔ながらの電球が一番です。中々手に入りにくくなったので10個がベストです。

2019-11-07
用途:
家庭のリビングで。
対象商品:
35706273

きちんと箱に入れて届けていただき、予備の保管用にバッチリです。

2019-03-18
用途:
切れた電球の交換
対象商品:
35706273

玄関内の照明にクリプトン球を3個使用していますが、かなりの頻度で電球が切れます。今回購入した商品は、10個入りで、とてもお手ごろな価格で助かります。次回もまた購入すると思います。

2018-03-21
用途:
屋内照明
対象商品:
35706273

同一環境下で複数使用しているが、異常に短寿命のものが結構な割合で発生(感覚でおおよそ200時間程度のものが3割くらい)
工程能力的にはほぼ不良と言えそうに感じます
安価なので財布は痛くないですが交換が面倒なのと非エコなので他製品を物色中

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

霧島製茶株式会社 様2017-05-29
用途:
切れた電球の交換
対象商品:
35706264

今回は2ケース購入しました。以前も数回購入、即納が助かります。

2018-02-20
用途:
自宅天井照明
対象商品:
35706273

環境もあるでしょうが2000時間はもたない感じです
安いので気安く交換してますが果たしてエコなのかどうか…

有限会社 かよ 様2018-01-14
用途:
店舗の電球交換に!
対象商品:
35706273

店舗にかなりの数のダウンライトがありその交換用にと30個購入しました。
発送も敏速で領収証の対応も大変はやく対応していただき大満足でした。

J・ホテルりんくう 様2017-05-20
用途:
客室の照明用
対象商品:
35706264

ホテルの客室用照明に購入しています。 天井のダウンライトの挿入口が横からなのでLEDで広角なものを検討中です。

2016-12-06
用途:
球切れ交換用
対象商品:
35706273

見た目、明るさ等これまでのメーカー品と変わりありません。とにかくコスパは最高です。半額にはなりますね。一つづつ保護されてまとめて箱に入っています。

清劇「うたひめ」 様2016-03-09
用途:
劇団で電照器具製作に使用。
対象商品:
35706264

特に問題なし。寿命は、使用してみなければわからない。送風(空冷)を検討中。

1人が参考にしています
美味からあげ屋 様2015-09-09
用途:
自宅の照明
対象商品:
35706273

安いのが、最高

東京メータ株式会社 様2015-03-27
用途:
オフィスのダウンライト
対象商品:
35706273

価格が安くなって買い易くなりました