12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位のレビュー

平均満足度 4.43 (60件のレビュー)
商品レビューを投稿する
60件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
浅黄石材店 様2026-01-21
用途:
クランプの支点ボルト

なかなか無いサイズと強度なので大変たすかりました。

2024-12-11
用途:
自動車整備
対象商品:
35784917

サビで固着したドラムブレーキの取り外しに使用しています。
サビたドラムは取り外し用のネジ穴もサビていることが多く、通常のネジではネジ山が潰れて掛かりが浅くなり、ドラムのネジ穴を壊してしまったり、噛み込んでネジが千切れてしまう事がありました。高強度のネジであればサビてても強制的に切り込んで行けるので安定して外せます。一本で一年ぐらいは持ったので一袋で13年戦えちゃいます(笑)

2人が参考にしています
株式会社川田商会 協栄自工 様2024-12-03
用途:
アスト〇のバイス固定

ワークベンチにバイスを固定するために購入
ボルト類はステンレスより振動に強い、強度のある種類の鉄製が良い

2024-10-19
用途:
装置組付け

少量で手配できて短納期で納品してもらえて助かりました!

2024-09-17
用途:
キャリア固定
対象商品:
35785197

表面処理がしっかりしてて信頼性がある
ボルトピッチも正確

本田あつし事務所 様2023-07-31
用途:
自動車整備
対象商品:
35785285

ヒッチメンバーの純正品のボルト・ナットがしょぼくて、強度のある製品を購入しました。もう言うことないです!素晴らしい!!

2023-03-05
用途:
オートバイ整備
対象商品:
35785066

リアサスペンションのリンク周りの荷重がかかる重要な部分なのでクロモリでかつ強度区分のはっきりしたものをチョイスしました。
ネジ山のない部分が丁度ピロボールの厚みと同じで都合が良かったです。

2022-09-22
用途:
シャーボルトとして使用
対象商品:
35784874

畔塗機のシャーボルトとして使用しています。
価格が安くメーカー純正品の代わりとして十分機能しています。

2人が参考にしています
2022-08-05
用途:
デフの取付
対象商品:
35784883

デフカバーの取付に使用しました。20mm長いので強度も安心して使用出来ます。

株式会社伸和建設 様2022-08-09
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
35785687

0.45m3級のノックボルト紛失につき購入しました.
少々割高感はありますが、送料無料に応じて購入.
市場品と遜色ありません.

1人が参考にしています
2022-07-27
用途:
2tトラック架装
対象商品:
35784917

スペック通りのお品物なのかと思います。現時点不満はありません。

2022-11-08
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
35784786

迅速な対応ありがとうございます。必要数量を購入する事ができ満足している。

2022-12-08
用途:
試作時
対象商品:
35785881

急ぎで必要なサイズのボルトが手に入った。安くなれば尚良し。

平戸横浜株式会社 様2021-11-02
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
35785084

ホームセンターで探すより座って探せるので非常に楽です。

2022-05-04
用途:
機械の修理用部品として
対象商品:
35785635

純正のボルトと同等の強度が有り、問題なく使用しています

1人が参考にしています
2021-03-25
用途:
高強度!
対象商品:
35785522

強い負荷がかかる場所に使用の為、購入しました。
通常のボルトよりは少し割高ですが、個別、バラ売りで購入出来るので助かりました。
少量希望の方には購入しやすくコスパも良いと思います。

2021-05-10
用途:
ダンパー固定用として
対象商品:
35785215

SUSの耐久性のなさで導入。このボルト、耐久性あり、値段安すぎると思ってます。

2021-03-05
用途:
機械整備
対象商品:
35786457

荷重をかけるところに使用するため,高強度のものを選びました.単品で購入できるので,少々単価が高くなりますが,助かります.

2020-10-24
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
35785416

ナットと組んで使用しているのですが、見た目もよく大変気に入っています。

2021-04-15
用途:
車のキャンバーを付けるのに購入しました。
対象商品:
35785321

特に問題なく取り付けられ、希望の角度に調整しました。 
商品は良いですが、2本しか必要が無いのに5本セットというのが... 
1本から購入出来るようになればと思います。
まぁ、ホームセンターとかに置いてないので助かってはいます。