MCナイロン MC901切板のレビュー

平均満足度 4.28 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
959 / 税込 1,055
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。 【用途】車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-27
用途:
摺動部品製作

今までは大判の厚板から削り出していましたが、必要な板厚、サイズに近い物があったので助かりました。これからも必要なサイズを要るだけ都度注文しようと思います。

2024-12-03
用途:
リジットラックの干渉防止ゴムの代わりに
対象商品:
35736346

車重が重いせいかリジットラックのゴムが切れるので代わりに使ってみます。使用後にコメントします。

2023-06-09
用途:
レーザー彫刻
対象商品:
35736477

きわめて普通の商品です。とりたてて感想もありません。普通に使えます。

1人が参考にしています
有限会社川野工具 様2022-05-17
用途:
クランプ治具
対象商品:
35736565

無駄のないサイズで購入できたので良かったです。
翌日にもらえたのですぐ作業ができた。

株式会社 FAIS CarTAS 様2020-07-03
用途:
ストラットアッパースペーサーとして材料使用
対象商品:
35736495

ある程度柔軟性もあり耐圧性能も問題なし、耐摩耗性に優れたナイロン板として色々万能に使ってます。二輪のチェーンスライダー制作にもおすすめ!この性状でも加工はジグソーやホールソーにて手軽に行えて非常に重宝する材料です。
難点は耐候性が少々弱い事らしいですが、当方今までに色々なパーツを制作使用してきましたが、劣化と認められるのはブルーのカラーが少々薄くなって来たかな??っというぐらいです。強度的なことは試験出来ないので判りませんが、割れ、欠け、風化などは今のところ見られない様ですよ?ご参考までに!!

3人が参考にしています
ヤジマワークス 様2020-01-26
用途:
除雪機排土板のスライダーに使用
対象商品:
35736364

ヤマハさんの除雪機オプション部品を参考に、こちらのMCナイロンを加工し、弊社にある除雪機のスライダー部品にしてみました。
耐摩耗と自己潤滑性があるので、アスファルトの路面と常時擦れていても耐久性がありそうです。
ただし、加工性は非常に悪い(加工条件が難しい)ので慣れが必要かと思いました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-10-13
用途:
プレス品のチェック
対象商品:
35736355

切断面が雑ですのでもう少し面の精度を上げて頂きたいです。そしたら満点です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2018-10-30
用途:
小さな装置の高さあわせと固定
対象商品:
35736391

軽量であり、かつM4, M5等のタップにも対応できましたので大正解でした。

2人が参考にしています
T&Sエンジニアリング 様2017-11-29
用途:
商品受に使います。
対象商品:
35736687

商品に傷つける事が無くなり、商品の形状に合わせて加工簡単にできますので重宝します。

2023-06-29
用途:
ゴム製品を抜型で打ち抜く際に敷く板
対象商品:
35736985

用途の性質上、ヌキ刃が当たる部分が徐々に削れていきますが、アクリル板より丈夫で、3倍長持ちしています。(当社比です)値段も3倍高い計算でしたがゴミが減らせるのでこちらの板を使っています。もっと安いと助かります。

2021-04-05
用途:
雨戸の戸当たりに加工して使用予定です
対象商品:
35736355

まだ加工してませんが中空の物は経年劣化して壊れたが代替品が市販されていないので困ています。
加工にチョット時間がかかりそうです。

2020-05-03
用途:
金属棒の軸受けに加工して使用
対象商品:
35736653

軸受けとしての磨耗・抵抗少なく、加工もしやすいです。

1人が参考にしています
2016-06-13
用途:
自作筆立て
対象商品:
35736994

値段は良かったのですが厚みが一定では無い(一部でやや厚い)ので満足度はやや満足。

2022-05-07
用途:
バイクのチェーンスライダーとして使用
対象商品:
35736477

バイクのチェーンスライダーとして使用するためにノコギリでカット。メチャクチャ固かったが、なんとか切断できた。
板の幅が10cmが最小サイズなので、もっと細かいサイズで展開してくれたらよかった。

2016-03-16
用途:
変わった形の切り出し
対象商品:
35736337

厚みも選べて使いやすい。

池田 商店 様2020-10-22
用途:
スベリのガイドに使用予定
対象商品:
35736303

手動のこぎりでの切断は、材料が固いのか
切断刃が悪いのか不明ですが切断時に融着するので
ドリル加工の時のように潤滑剤が必要です。

1人が参考にしています
JOYO 様2015-04-01
用途:
バイクのチェーンスライダー製作
対象商品:
35736495

耐摩耗性に優れていて摩擦抵抗が少ないということなのでチェーンスライダー製作のために買いました
加工もしやすいのでいい材料だと思います

2人が参考にしています
2019-07-22
用途:
ギヤ等の切削加工
対象商品:
35736836

裏表とも鱗状の切削跡があるのはともかく、所々削り残しの凸形状がある。両面を仕上げないと使えない。

1人が参考にしています
2016-03-31
用途:
簡単な部品
対象商品:
35736364

厚みのある部品を作る際に金属と違って切りやすく使いやすかった。

1人が参考にしています
2014-03-11
用途:
チェーンスライダーに使用。
対象商品:
35736303

商品には、満足しています。
色、が黒色、白色などが有れば良いと思う。