ボトルジャッキのレビュー
- 用途:
- 乾燥機械のドアを押し上げるため
重力を保つためには50回ほどにて油圧が漏れています。重量は800キロ
- 用途:
- 車などのジャッキアップ
- 対象商品:
- 35775074
動きはスムーズで扱いやすく収納ケースが付いているため置き場所に困らないです。
当たる部分がもう少し大きければ良いのですが。
アダプターとかあれば良いのですけど。
- 用途:
- 車のメンテナンス作業
- 対象商品:
- 35775065
商品到着後開封して そのサイズ驚きました、これで2トン?、、、
実際 使ってコンパクトと軽さ、よく伸びるストロークにジャッキアップも
快適でした。
- 用途:
- ベランダの柱の補強作業
- 対象商品:
- 35775074
既存の柱が腐り始めて補強材の設置の際に使いました。問題なく使えて満足しています
- 用途:
- 物置基礎の水平調整
- 対象商品:
- 35775074
商品受け取り時、ケース内がオイル漏れで取説が読めない状態でした。ジャッキ降下のネジが緩んでおりましたが、大量にオイル漏れしていなかったのでそのまま使用しました。使用にあたっては特に支障はなく作業は滞りなく行えました。
- 用途:
- 自動車のタイヤ交換等
- 対象商品:
- 35775074
タイヤ交換に楽が出来ると思い購入しました。使い勝手も良く問題なく使用できております。また商品がケースに入っているので持ち運びも楽で助かります。
- 用途:
- 車のブレーキフルード交換作業
- 対象商品:
- 35775065
この商品を使用して、車のブレーキフルード交換作業を、自分で行ってみました。
自己流ですが、交換作業の様子を動画にしました。
https://youtu.be/0zjXbLeDaCc
とりあえず、問題無く走行できています。
- 用途:
- audio自作アンプのアルミケースのアルミ板曲げ加工に使っています。
- 対象商品:
- 35775074
2台で連動使用でばっちり、きれいに曲げ加工ができて大変満足しています。
- 用途:
- ジャッキアップ
- 対象商品:
- 35775065
塗装が均一でなく安っぽい感じがしました。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- ジャッキアップ
- 対象商品:
- 35775065
せっかく買ったのですが、
SM-Xのノーマルのローダウン仕様車で、使えませんでした。
商品自体には全く問題ありません。
ホームセンターで同じ物が売ってありましたが、
こちらの方がだいぶ安かったです。
良い商品だと思います。
- 用途:
- 自動車の整備、DIY作業など(丸太小屋作り)
- 対象商品:
- 35775074
他の方のレビューを参考に覚悟して買いましたが、開梱すると、早速収納ケース自体が割れている状態。
大橋産業はいうまでもなく、MonotaROの出荷時の検品体制に疑問をもたずにはいられない品物でした。
使用するたびに、塗料がはげて、色移りします。最初から、塗装もはげていますし。
アストロプロダクツの同様の製品を持っていますが、それも同じようなクオリティです。
機能自体は問題ありません。
ケースがついているので買いましたが、肝心のケースが割れていたので、このような評価にしました。
この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。
又、初期不良(破損)の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
- 用途:
- 車両整備
- 対象商品:
- 35775065
作りの精巧さ、塗装等はかなり雑なもの。耐久度はまだ壊れていなので不明だが、この値段なら仕方ないと思うべき。
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。