EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mmのレビュー

平均満足度 4.58 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mm アキツ
アキツ
68 / 税込 75
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-27
用途:
車の整備
対象商品:
35842195

ニオイがほとんど感じない。加工しやすい。
車のタイヤハウスとエンジンルームの仕切りに使用。

2025-12-11
用途:
パッキンとして屋外で使用
対象商品:
35842046

パッキンとして屋外で使用。屋外での使用なのでEPDMを選択。今の所特に問題はありません。

2025-10-05
用途:
滑り止めとして

金属部品の接触部分に滑り止めとして使用
家庭用のハサミで簡単に加工できるので、様々な用途に気軽に使用できます
ただし薄いだけあって強度や振動吸収の性能は期待できません

平杉整骨院 様2025-07-28
用途:
ブレーキフルードの小分け保管の蓋のシール

トライアルバイクは常に壊したり、トラブルがあるので少量ブレーキフルードを試供品のウイスキー瓶(50cc)に入れて工具入れに入れているのですが、どんなに固く締めても滲んでくるのでEPDMゴムを購入、漏れ無くなりました。

2024-03-22
用途:
ゴムワッシャーの製作
対象商品:
35841994

EPDMのシートがサイズも豊富に選べて素晴らしいです。

2022-08-04
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
35841985

ポンチで穴開けて防水パッキンとして使用しています。

2021-10-25
用途:
自動車用のゴムワッシャー製作に使用
対象商品:
35842003

表面に離型の何かが残っているようでEPDM用の接着剤で剥がれる部分が有りましたが、サンディングとシリコン除去材で問題なくなりました

2021-08-15
用途:
防水
対象商品:
35842161

屋外のメーターボックスへ水が浸入するのを防ぐために使いました。EPDM(エチレンプロピレンゴム)は一般的なゴムより紫外線に対する耐性があるらしいので耐久性に期待しています。

2021-08-02
用途:
軽乗用車の防音
対象商品:
35842195

リアシート外して、トランクルーム下にも張りました。安いクルマの防音に試してます。

2020-12-27
用途:
農機具の修理
対象商品:
35842082

古いコンバインのため、カバー関連のゴムが劣化したため近くのホームセンターで購入し、加工してしようしたのですか1年程度でゴムワレが出たため本製品を購入して再び交換しました。加工のし易さや強度に問題無く無事1シーズン使用出来ました。
今後の耐久性が楽しみです。

2021-03-14
用途:
ゴムワッシャ自作用
対象商品:
35841994

屋外で使うゴムワッシャを製作するために購入。
皮ポンチでドーナツ型に打ち抜き、安価に満足のゆくものができました。
また必要になればリピートします。

2019-12-05
用途:
機会メンテ
対象商品:
35841994

少量から購入できるので助かります。色々な材質も有るのでいいですね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2018-12-10
用途:
ステンレス板の絶縁体として使用
対象商品:
35842177

こちらの要望通りのサイズに加工されていましたが、切断面が傾いていたため、若干、作業に手間を要しました。

2013-12-23
用途:
外に据え付けてある操作盤の機器取付け時のシートパッキンとして使用
対象商品:
35842055

対候性に優れているため、非常に満足しています。

2019-10-22
用途:
ダクトパイプ継ぎ目の保護
対象商品:
35842003

普通のゴムシートです。臭いやベタつきもなく柔軟性があり扱いやすい。耐久性はまだわかりませんが触感的にモロさなども感じません。

2016-06-27
用途:
バイクのメンテナンスで
対象商品:
35842073

なかなか売っていないので助かりました。

2013-12-06
用途:
屋外操作盤の改造に伴う蓋のパッキン。
対象商品:
35842055

設計とちょうどぴったりの大きさだったので、ゴムのカットなしにそのまま使用できて助かりました。

2016-11-21
用途:
パッキンのメンテナンス
対象商品:
35841994

固巻きで送られて来たので、元に戻らず交換してもらったら、今度は油の付着や表面が傷だらけの商品で、まるで中古品のようでした。品質の当たりはずれが大きいので、使い道によってはお勧めできない。ゴムに油が付いていたら不良品でしょうが、安価なものでも手を抜かず品質管理は徹底してもらいたい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

2016-02-23
用途:
実験
対象商品:
35842003

とてもよい商品です