NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mmのレビュー

平均満足度 4.68 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm アキツ
アキツ
119 / 税込 131
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
44件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社ルーエ 様2018-09-05
用途:
燃料のパッキンに
対象商品:
35846447

フィラーキャップのパッキンとして購入しました。純正はAssyしかないため、助かりました。

1人が参考にしています
有限会社 猪島建設 様2019-03-13
用途:
機械のメンテナンスに
対象商品:
35846623

ホンダの小型耕うん機のゴムカバーが、切れて、ひどい状態だったので、現物合わせでこのゴムで作成。いい感じです。

2018-10-13
用途:
ゴムパッキン
対象商品:
35846544

品質安定していて、安心して使用することができます。
リピート購入し続けてます。サイズがさまざま選べるのもよいです。

2018-10-28
用途:
バイクの修理
対象商品:
35846483

近隣のホームセンターでは天然ゴムのシートしか売っておらず、これが耐久性に劣るんですわ。NBRなら日持ちがするのではと期待しております。

1人が参考にしています
2018-10-23
用途:
パッキン用
対象商品:
35846465

特製パッキンの自作に使用したが充分使用できました。

2018-07-15
用途:
古いキャブレターのパッキンに。
対象商品:
35846465

古いキャブレターからガソリン漏れ、新品のパッキンもなく自作で作るのに使用して漏れを止められ大変助かりました。

2018-02-13
用途:
軽トラ荷台の傷防止
対象商品:
35846596

ホームセンターなどでゴムシートは意外に値段が高いのですが、この商品は格安で良い大きさにカットできるので良いと思います。

2017-09-28
用途:
ガソリンコックのパッキン
対象商品:
35846447

耐ガソリンのゴム板がホームセンターに無かったので注文しました。1枚から買えるので助かります。

エステック株式会社 様2022-01-04
用途:
古いバイク キャブレターのガスケット自作
対象商品:
35846447

古いバイクのキャブレターはガスケットの供給がなくなっているので、NBRシートで自作するしかない。それで厚さの異なる複数のシートを購入している。

1人が参考にしています
2021-02-10
用途:
石油ストーブの油量計キャップ、パッキン自作
対象商品:
35846447

対流式石油ストーブ、油量計キャップのパッキンが経年劣化に依り亀裂が入っていたので自作した。
厚さ2,5㎜が欲しかったが、設定が無いので厚さ1.5㎜をゴム専用接着剤で貼り合わせて使用した。

1人が参考にしています
2020-04-25
用途:
隙間調整 緩衝材
対象商品:
35846456

厚さ1mm、2mm、3mm、5mmを隙間調整のため購入しました。5mmはシート状のままで良かったのですが、1mm~3mmのシートはそれぞれ小さなロール状に巻かれ、ラップで固定されていました。このよう梱包されると、巻き癖が付き使用に支障を来すので改善願いたい。

2019-05-20
用途:
パッキン製作
対象商品:
35846456

この価格でこのサイズの物は、なかなか他所では見つかりません。

2019-12-03
用途:
ゴムバンドくりぬき
対象商品:
35846517

デッキのゴムバンドを作りたくて買ってみましたが、厚さ1mmあるのかな?くりぬいた感じでは柔軟性に欠けそうな感じがしました、あくまで個人的な感想ですが、硬化せず、切断せずに何年も使えるといいなと思っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

国立大学法人高知大学 様2016-10-05
用途:
化学実験台の保護のため
対象商品:
35846666

匂いはありません。使いやすいです。

合同会社トータル・サポート 様2015-12-17
用途:
農機具のカバー部品の代替品として使用
対象商品:
35846623

純正部品より格安に出来上がったので、お客様も満足して頂きました。

2018-05-10
用途:
機械の防振や補修
対象商品:
35846623

価格の割にしっかりとした良品で、必要な量だけ注文できる点が有り難い。

2017-12-21
用途:
安価でも品質は問題なし
対象商品:
35846447

安いですが品質的には量販店で売られているものと同等だと思いました。

2016-12-13
用途:
半田吸取り器のバキュームの弁の作成に使用
対象商品:
35846447

とても良い品物です。---------------

2015-04-19
用途:
ガソリン用 ダイアフラムに使用
対象商品:
35846474

耐久性・耐油性・耐温精に優れ非常にコストパオーマンスに優れています。 これは本当に良い商品です。

2014-11-26
用途:
キャブレターのガスケット材として

ケイヒン製のpwキャブレターのフロート室のガスケットとして加工しました、厚さ的に丁度いいです。