NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mmのレビュー

平均満足度 4.71 (55件のレビュー)
商品レビューを投稿する
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm アキツ
アキツ
179 / 税込 197
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
55件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-05
用途:
農機具のメンテナンス

古い農機具のメンテナンスに使用しました。純正部品は廃盤になってましたので、切って作成しました。良かったです。

2026-02-17
用途:
試験評価用の備品

厚さや固さなど探していた希望通りの素材状態であり、良好なものでした。問題もなく試験も終了し大変納得のいく商品で今後も希望商品がこちらにありましたら購入させていただきたいと思います。

成田空港給油施設株式会社 様2026-02-20
用途:
配管とアスファルト接触部の養生

厚さもサイズもドンピシャで使いやすかったです。
おあつらえむきでした。

2025-03-29
用途:
緩衝材

自作PCのパーツを固定する際の緩衝材として購入しました。同じ厚さの生ゴムシートも手元にあったのですが、スリーボンド1521Cで接着できると明示されている素材であるNBR製の本商品を選びました。スポンジというよりは、生ゴムにかなり近い硬度で、結果的に目的通りでした。

2024-02-13
用途:
FUEL CAPのシールに使用
対象商品:
35846903

劣化したオールドMINIのFUEL CAPのシールラバーをこのシートで自作して交換しました。
緩くなっていたCAPがしっかり保持でき、ガソリン漏れも無くなりました。
このようなゴムシートが入手できるのはありがたいです。

2023-04-23
用途:
燃料タンクの補修
対象商品:
35846894

耐油性と記載があったが、ガソリンに対してどの程度耐性があるか不安でテスト(1週間ゴムの切れ端をガソリンに浸漬)をしました。結果、OK!無事この材料で燃料タンクのシールパッキンを製作することができ、補修が完了しました。いいものを見つけました。小さいサイズで格安で提供頂いていることに感謝します。

2人が参考にしています
2022-08-05
用途:
パッキン製作
対象商品:
35846964

これまでサイズ違いを何度か購入してきました。今回の200×200ですが、このサイズであればロール状ではなく、フラットな状態での発送を希望します。

2022-07-09
用途:
バイクの燃料コックの修理
対象商品:
35847034

耐ガソリン性が気になりますが、今のところ大丈夫そうです。

2022-02-09
用途:
販売終了のジューサー、ミキサーのゴムパッキン代用として
対象商品:
35846921

10mm厚のゴムシートを既製品(販売終了)のサイズにて切り出して、
パッキンとして使用していますが、シリコンゴム製のシートに比べて適度な硬さと
適度な弾力で代用品として重宝しています。 なにより安価です。

1人が参考にしています
2022-03-28
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35846894

ガソリンキャップのシールが硬化し、割れと痩せと反りで隙間が出来ていた
交換後はしっかりシールしてくれるようになった

2022-03-15
用途:
ダイアフラム
対象商品:
35846973

適当にカットしエアポンプのダイアフラムに使用しました。
良い感じです。

2022-02-14
用途:
自動車の補修
対象商品:
35846964

近所のホームセンターでは同様の品が2倍ほどの価格で販売されています。
こちらの商品で十分なので、必要が生じたらリピートします。

2021-12-26
用途:
バイクのガソリンタンクのキャップのパーキン
対象商品:
35846921

タンクキャップの形に丸く切って使うつもりです
普通のゴムだと当たり前ですがガソリンで破けてしまいました
こちらは油に対して強いそうなので楽しみです

2021-11-26
用途:
パッキン製作
対象商品:
35846912

ガソリンの影響を受ける部分のパッキンの製作に使用しました。問題なく使用できます。

2021-05-31
用途:
キャブレターのパッキン制作
対象商品:
35846903

キャブレターの形にくりぬき使用しています。販売していない形状も作成でき満足しています。油に強いため、どんな場所にも使用でき気にいつています。

2021-04-02
用途:
古いオートバイのガソリンタンクキャップガスケットの作成
対象商品:
35846894

このサイズのNBRのシートが入手可能は助かります。
当時物はゴムではありませんが、NBRなら安心して代用できます。
板厚2mmと3mmどちらが適切か分からなかったので両方購入。安価で入手できるので助かります。

2021-01-31
用途:
耐油パッキンの作成
対象商品:
35846894

ホームセンターでは意外と耐油性のゴムシートは取り扱っておらず困っていたのですが、モノタロウで豊富により扱っていたので助かりました。価格は非常に安価ですがパッキンとして問題なく機能しています。

2021-01-22
用途:
板金のクッション材として使用
対象商品:
35847043

素材的には特別どうというのはないですが、丸められて届き、収納するのにすごく良いです。
切って使った残りも丸めて収納しています。

2020-07-26
用途:
旧車の整備
対象商品:
35846964

純正品はとうの昔に有りませんのでパッキンなどは全てこれを使い手作りします。少量多品種から選べて本当に助かります。専門の部品やより安く手に入り本当に有りがたいです。

株式会社森田屋酒店 様2020-07-25
用途:
パレットの防水作業に
対象商品:
35847043

お値打ちに防水のためにしようしました。振動も押さえる事ができました。