ポリマックスベルト 5M形のレビュー
小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。
摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。
心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
平杉整骨院 様2025-10-02
- 用途:
- 旋盤のベルト(予備)
卓上旋盤100Vは過負荷を懸けると破断しやすく、その間作業が止まります。予備は持っておかなければならないです。
メガネのムラタ 様2023-05-01
- 用途:
- 削り加工機のメンテナンス時
- 対象商品:
- 36015253
長さ、幅もピッタリで問題ありませんでした。探して無かったので満足しています。発送連絡から入荷までだいぶ日数がかかりました。
2022-10-08
- 用途:
- 小型旋盤使用
- 対象商品:
- 36015043
外国製の小型旋盤に使用出来る駆動ベルトです。金属切削時で刃物に負荷が掛かる削り方をしているとベルトにも負荷がかかり突然切れます。常に1本・2本のストックを手元に置いておくと安心です。もちろん商品は信用出来るメーカーなので問題はありません。
2021-09-16
- 用途:
- 機械の変速ベルト
- 対象商品:
- 36015034
某社の廃盤15年のフライス盤用に。社長が忘れたのか、買ったのだと一段短い。ので10mm20mmと長いの注文しました。しっかりしたベルトですよ。
1人が参考にしています
ログヤ 様2019-02-14
- 用途:
- ミニ旋盤のメインプーリベルト
- 対象商品:
- 36015253
かなり探しました あって とても良かったです。若干長さが 短いですが。
これが 無いと 旋盤が動きません。大変役立っています。
2017-07-03
- 用途:
- ラジコンボートのスターター用
- 対象商品:
- 36015061
まず、普通に使用していれば言い過ぎかもしれませんが永久的に使えるかも。それぐらい丈夫です。コスト的にもこちらで購入する方がかなり安いです。以前6mmの規格があったのでこちらの方が良かったのですが廃盤みたいなので今回5mmにしてみました。あと、長さのバリエーションが豊富で助かります。次回は購入予定はありません。永久的ですから。仲間には紹介したいと思います。
1人が参考にしています
石井医療器株式会社 様2016-05-26
- 用途:
- 古年のレンズ玉摺機廃番の為、ベルト伸び撓み、メーカーパーツ無く交換出来ず困っていた
- 対象商品:
- 36015341
機械購入先から、メーカーへ、ベルトのメーカーと品番を訊ねて貰い、注文出来た。