MBミシンベルトのレビュー

平均満足度 4.62 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
MBミシンベルト 三ツ星ベルト
三ツ星ベルト
429 / 税込 472
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
84件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
カットクラブトマト 様2017-03-21
用途:
工作する時にモーターの動力をつたえる時に便利です
対象商品:
36033715

Mベルトぐらいの太さのMBベルトがあれば欲しいです。

2016-10-04
用途:
ロックミシン作動用
対象商品:
36033724

装着し問題無く使用出来快適に作動しています。

2016-05-17
用途:
古い電動ミシンの駆動ベルト
対象商品:
36033697

大変古い電動ミシンのベルトが切れてしまい、長さを測ったところ335mmでした。ネットで購入できるところを調べたところ、このサイトが見つかり、少し長い340mmのものを注文しました。ミシンのモーター側の調節機構により、問題なく取り付けられ、安心して使うことができるようになりました。ただ、小さくて軽い物にもかかわらず、宅急便で送られてきて商品の値段以上の送料がかかりました。こちらのシステム上の改良が必要かも知れませんが、小さく軽い物は定形外郵便などで発送出来るようにしていただくと、さらに便利になると思います

2016-07-15
用途:
HDP-10ミニボール盤
対象商品:
36033602

純正のベルトの相当品対応で問題なし。しかも三ツ星製で安心。

1人が参考にしています
2016-05-14
用途:
卓上ボール盤miniの交換ベルトとして
対象商品:
36033602

HDP-10卓上ボール盤ミニの純正交換ベルトより長持ちしそう?なので買ってみました。
普通に交換し、テンション調整し、終了。
何の違和感も無く使えます。

1人が参考にしています
2019-02-20
用途:
合鍵複製機
対象商品:
36033602

合鍵複製機の交換用ベルトとして購入。幅4mm、長さ250mmで問題ありませんでした。経時年劣化するものですから、スペア品を所有していても良い商品です。

2018-11-29
用途:
ミニボール盤のベルト交換
対象商品:
36033697

某メーカーのミニボール盤に付いていたものが、このMB340でした。メーカーに発注する価格の1/4程度で済み、満足しています。

1人が参考にしています
2015-12-09
用途:
回転伝達用として
対象商品:
36033776

初めての購入でしたが使い勝手よく価格もそれなりですのでいろいろな意味で良かった。後はどれくらいの寿命があるか楽しみです。単品での発注時に送料が高くなるのが難点です。

2016-11-08
用途:
破損したミシンベルトの替りとして使用しています。
対象商品:
36033767

製品に特に問題は無く使用できています。

1人が参考にしています
2015-12-25
用途:
小型船盤の駆動用
対象商品:
36033645

スリップも減り旋盤が使いやすくなった

1人が参考にしています
2015-08-09
用途:
ロックミシンのベルト
対象商品:
36033697

ミシンが動いて縫えたので良いのではないかと思います。
安心しました。

1人が参考にしています
2015-08-06
用途:
ロックミシンのベルト
対象商品:
36033672

ベルトの計測がよくわからなくて二度お願いしました。お陰様で二度目でピッタリのサイズに出会え使えるようになりました。地元にミシン屋さんもなく困っていました。助かりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2015-12-10
用途:
ミシンベルト交換
対象商品:
36033706

ミシンベルトが破損したため購入。
特に問題なく動いています。
ベルトがきつい場合はナットを緩めてモーターの位置を調整することが可能なミシンでしたので厳密に長は気にしませんでした。
商品自体の長さは「外周長(mm)」となっていますが、自身のミシンに適するベルトの長さは内周長で判断し、内周より5mm長いものをここで選びました。
ベルトの緩みを調節出来ないミシンをお持ちの方は外周長を考慮して購入したほうがよいかもしれません。

2人が参考にしています
2015-01-29
用途:
家庭用ミシン
対象商品:
36033916

多少弾力性があり取り付け簡単。滑りもなく問題なく使える。

2015-05-18
用途:
電動ミシンのモーター用ベルト
対象商品:
36033925

約15年前に購入した電動ミシンのモーターベルトが伸びて緩くなり、モーターの力が伝わらず使えなくなったためミシンのカバーを開いて交換しました。サイズが解らず、最初に注文したのはベルトがプーリーにあたる内周の長さにしたところ短すぎてプーリーにかからなかったため、即それより3センチ長い外周の長さで注文して、取り付けたところ、ピッタリとはまってミシンが作動するようになりました。3センチ長いベルトは530mmを注文したのですが、実際にメジャーで測ると522mm程しかなく、心配でしたが、付けてみるとピッタリでうまく回りました。ベルトはほとんど伸縮性がなく長さを間違えると無駄になります。気温などにより僅かに伸縮するのかもしれません。コンパクトミシンのカバーを開けてのベルトの交換はかなり大仕事でしたが、また使えるようになりよかったです。

3人が参考にしています
2014-06-19
用途:
合鍵作製機用
対象商品:
36033672

元のベルトが切れていた為、プーリーを以前こちらで購入したノギスで計測して購入しました。純正ではないので少々不安でしたが、外周と断面サイズの記載があったので、ほぼ同サイズのこの商品を購入できました。簡単に取付ける事ができたのと、気持ちが良いくらいピッタリで、たいへん満足です。耐久力はまだ不明ですが、この価格ですので切れてもまた購入したいと思います。

1人が参考にしています
2016-08-27
用途:
ミシンに下糸巻き機を増設する為に使用
対象商品:
36033715

350のベルトを購入したが、335㎜しか無い気がして問合せするも、間違ってないと。発注される場合は、長さに気をつけて下さい。

2016-05-12
用途:
卓上ボール盤HDP-10の補修のため
対象商品:
36033602

純正品と同じサイズです。

1人が参考にしています
2013-09-17
用途:
機械のベルト交換
対象商品:
36033627

お電話やメールでの三ツ星さんの親切なフォローもあり、迷うことなくこの商品に辿りつきました。

2013-05-02
用途:
ミシンの保全
対象商品:
36033672

商品は問題無かった。ただ、種類が多いので素人にはカタログでの選択は大変。間違った場合に返品できればよいのだが・・・・。
商品単価は安いが梱包はしっかりされていた。ふつうの封筒に入るようなものなので、代引でない場合、郵便で送るなど送料を安くすることを考えてもらえばありがたい。