ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式のレビュー

平均満足度 4.09 (45件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸
斬丸
1,698 / 税込 1,868
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
45件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-04-22
用途:
右回転の草刈り機用に購入。初期のメーカーの品物が無かったので代用品として購入。
対象商品:
36728727

とりあえず、ナイロンコードを逆に巻いて使用しています。初期のものは、中心のボタンがプラスチック製で、当製品もプラスチックです。結局擦り切れて使用不能となりました。
中心部のボタンは金属製にしてもらうと耐久性が増すのではと思います。

2018-09-22
用途:
草刈機の整備
対象商品:
36728727

実際使ってみて素晴らしい機能です
叩けばコードが出て来ます
市販の10センチメートル位の差し込み式よりも良いです

2018-06-26
用途:
田んぼのあぜ道の草刈り
対象商品:
36728727

ナイロンカッターとノコ刃を一緒につけ、柔らかいくさはナイロンコードで堅い草はノコ刃でやることにより効率が上がりました。

2024-10-04
用途:
草刈り
対象商品:
36728727

ナイロンコード叩き出しの際土、草が挟まりコードが出てこないので毎回分解し使用しているので不便です。

有限会社ITR Lab. 様2020-05-19
用途:
除草作業で使用。
対象商品:
36728727

カバーや底部分がすぐに減ってくるので、叩き出し部分を金属で補強すればいいと思います。

1人が参考にしています
2019-07-16
用途:
現在の草刈り機に取り付けができませんでした。
対象商品:
36728727

取付を行っていましたが、がたつきが有った為使用できませんでした。付属のワシャー径が小さく、ホームセンターで規格に合うワッシャーを購入しなければいけません。安いものなので購入し、取り付けして利用しようと思います。商品自体はしっかりできていると思います。

株式会社ミライト・ワン 様2021-09-24
用途:
草刈り
対象商品:
36728727

割れてしまいました、使い方も悪かったかもしれませんがちょっと弱いかも

2023-09-12
用途:
きわの草刈りに使用
対象商品:
36728727

この商品は叩かないと出てきません。田んぼでは中々出てきません。アスファルトやコンクリートでは大変良く出ますが、この商品の真ん中と草刈り機の回転ヘッドが壊れるので要注意されたし。

2017-06-29
用途:
草刈り
対象商品:
36728727

今使ってたの、ヘッド部分削れて、買い替えのため
購入。

2017-05-01
用途:
畑の草刈り
対象商品:
36728727

思ったほどではなかった。マキタのウルトラオート4に似て非なるもの。

1人が参考にしています
2016-07-08
用途:
除草
対象商品:
36728727

初めて使用しましたが。使い勝手よいです。

2016-02-01
用途:
草刈
対象商品:
36728727

繰り出しのヘッドが固いので土面だと、ナイロン紐を出しづらい。安いので仕方ないかと思うが、できれば継続使用する人を増やすためにももうちょっと簡単に出るように願いたい。

2017-08-26
用途:
田畑の電気柵下 草刈りに使用
対象商品:
36728727

高評価がうそのようだった。使用3時間でカバーの引っ掛け部分が脱落。壊れて使用できなくなった。これをこう評価とする理由が見当たらない。たまたまのはずれ商品か?。二度と買わない。

1人が参考にしています
2016-08-22
用途:
芝刈り
対象商品:
36728727

使用していたものが破損してしまいました、その代用品として満足しています。

2015-06-22
用途:
草刈
対象商品:
36728727

叩くだけでナイロンコードが伸びるのでとても便利。費用対効果抜群。

2015-06-09
用途:
家の回りの柔らかい草刈り
対象商品:
36728727

兎に角よく飛び散ります。
草も小石も。それさえ気をつければ快適に
作業できました。

2015-06-25
用途:
公営墓地内の草刈り
対象商品:
36728727

ずっとこの商品の前期のものを使用していましたが、近くのホームセンター等で取扱いしなくなり困ってました。
(前期商品が販売終了?になり今のこの商品なのでしょうか)
商品元に連絡したりしましたがネット検索しているうちにモノタロウ様に出会い、この草刈り時期には利用させていただいております。価格もホームセンターで買うより断然安い!!
これからもリピ買いさせていただくつもりです。

4人が参考にしています
2015-05-08
用途:
石ころの多い農道の草刈に重宝しています
対象商品:
36728727

石の多い道の草刈に草の根元から刈り取ることができ能率も上がり非常に重宝しています。

2015-08-13
用途:
敷地のブロック塀沿いの草刈
対象商品:
36728727

最初に使用した時は、ブロック塀・壁フェンス沿いのキワの草刈に効果がありましたが、5mm位の太さの雑草は、借り難いことが分かりました。なお、刈った草の屑が草刈チップソーより多く飛散し、自分の全面の全身に飛散して作業服にこびりつく状況になりました。また、回転したまま叩いてコード繰り出しと説明に書かれていましたが、そのような動作が感じられませんでした。装てんされていたナイロンコードもイマイチのように思えました。ナイロンコードを□型チタニウムナイロンコードに交換すればカッター効果等が発揮されるのかと交換して使用してみます。

1人が参考にしています
2015-04-16
用途:
自宅の草刈り
対象商品:
36728727

この手の製品は便利なことは文句のつけようがありませんが、プラスティック製のカバーが摩耗して破損するのがネックです。自宅は広い庭に使用するので1年くらいでダメになり、その都度購入しています。なのでもっぱら価格で選んでいます。