完全耐水化粧合板 のきてんのレビュー

平均満足度 4.71 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
完全耐水化粧合板 のきてん クトクマーケティング
クトクマーケティング
35,980 / 税込 39,578
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。 【用途】軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-31
用途:
軒天の仕上げ材
対象商品:
36294632

改修工事でケイカル板に再塗装するより仕上がりが良好です。
15枚セットだけでなく、バラ売りがあると良いです。

3人が参考にしています
レイ建築コンサルタント事務所 様2021-06-10
用途:
車庫 (5台 分)の 天井
対象商品:
36294657

コンクリート車庫 ( 5台分 )の 天井材としております 。 寸法、 色合いは 大変によい。 梱包も問題ありません。 耐久性に関しては これから 観察をしていきます。大いに期待をしています・・・・・。   ありがあとうございました。

2人が参考にしています
有限会社川内機動車輌サービス 様2021-03-13
用途:
戸袋の修繕、軒天の重ね張り。
対象商品:
36294623

5mmのサイズがあったらなおよかった。PCでみたとおりの色で満足。
運送屋さんが大変好感の持てる人物だったのもよかった。

株式会社 谷本建設 様2020-09-29
用途:
軒天のリフォーム用
対象商品:
36294587

工事追加分同材あと2ケース分必要ですので、以前と同じ製品・サイズ・
送り先に至急送って下さい。
商品は良くできています

1人が参考にしています
2020-03-12
用途:
風呂場脱衣所の壁リフォーム
対象商品:
36294492

色合い思ってた通りの物で満足です。耐水のため長持ちが期待できます。他にもリフォームを検討している箇所があるため再度購入しようと思っています。

2人が参考にしています
2017-10-01
用途:
軒天板の重ね張り
対象商品:
36294526

自宅の軒天板と同じ商品が、購入出来て助かりました。納期も早く届きました。

2017-12-22
用途:
勉強室の壁に使用
対象商品:
36294526

湿気の多い環境なので使用してみました。
出来上がりには満足したいます。

1人が参考にしています
2017-05-17
用途:
軒天の張替え
対象商品:
36294614

しっかりした品物で非常に良かったです
改善点は、バラ売りが有れば助かります。

2015-10-30
用途:
湿気が多いところの内壁
対象商品:
36294657

一か所塗装が剥げている所があったけど概ね満足。
剥げている付近はゴミが付いた上から塗装している様子。

1人が参考にしています
2015-09-24
用途:
軒天用
対象商品:
36294614

新築から30年軒天が痛みリホーム用にと探していました。予定到着日より1日早く到着し、現物は、写真より綺麗で単価も満足しています。

1人が参考にしています
2015-06-26
用途:
システムバスのリフォームでサニタリーの天井と、腰壁用に2段横バリで使用しました。 檜の色味も、なかなかいい感じに仕上がりました。
対象商品:
36294517

注文時に、画像では木の種類毎の色味が今ひとつわかりづらく、選定に大変迷いました。

2人が参考にしています
2015-07-03
用途:
戸建軒天張替え
対象商品:
36294544

思ってたより、高級感がありました、
仕上がりが良かったです。

2016-02-17
用途:
軒天井張り替え
対象商品:
36294535

まだ使用してませんが、迅速な対応でした。

1人が参考にしています
中野 様2014-08-23
用途:
軒先天井取付け
対象商品:
36294614

華麗な装備に個性を強調する商品は此れしか有りませんでしょう、採寸から裁断・張り合せに容易な5本溝を選定、完全耐水を信頼してのリフォームに十分満足感を頂きました。

1人が参考にしています