シリコーンゴムシート 厚さ1mmのレビュー

平均満足度 4.60 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコーンゴムシート 厚さ1mm 十川ゴム
十川ゴム
269 / 税込 296
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品 【用途】電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング
42件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-01
用途:
寝室

湯たんぽのゴムパッキンがヘタって水が漏れ出したのでこれをカットして使います。正式のパッキンには劣りますがなんとか使えます。

1人が参考にしています
2024-11-07
用途:
レンジの足の補強用

電子レンジの左足後ろが浮くので、滑り止めも兼ねて購入。

1人が参考にしています
2024-09-16
用途:
自動車の補修

ガソリンキャップのパッキン、オイルキャップのパッキン用としてストックしてます。

2024-01-28
用途:
パッキン
対象商品:
07057976

パッキン製作用に購入しました.サイズ,厚さを選択でき,購入し安と思います.

2022-09-14
用途:
ポリ容器のパッキン作成
対象商品:
36295366

カッターナイフでカットしてPP容器用のパッキンとして使用しました。水やアセトン、メタノールを使用する環境ですが、いずれの溶媒も漏れずに繰り返し使用できています。また、加工性も非常に良く、満足しています。

1人が参考にしています
2022-04-30
用途:
パッキン作成
対象商品:
07057836

燃料用のパッキン作成の為に購入。シリコンなら耐油耐熱で良いでしょう。

1人が参考にしています
2021-12-23
用途:
バイク整備
対象商品:
07057836

このメーカー品はバリエーションが多いので助かります。

1人が参考にしています
2021-11-17
用途:
容器の蓋に使用
対象商品:
07058116

容器の蓋として綺麗に密封シールされて使い易かったです。

1人が参考にしています
2021-01-19
用途:
洗剤ボトルの下敷き
対象商品:
07058116

洗剤の液だれを受けてくれる為、続いて購入。
満足しています。

2020-09-11
用途:
機械の振動防止の為
対象商品:
07057906

今回は試験的でしたが、結果が良かったので、
次回は大きいサイズ、或は枚数を購入予定です。

鏡神社 様2024-04-09
用途:
DIYで
対象商品:
07057836

使用目的に合う厚みもちょうどよかったが価格的には高価である。もう少しサイズがあると良かった。

髙階国際クリニック 様2020-05-30
用途:
聴診器のダイアフラム作成時
対象商品:
36295357

聴診器のダイアフラム(振動板)として、今回初めて使用したが、非常に振動も良く期待以上の音量が得られた。目下、音響周波数特性を測定中である。
幅が100mmであることは、聴診器のODが50mmであるため、2枚の円盤状ダイアフラムを作成する
には、少々厳しいと感じた。

1人が参考にしています
2020-03-30
用途:
ドアパンチを防ぐため駐車時
対象商品:
07057976

レクサスに乗っていますが、ドアが金属でないので磁石系のプロテクトができませんでしたがこのシリコンはよくくっついてくれます。車のドアパンチにお困りの方は試してください。

1人が参考にしています
2020-05-25
用途:
家電の修理に
対象商品:
07057836

家電製品の内部で、隙間を作って絶縁と防振をさせたいところに挟んで使用。耐熱温度もあるようですし、素材としての安定性も十分そうなので満足しています。耐久性(経年劣化)がどの程度の持ちかがまだ未確認なので、★4つとさせていただきました。

2020-03-23
用途:
滑り止めとして
対象商品:
07057836

机の上に物を置く際の、滑り止めと傷予防に購入しました。下に敷くだけで机にも傷がつかず良かったです。

1人が参考にしています
2019-10-05
用途:
防振パツキンとして
対象商品:
07057836

使用し始めてだいぶ時間が経ちましたが多少の変色は認められますが・・機能はそのままで使用できています。小面積で購入できるのが、モノタロウの良いところです。助かります。

2018-11-18
用途:
スマホのすべり止め
対象商品:
07057906

シリコンのスマホカバーが思ったより滑るのですべり止めに裏に貼り付けたら驚異的な摩擦で指に喰い付くように滑らないこれで外でも落とす心配なく使えます

2025-01-30
用途:
絶縁シートの切り出し

丸型やドーナッツ型等の絶縁シートを切り出して使用しています。
カットしてくれるショップもあるのですが、そこまで精度を要していないのとコストの問題でシート材からの切り出しで使っています。
保護シートがずれやすく、マーキングがずれてしまうのが難点です。
あともうちょっと安価になってくれると嬉しいです。

ヴィラ・エヴィアン 様2018-10-24
用途:
ボウリングのフィンガーホールの調整、グリップの台替えに
対象商品:
07057836

薄くて使いやすい、ボウリング用品だと3倍くらいの価格。カットも楽なので今後使い続けると思う。

2017-06-12
用途:
キャストドールの間接KIPS
対象商品:
36295375

これはいいです!ばっちりな厚さ、カットのしやすさや、くっつきやすいシリコンのロールに薄いナイロンが挟んであって、使用者の使いやすさを考えてくれています。
キャストドール用KIPSをたくさん自作する方は、消耗品でもありますし、ぜひこれを使うのをお勧めしたいです。

1人が参考にしています