シリコーンゴムシート 厚さ3mmのレビュー

平均満足度 4.66 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴム
十川ゴム
399 / 税込 439
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品 【用途】電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
VIC電子研究所 様2025-06-05
用途:
モールス信号発信器の製作で台座の底面にクッションゴムとして貼り付けます。

シリコンゴムは非常に摩擦係数が高いので台座の下にクッションゴムとして取り付けると非常に高い摩擦係数のため机上でピタっと滑らずに安定するので片手でモールス信号を楽に発信する事が出来ます。

2025-03-05
用途:
熱圧着機

シーラーの石綿の代替品として使っています。石綿より切断面の仕上がりがきれいに溶断されるようになり、大満足です。

2023-03-30
用途:
電動リール用のバッテリー保護ケース作製用に
対象商品:
07058064

購入したバッテリーの保護ケースが無い為自分で作製する目的で購入しました。厚みも丁度いい感じで満足しています。

2023-05-02
用途:
PCをラックに設置するためのスペーサー。
対象商品:
36295953

耐熱として購買しました。意外と加工はしやすかったが、値段がもう少し安いとありがたいです。

2023-12-02
用途:
機械修理
対象商品:
36295917

メーカー品を、小ロットで購入でき、大変助かります。

2021-07-22
用途:
設備の窓塞ぎに
対象商品:
36295926

切寸で購入できるので、とても便利で安いのでリピートです。
また購入すると思います。

2021-08-12
用途:
食品成形
対象商品:
07058064

食品適合品で食品加工時に成形するために使用
柔らかく使い勝手が良い

1人が参考にしています
2021-09-29
用途:
機材と機材の間に使用
対象商品:
07057854

ボルトで機材と機材の間で接続し、廻り止め用として使用予定です。
丸ワッシャーで不具合が出た際の予備として購入しました。

2021-09-04
用途:
作品の制作の素材として使用。
対象商品:
07057854

物体をこの上においた時、謎めいた影が映りカッコいいです。

2021-03-20
用途:
キャスターのクッション
対象商品:
36295917

説明の通り適当な弾力があり、また水気にも強いので重宝しています。
前回の購入は5年前ですが、5年完屋外での使用でも劣化も少ないです。

2020-12-27
用途:
BSアンテナ取付金具使用時のバルコニーポールの保護
対象商品:
36295935

シリコンゴム系のシートはホムセンに売っておりません。非常に重宝しました。

まさや歯科医院 様2020-09-02
用途:
マキネッタのパッキン
対象商品:
07057854

丁度3mmでパッキンカッターでカットして使いました。においも無く快調です

2020-08-04
用途:
ヒートシール
対象商品:
07057994

既製品のヒートシールラーを、手持ちタイプから卓上タイプに改造するさいの受け台に使用した。
硬度も適度にあり、断熱も十分に機能した。

加藤電機 様2020-06-01
用途:
パッキンの作製
対象商品:
36295901

その特性上、パッキン素材として申し分ありません。数種類の厚さのシートを用意しておくことで、成形された純正品を即座に用意することができない場合に重宝します。

チカップお米パン教室 様2020-04-20
用途:
パンの製造時のツールとして
対象商品:
07057924

ベーキングのツールとして使う為、食品対応との事で購入しました。
焼いた時の異臭もなく、思うようなサイズにカットができましたので
良い商品です。
ある程度厚みがあるので、しっかりしていて使いやすかったです。

2019-08-26
用途:
厨房機器の劣化したパッキンの代用
対象商品:
07057924

厚みも大きさも選ぶ事が出来、必要な形にカットして使用出来るので大変便利です。
まさに探していた商品そのものでした。

2019-10-13
用途:
自転車用ライト固定用
対象商品:
36295901

自転車用ライトを固定するステーとライトのアダプタがサイズが異なるため、
サイズ補正用に使用しています。紫外線による劣化もなく、確実に固定できました。

2019-03-09
用途:
防水パッキンの自作
対象商品:
07057854

価格、サイズが手ごろで少量の防水パッキンを手作りするのに
最適だった。

2018-09-05
用途:
魚釣りの疑似餌の作製です。
対象商品:
36295935

水中でのゴムの粘りが最高です。生ゴム、チュウブゴム等、色々試してみて、シリコンシートにたどりつきました。ありがとうございました。

Lyraworks 様2017-10-15
用途:
イタリヤ製エスプレッソ・ポットのパッキンに加工して使用。
対象商品:
07057854

エスプレッソ・ポットのパッキンが過熱のため劣化していました。
イタリヤから取り寄せるより安価だったためこちらの商品を加工して使うことにしました。
加工には、カッターナイフを使用。
食品にも使えるということで、安心して使わしていただきました。
結果、漏れもなくなり、おいしいコーヒーをいただけるようになりました。