【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mmのレビュー

平均満足度 4.93 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm タキロンシーアイ
タキロンシーアイ
989 / 税込 1,088
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。 【用途】POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-07
用途:
現場内の掲示物

強風で吹き飛んでしまった掲示物を直すのに使用。
以前はアクリル板だったので破損した際の破断面が鋭利で危ないため、粘り強くてなかなか母材破壊にまで至らないPET板を選択した次第。
PET板の対候性は解らないが、屋外で1年以上経過しても問題無く保っており、この現場もそろそろ終わりを迎えるので十分任務は果たしてくれた。

2020-05-13
用途:
戦艦大和ショーケース用
対象商品:
36601871

戦艦大和ショーケース用パネルに使用しました。透明度に関しては申し分ないレベルです。約200×1200のサイズですが、両サイドの支えだけでは結構たわみます。500mmぐらいなら、たわまないかもです。

2020-05-19
用途:
自作装置の筐体
対象商品:
36601311

定寸カットしていただけるので大変便利(作業性が良い)。

1人が参考にしています
Aマリンワークス 様2020-02-16
用途:
ボートの風防等の制作
対象商品:
36601537

アクリルに比べて割れにくく、熱を加えての曲げ加工もしやすいです。耐久性は今後見ないとわかりません。

デジョイピザ 様2019-07-27
用途:
電飾看板の表面カバーとして
対象商品:
36601844

耐衝撃テストをしたわけではありませんが、今のところ割れや欠けなどの表面傷はありません。このままの状態を保ってくれる事を期待します。

2018-07-12
用途:
食器棚の扉
対象商品:
36601792

アクリルは割れやすいし、ポリカーボネートは高いが
PETはアクリル並みの価格で割れにくい
指定寸法にカットしてくれて低価格、さらに運賃も安いので良かったです。

3人が参考にしています
2018-10-11
用途:
自動車部品作成用素材
対象商品:
36601214

問題無く作成でき使用出来ています。素材の性質を確認し購入ましたが、現在耐久性を確認中です。

2018-10-10
用途:
浴室内の補強板
対象商品:
36601232

想像以上の高級感があって満足しています。
指定寸法にもカットしていただいてあるため、こちらでは面取りだけすれば良くて助かりました。

2018-03-19
用途:
精度の高い加工と品質に満足
対象商品:
36601311

アクリル板やプラ板より安価でありながら、それらより加工もしやすく、
更に十分な透明度があり、
ポリカーボネイト素材なみの弾力もあるので衝撃割れにも強く、それでいて安価という
すばらしい品物です。
唯一の欠点は、難接着材料である為、
この素材を「完全に」接着出来る「接着剤」が無いと言うぐらいです。
(シリル化ウレタン系などの高粘着剤に頼る事になります)
また、任意のサイズに加工して貰えるのも、作業を一工程減らせるので大変助かる上に、
加工の精度も1mm以下の誤差しか無い等、非常に優れています。
材質の都合上、薄く大きいものだと、たわみが出ますが、こちらの5mm厚の
ものですと、そうした心配も少なく、棚など耐加重が必要な箇所にも
程度にもよりますが、安心して使えます。
保護ビニールは薄いピンク色で剥がし忘れ防止になり、細やかな配慮が大変良いです。
片面が透明で片面が薄いピンクと、裏表を設定出来る様になっていますが、
特にどちらが表面という物では無いので問題はありません。
更に厚みのある7mm~10mm板が今後用意されると、工作の幅もより広がるので
期待したい所です。
次回もまた購入したいと思いますが、代引き支払いを選択可能にして欲しいですね。

2人が参考にしています
2016-09-12
用途:
水槽のフタ
対象商品:
36601345

9/7に注文して9/9に到着しました。商品も1mm単位でのカットの注文なのでサイズはピッタリでした。
シボ面がどっちかわかるようにしてほしい点
カバーがピンク色と透明だったので最初、色間違いかなと思いあせりました。
台形加工や円くりぬき加工、面取り加工など追加オプション期待しております。

1人が参考にしています
2016-01-29
用途:
自作テーブルの天板カバーに使いました。
対象商品:
36601652

角のR加工や面取り加工に木工用のカンナが普通に使えるので、楽に安全に品物になりました。

2015-05-18
用途:
弓角と言う漁具の作成に使用
対象商品:
36601336

非常に加工しやすく割れることもなく満足です。これで7ミリの厚さが販売されれば良いのですが、期待しています。

2014-02-06
用途:
カバー製作
対象商品:
36601424

サイズ内でカットしてもらえるので、1工程助かりました。穴あけ加工も有料でもいいので、あれば、なお良しというところです。

2019-10-03
用途:
アルミサッシのガラスの代用
対象商品:
36601844

公民館のアルミサッシのガラスの代用品として使用しました。
重さ、強度とも問題ありませんでした。
切断も丸のこでOK、枠を入れるのにたたいても気になりませんでした。
傷がどれくらいつくかが気がかりです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。