【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mmのレビュー
- 用途:
- 透明箱の製作
- 対象商品:
- 36606157
透明箱の製作で,強度が強めのものを作りたかったため,ポリカを採用しました.サイズは自由に指定でき,シートで保護されており,品質としては問題ないと思います.価格が比較的高価に感じます.
- 用途:
- 工作用の資材として
- 対象商品:
- 36605965
埋め込み型のコンセントの内部のボックスが古く、ねじ穴が破損しフェイスプレートが取り付けられず、ホコリが侵入していたためこれを使って修理しました。品質がとても良く、透明度も高く頑丈で良い商品です。個人的にアクリル板よりポリカーボネートの方が好きなので好きなサイズで手軽に注文できるのは大変助かります。
- 用途:
- サンプル作製用
- 対象商品:
- 36605861
厚手のPCボードです。サイズが小さいもので十分だったので、このサイズに
しました。価格も安いです。
特に何も問題なく使っています。
- 用途:
- 36605983レビューの郵便受け改良用の件4月末に完成しました。
- 対象商品:
- 36605983
個人の趣味の工作に使用しましたがカット作業品で購入出来たので
個人宅でもある程度手加工できれば、趣味の工作を自宅でも出来、
完成させることが出来ました。未だロック機構だけは未完成ですが、
モノタロウさん有難うございました。
- 用途:
- 当家の郵便受け改良用として、透明性、対候性、衝撃耐久性を期待しての使用です
- 対象商品:
- 36605983
蝶番の取付迄実施済みで、間もなく完成予定です、希望サイズにカットしてもらえたので穴明等の加工を当方の作業として実施中です
- 用途:
- バイクのヘッドライトレンズが飛び石で割れたため、代用として試してみました。
- 対象商品:
- 36605877
寸法は注文通りピッタリでした。
両面に透明と青の保護シールが貼ってあります。
具体的に記載が有りませんが色々調べると、片面に対候処理がされているかと思います。
購入者としてはその製品の能力を十分に生かしたいので、どちらが表でどちらが裏か、その辺が分かるような説明を是非お願いします。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 窓枠
- 対象商品:
- 36605974
アクリル板と同じくらい透明度がありました。
後は耐熱温度がどのくらいまで持つか期待したいです。
今回急いでいた為、納期も早く満足です。
- 用途:
- 曲線切断
- 対象商品:
- 36605974
以前アクリル板を使用していましたが、もろく欠けたり割れたりしましたが、ポリカーボネイトは強度もあり満足です。
- 用途:
- パテ研磨のペーパー台
- 対象商品:
- 36605886
今迄は自作でペーパー台をアクリルで制作していましたが、アクリルは衝撃に弱く又角が削れて歪になってしまいます。
ヘルメットのシールドにも使用されている(飛び石でも割れない)材質ですので強度は十分でした。
只、5㎜は流石に厚いので、次回は3㎜で制作予定です。
工具を自作するので愛着もわきますし、自分に合った工具は使い勝手が汎用品とはちがいますね。
- 用途:
- プレジャーボートの窓修理用
- 対象商品:
- 36606123
以前から、時々ポリカは装置カバー用に3mmを使ってました。
5mm は今回初めてで、厚さの違いの強度に大満足してます。
寸法切りでの取扱で、歩留まりの良さも大満足してます。
- 用途:
- 建具の採光窓として使用
- 対象商品:
- 36606561
注文した翌日に届き、とても早くて寸法もぴったりにカットされていてとても助かりました。
全面ダンボールで梱包されていましたが、輸送時にできたと思われる角のへこみがあったので角が見える使い方をするときは気をつけたほうがいいかもしれません。
- 用途:
- バイクのカスタムパーツ製作
- 対象商品:
- 36606053
保護フィルムの剥がれ、破け 擦り傷があった
今回はカットして使用するので支障は無いが、透明度が重要視される商品なだけに擦り傷など厳禁ではないだろうか?
梱包にダメージは無かったので出荷前からキズモノだったと思われる
メーカー直送なのでモノタロウに直接非は無いがメーカー側に取り扱い(モラル)について指導が必要がある
もう一点 表記が無いため塩ビ、アクリル、ポリカの区別がつかない
保護フィルムの色等で判別出来るように商品ページにも記載して欲しい
貴重な御意見ありがとうございます。
担当者に申し伝えるとともに、今後同様なことがないよう努めてまいります。
今後ともMonotaROを宜しくお願い致します。