【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ3mmのレビュー
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
【用途】配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
2023-04-28
- 用途:
- 真鍮小物製作
- 対象商品:
- 36623614
サイズの指定が出来るので最小限の追加の加工で希望の形状にする事が出来て助かりました。
厚みのある真鍮は手軽に購入出来る場所も多く有りませんのでとても有り難いです。
品質も問題無いと思います。また、購入させて頂きます。
2019-08-14
- 用途:
- 模型製作
- 対象商品:
- 36623711
オプションで幅を指定。製品諸元公差内だが公差最大で納入。オプションの場合は公差最小を望みたい。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
株式会社積誠庵 様2019-01-19
- 用途:
- 記念品の作成
- 対象商品:
- 36623885
企画通りのものが届きました。
配送も速やかにしていただいたので、助かりました。
エンドミルを使用して、この真鍮板から記念レリーフを製作しています。
写真データを元にしているため、細かい表現を出さなければなりませんが、問題なく出来ています。
2017-09-11
- 用途:
- 江戸時代の時計=和時計を取り付ける柱の根元に使用します
- 対象商品:
- 36623885
欅の土台(イ)に柱(ロ)を立てその先端に和時計を取り付けますが、(イ)と(ロ)をつなぐ為の真板です。私のオリジナル作品です。
6月10日の時の記念日に公開発表する予定です。
2021-02-24
- 用途:
- 万力に挟んで製品にキズが付かないように保護します
- 対象商品:
- 36623806
欲しいサイズがなくて3mmにしたのですが曲げるには厚すぎてバーナー使用を考えています。薄いサイズにすればよかったと後悔しています。
2013-09-12
- 用途:
- 治具
- 対象商品:
- 36623632
発注から納品まで短期間での対応に感謝します。
若干ではありますが、矩形ではありませんでしたが全体的には満足しております。
1人が参考にしています
2017-01-05
- 用途:
- 工作品の部品
- 対象商品:
- 36623535
切ったバリがそのままだったり寸法がピッタリではないのはまだ修正可能だが、板自体が曲がっていて平らでないのはいかんともしがたい。納品が早かったのは本来助かるところだが、使えないのではどうしようもうない。
3人が参考にしています