ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルのレビュー

平均満足度 4.70 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)
ALLIGATOR(アリゲーター)
419 / 税込 461
ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-04-24
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
36674671

2015年5月に購入、装着して5年になりますが、錆びも浮かず伸びることもなく良好です。

2018-04-30
用途:
ワイヤー交換
対象商品:
36674671

引きが軽いかどうかは分かりませんが、問題なく使えています。

2016-07-19
用途:
古い自転車のレストア
対象商品:
36674687

ステンでこの値段はスゴイです。

2016-03-23
用途:
シティサイクルのブレーキワイヤー交換

1年前にシティサイクル2台の前後ブレーキワイヤー交換に使用。表面加工のせいか動きはスムーズ。初期のびが無いのは本当に良いですね。ブレーキの剛性感も高くなりました。野ざらしになりやすいシティサイクルこそステンレス製が最適だと思います。フロントブレーキはあまり長さが必要ないので、ワイヤーの両端にタイコをつけたものがあると、真ん中で切って2台分に使用出来るので経済的で良いと思います。

2015-12-02
用途:
シティーサイクルのメンテナンス
対象商品:
36674687

この製品は間違って購入してしまった(カンチブレーキ対応のTEKTRO製ブレーキレバーはロード用のケーブルしか使えないものだった)のですが、シティーサイクルに使用しています。
タイコの径もぴったりで、ケーブルの太さが通常のものより0.1ミリ細いそうですが、ブレーキの引きが軽くなり、ステンレスなので錆にも強そうです。
アリゲーター製のロードバイク用ブレーキケーブル(太さはATB/MTB用と全く同じ)をレトロなマウンテンバイクのカンチブレーキにも使用していますが、街乗りやフィットネス、ヒルクライム程度なら十分使えると思います。
よりハードな(命に関わる)乗り方をされる方は定番のS社のものが無難だと思います。

2015-11-09
用途:
動きが悪くなった後輪のブレーキワイヤーと交換
対象商品:
36674687

とても良いです。やはりステンレスですね!動きがスムーズになりました!インナーキャップもあって良心的です。今度は前輪のワイヤーも同じものにしようと思いました。

2015-12-10
用途:
自転車整備
対象商品:
36674671

サビサビのワイヤーから変えたので、見栄えは最高ですが、機能は普通です。

2015-09-29
用途:
自転車整備
対象商品:
36674687

他社製に比べて安価ですが、品質も問題無いと思います。

2015-02-25
用途:
ワイヤーの貼り直し
対象商品:
36674687

Escape R3の交換に利用しました。問題ないと思います。

株式会社スタジオイクイプメント 様2014-10-06
用途:
錆びたインナーケーブルの交換
対象商品:
36674687

この商品は錆びないのでお薦めです。
ステンレスインナーケーブルもステンレスメッキの商品が多く、ステンレスメッキは錆びます。
このインナーケーブルは錆びずにいつまでも美しいので、特にお薦めです。

2014-08-19
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
36674671

シマノより安いのに、ステンレスだし表面も研磨してあって良い。ホームセンターで売ってるのより安くて、品質はずっと良い。知人の話ですが、ホームセンターのワイヤーで急ブレーキをかけたら、タイコの所から切れて危うく大惨事になる所でした。

2014-09-12
用途:
劣化交換
対象商品:
36674687

ステンレスで安く、言う事ありません。

1人が参考にしています
2014-04-12
用途:
ミニベロ整備
対象商品:
36674687

ワイヤー表面がフラットに研磨されており,触っても抵抗が少ないことが分かります。シマノの一番安いケーブルと比べて,引きがなめらかです。

宮下孝治 様2014-05-19
用途:
ワイヤーが切れたので、新しく交換しました。
対象商品:
36674671

安くて、簡単に取り付ける事が出来たので、よかったです。

e工場ドットコム 様2014-08-06
用途:
自転車のカスタムに使用
対象商品:
36674687

価格がリーズナブルで助かる

2014-01-15
用途:
家庭でのブレーキケーブル交換
対象商品:
36674671

子供用自転車のケーブル交換に使用。購入時のケーブルは抵抗が強い安物でした。非常にリーズナブルで、ブレーキも明らかに軽くなります。ケーブルの取り回しも併せて工夫すると効果が上がると思います。十分な商品でした。

2014-07-17
用途:
消耗品交換
対象商品:
36674687

小間物をネットでまとめ買いできる。安くて良い。

2014-07-17
用途:
消耗品交換
対象商品:
36674671

安くて良い。

2014-03-09
用途:
通勤用自転車の交換部品
対象商品:
36674687

交換直後は多少の伸びがあるようですが、ほぼ満足しています。

2013-07-21
用途:
マウンテンバイクに使用
対象商品:
36674687

値段の割に良く出来ていて、使用感も大変良いです。十分使用できます。
度々、長期の自転車旅行に出かけるので、不測の事態に備えてグリスをたっぷり塗って予備として常に携行して行きます。