QUICK LOCK LINK(クイックロックリンク)のレビュー

平均満足度 4.48 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
QUICK LOCK LINK(クイックロックリンク) YBN(ヤーバン)
YBN(ヤーバン)
579 / 税込 637
チェーンリンクにより近い形状で、連結部分の違和感をなくします。 ロック機構付きで外れにくくなっています。
44件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-12
用途:
ロードバイク
対象商品:
16710898

シマノのソラ(9速)のチェーンに簡単に着用できました。何度が脱着してみましたが、問題なさそうです。

2022-09-08
用途:
クロスバイクのチェーン交換
対象商品:
36678722

チェーン交換で使用しましたが取付も専用プライヤーを使かえば簡単です!外す事も簡単なのでチェーンのメンテナンスが楽になりそうです。

2022-06-13
用途:
チェーン交換
対象商品:
36678722

可もなく不可もなく普通に使えました。
耐久性はこれからです。

2021-05-05
用途:
チェーン交換
対象商品:
36678722

チェーン交換時の時短に役立ちます。自分、子ども達用で3台分お世話になっております。力とコツにより特別な工具無しでチェーン脱着可能となるためおすすめです

1人が参考にしています
2020-11-24
用途:
チェーン換装
対象商品:
36678722

多段チェーンの脱着に便利なパーツです、段数の規格が合えば様々なチェーンに利用できそうですね。既存の実装チェーンのカスタムにも良いですが、新しくチェーンを交換する際に合わせて装着するのが精神衛生上よろしいかと思います。

2020-04-30
用途:
自転車のメンテ
対象商品:
36678722

チェーンの掃除を行う際に便利なので使用しております。

2019-05-05
用途:
自転車のメンテ
対象商品:
36678722

チェーンメンテがし易いので購入し取付けました。清掃注油が簡単。

2019-05-01
用途:
自転車整備
対象商品:
36678722

それなりに良い造りの商品。普通に使えます。費用対効果高し。

2018-09-19
用途:
ピンの圧入の代わりに
対象商品:
36678722

もう少し安い&錆びない材質 であればさらにいいのですが。チェーンのメンテのためにいつもこれでつないでいます。うちは8速か11速しか導入しないようにしようと思って、8速側はすべてシマノのHGチェーンでこいつでつないでいます。

3人が参考にしています
2018-04-13
用途:
チャリのメンテ
対象商品:
36678722

一発でリンク部がわかりやすく、バラしやすいです。強度的に全く不安はありません。カシメピンと違いすぐにチェーンが外せるので、汚れ掃除がしやすいのでお客様にも好評です。余ったチェーンコマと共にキーホルダーにしといたり、サドルバッグに入れておけば万が一に出先でチェーンが切れたりした時にもミッシングリンクが2個も有れば曲がったチェーンプレート部分を排除して組んで帰宅できます。(多少短くとも一番ローギアに入らないだけ)

2人が参考にしています
2018-02-05
用途:
自転車のチェーンの脱着作業。
対象商品:
36678722

SHIMANOのCN-HG71チェーンに無事、適合しました。マスターリンクプライヤーなどの工具を使わずとも、簡単に装着出来ました。チェーンの動きもスムーズでイイ感じです。

2人が参考にしています
2018-05-14
用途:
チエーン脱着時、清掃時
対象商品:
36678722

簡単に脱着出来るので、チエーンがいつも綺麗に保っています。

2018-04-22
用途:
ロードレーサーのチェーンメンテ
対象商品:
16710882

チェーン交換に慣れていないかもしれませんが 作業がやりずらくなかなかはまりませんでした。とても固く外すのも手間が掛かりそう。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2018-04-18
用途:
自転車のチェーン交換部品
対象商品:
36678722

自転車のチェーン交換に使用しました。安くて良いです。

2017-09-25
用途:
自転車のチェーン交換時に使用
対象商品:
36678722

大阪魂のアンチラストチェーンに使用しましたが、特に途中で外れたりもせずに使用できています。低価格なので、予備に再度購入する予定です。取り付けも簡単だったので、満足できました。

1人が参考にしています
2017-11-15
用途:
自転車のチェーン交換
対象商品:
36678722

YBNのクイックは評判がいいですね。変則もスムーズです。手で脱着はキツイのでマスターリンクツールを購入しようと思います。

2019-01-18
用途:
自転車
対象商品:
36678722

古いロードバイクに使用しました。全く問題ありません。

1人が参考にしています
2017-04-28
用途:
クロスバイクの整備に
対象商品:
36678722

クランク交換のさいのチェーンのコマ詰めに、コネクティングピンを使用して繋ぐのが煩雑そうに思えたのでこちらを使用しました。とても簡単に繋げます。装着後300kmは走行しましたが問題はないようです。チェーンメンテナンスの時も銀色が目印になり、効率よく注油や清掃を行えることもグッド。使用した自転車のリヤディレーラーはシマノ TOURNEY RD-TY300(直付)です。

1人が参考にしています
2016-10-28
用途:
11速の自転車に使用
対象商品:
36678731

他社製品より、強度や耐久性がある様に見受けられ、満足しています。

1人が参考にしています
2017-06-04
用途:
息子のクロスバイクのメンテナンスの為に
対象商品:
36678722

まだ使って無いですが、メンテでチェーンカットした時にた後のメンテで便利な様に使う予定です^_^。購入者のレビュー参考にして買いました。