QUICK LOCK LINK(クイックロックリンク)のレビュー

平均満足度 4.48 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
QUICK LOCK LINK(クイックロックリンク) YBN(ヤーバン)
YBN(ヤーバン)
579 / 税込 637
チェーンリンクにより近い形状で、連結部分の違和感をなくします。 ロック機構付きで外れにくくなっています。
44件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
オフィスねこの手 様2016-06-21
用途:
チェーン交換の必須アイテムです
対象商品:
16710898

初めてのクイックでした。指だけではカチッとはまらないので、はめた後はブレーキを握った状態でペダルを踏めばカチッとはまります。
値段も安く大変満足です。

2人が参考にしています
2017-08-06
用途:
自転車のトラブル対応品として購入
対象商品:
36678722

自転車用として購入しました。まだ、使っていませんが、特に問題はなさそうです。

2016-02-17
用途:
チェーン交換時に使用
対象商品:
36678722

簡単に止められすごくいいですね。変速時もスムーズです。
(リア7段にて使用)

2人が参考にしています
2021-11-04
用途:
8速チェーンにて使用
対象商品:
36678722

作業性は高く取り付けたときは満足していたのですが、サイクリング中にディレイラー周りから異音。
ディレイラー、プーリーなどいろいろ調べていたところ、当商品がプーリーからスプロケットにハマる際に異音が発生していることが判明。
ピンとピンの間が少しだけチェーンの幅より広いor狭いため、スプロケットの山にハマる際にカクンと異音が出ていることがわかりました。
相性の問題かもしれませんが残念です。

2015-04-27
用途:
シマノHG-40(クイックリンク仕様)での接続に使用
対象商品:
36678722

シマノ純正のクイックリンクは、取り付け、取り外しがしくかったのですが、これは、非常に簡単に付けははずしができます。耐久性については、様子を見ていきます。

3人が参考にしています
2020-04-11
用途:
固い、ともかく固い
対象商品:
36678722

シマノ8速の古いロードバイクに使用しています。
以前はWipperman・KMC X8チェーンを使っていましたが、それらに比べ、メンテナンス時にリンクを外すのが固くて大変です。
初回は何度やってもダメなので、チェーン切を使わざるを得ませんでした。
やはりお値段なりかと・・・

2014-04-12
用途:
ミニベロチェーン
対象商品:
36678722

UG51チェーンに使用しています。はめるのにかなり硬くて苦労しましたが,動きもなめらかです。ミッシングリンクと比べて半額以下ですが,これで十分ではないでしょうか。

2人が参考にしています
2015-09-28
用途:
チエーン交換。
対象商品:
36678722

先ず現在では70年代ののように灯油で洗うような作業は終わった!
次に。私は自己潤滑性がある。クロムのチエーンを使う。
現在では雨の中を走らないかどうかで。オイルも換わり。
チエーンの一目ずつ油をさして。埃を吸うので余計な油は拭き取る訳だ!
そして走る人は300キロが一日の能力であり。
チエーンが切れても此があれば直るし!
油を引くのに。目安に成るから好きだ!

2014-05-29
用途:
自転車スプロケット歯数アップに連動してチェーン駒数アップに
対象商品:
36678722

チェーン両端部を引き寄せて、撓みを持った状態でスプロケット中心側に『ジョイントの円弧』が向く様にして、ジョイントを組立て、引っ張り、ピン外周部の内側と、リンク厚み外側をプライヤで挟む様にして、”カチッ”と入れ込み完了。とても簡単にチェーンの連結作業が出来ます。

2014-02-09
用途:
チェーンの洗浄
対象商品:
36678722

値段的に値打ちなので何度か注文しています。他メーカーには値段の高い製品もあり私も使っていますが遜色ないと思います。取り付け取り外し時は気持ちの良い!?かたさで気に入っています。

1人が参考にしています
2016-01-12
用途:
チェーン洗浄毎
対象商品:
36678731

ミッシングリンクよりも使いやすです。通常使用で何ら問題ありません。

1人が参考にしています
2014-01-21
用途:
チェーンの洗浄
対象商品:
36678722

チェーン切りを使用せず簡単にはずせて徹底洗浄できるので大変重宝しています。
まれに、取り付けた際に動きの渋いものがあります。
そのときはピンを軽くたたいて調整しています。
走行中にはずれたり、違和感などは今のところありません。

2人が参考にしています
2017-06-18
用途:
MTBに装着
対象商品:
36678722

1992年製ミヤタのMTB(前3段、後7段)、シマノチェーンCN-HG40に使用。変速には全く問題ありません。装着時はリンクの動きが渋いですがプレートと軸の接合部にオイルを注して、しごいてやるとスムーズに動くようになります。
手でも脱着は出来ますが、かなり手間がかかります。マスターリンクツールを使用した方がストレスがありません。
チェーンのメンテが格段に楽になりました。

1人が参考にしています
2012-06-11
用途:
チェーン掃除の簡易化
対象商品:
36678722

十数回付け外ししていますが、特に問題なし。
一度紛失してしまった際、試しに一般的なミッシングリンクにしてみましたが、こちらのほうが使いやすかったので結局再購入しました。

1人が参考にしています
2016-02-21
用途:
チェーン交換時の接続用として
対象商品:
36678722

チェーン交換の祭に繰り返し接続できるこの部品の存在を知り購入しました。接続も簡単で、取り外しも専用工具使用すればスムーズに行え、メンテナンスが楽になりました。

1人が参考にしています
2014-03-27
用途:
古いマウンテンバイクのチェーン交換時
対象商品:
36678722

価格も安く品質も良いです。

2011-06-18
用途:
KMC Z-72 8速チェーン用途
対象商品:
36678722

チェーン洗浄をより簡単に行うために購入しました。
パッケージ裏面に図解で説明があり、取り付け方向も本体バナナ形状で
迷うこと無く完了しました。
最初は固かったですが、ロックされる時にカチッと音がします。
変速性能にも問題無く、スプロケット11Tでもトラブル無しです。
再利用可能かどうかわかりませんが、自己責任で早速外して
チェーン洗浄し、再度組み付けました。
今回はテスト目的でしたが満足行く結果でしたので、また購入予定です。

2人が参考にしています
2011-08-22
用途:
チエーンの取り外しが出来るので2個購入
対象商品:
36678722

チエーン清掃のため 2組み購入しました 安くて不安でしたが 取り付け説明も有り 簡単に取り付け 外しが出来安くて便利な商品です 今買い時です

2015-02-11
用途:
チェーンの交換に使用
対象商品:
36678722

色々検討した結果、消去法でこのリンクを買いました。理由は一つ。シマノ製のコネクティングピンが高すぎ!シマノ製のコネクティングピンを検討している方は一度検討して見て下さい。こちらは脱着が自由に出来ます。

2人が参考にしています
2014-10-03
用途:
6800チェーンに使用

私は毎回走った後必ずチェーンを洗浄してます。最初はブレーキクリーナーでやってましたが、一回に一本とコスパ悪くイマイチでした。11速用で頻繁に外せるこちらの商品を知り毎回灯油で洗浄してますが、汚れ落ちはやはり外した方が良いです。
また形状からか、音鳴りは出ます。
が、約2000キロ全く問題は出ません。オススメです。
変速もスパスパです。

3人が参考にしています