カメラ角度調節台のレビュー
アフターワン 様2024-09-15
- 用途:
- インターホンの角度調節
通常の取付では、画角の調整が難しかったのが、簡単にできました。
2022-05-09
- 用途:
- ドアホンの設置角度調整に使用
- 対象商品:
- 36693273
知人に頼まれて購入しました。既設ドアホンがドアに対して90度の角度で設置されていたので、モニターに映る範囲に人影がほとんど見えない状態でしたが、取り付け前に比べてモニターに映る範囲が広くなりました。取り付け穴の位置が同じだったため加工なしで取り付けることができました。
2020-02-28
- 用途:
- ドアホン子機の取り付け
- 対象商品:
- 36693264
カメラ角度調整用に手配したものの、結局ドアホン子機に内蔵の角度調整機構で間に合ったので、使用せずお蔵入りとなりました。
ちなみに組み合わせ予定していた子機は、アイホンのWM-DA でした。他社製品ですが、組み合わせは問題ありませんでした。
2018-08-10
- 用途:
- 後付けのインターホン設置時
- 対象商品:
- 36693273
旧来のブザーを鳴らすところにカメラ付きインターホンを設置すると、
顔は写らず、胴体だけ写る程度。
しかしこのアダプターをつけると、ドアスコープから見た時以上の範囲を
見ることができる。コスパに非常に優れている。
2018-06-16
- 用途:
- ドアホン子機の角度調整
- 対象商品:
- 36693273
パナソニック純正品なので取り付けには問題ありません。写真ではわかりづらいですが色は「黒に近い茶色」です。白系や黒などのカラーバリエーションが増えると良いと思います。
1人が参考にしています
2018-04-11
- 用途:
- 自宅のインターフォン子機の台座に使用している
- 対象商品:
- 36693273
目的の機能は満足です。自宅の門の入口の端に使用すると丁度良い角度になる。ただし、フレームのプラスティックが薄く、特に壁面側の取り付けネジ部の強度が心配なので減点1。
2015-10-19
- 用途:
- 機器の取付け角度調整にはこれしかありません
- 対象商品:
- 36693273
使い勝手はグッドですが、思ったよりも角度が大きい感じです=見た目も少しごつい感じがします。機器本体が15度までは調整かのなので、15~20度くらいでも良いのでは=見た目もスッキリすると思います。
2015-02-04
- 用途:
- カメラの角度調整
- 対象商品:
- 36693273
標準のカメラ調整では不満足だったが 角度調節台をつかうことにより満足な位置調整が行えるようになった。
ただ上部の水抜き穴はいらないと思う。
2人が参考にしています