【オーダー】アルミ アングル(A6063)のレビュー
- 用途:
- 価格が安ければよいのですが・・・。
アルミでも厚さ3mmとなると切断が大変なため、指定の長さにカットして頂けるのでは良いのですが、送料も含めると、ちょっと、コスパが悪すぎですね。
バイクのオイルクーラーのステー用に購入しましたが、アルマイト加工も含めて品質は良いと思います。もう少し価格が安ければ文句なしの商品だと思います。
- 用途:
- 制作台治具として使用しました。
- 対象商品:
- 36717064
直角制度も良く制作治具で使用するには最適で使い安く便利な商品でした。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 客要望の製品固定用
- 対象商品:
- 36717475
材質、寸法とも安定しており、安心して使用できます。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 2枚のアルミプレートを垂直に接続するために使いました。
- 対象商品:
- 36717737
100mmの購入だったので高くついたと思いますが、正解でした。アルミなのでネジ加工なども簡単に出来るのでよかったと思っています。
- 用途:
- 金属板を支える土台固定用
- 対象商品:
- 36716951
2本購入し、1本はほぼ正確な寸法に切断されていたが、もう1本は1mm以上長かった。確かに寸法公差0~+3とは書かれているが、だったら1mm単位で長さを指定している意味が無い(+0.3の間違いかと思っていたのが浅はかだった)。今までの切断品の精度が高くて信頼していたが、今回のは値段が高い分、残念。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。
- 用途:
- カット面が汚いがモノには満足
- 対象商品:
- 36717791
カット面がキレイでない。バンドソーで切りっぱなしみたいな感じ。
ただ、寸法はある程度正確で、モノの平面性なども良い。
ご意見ありがとうございました
- 用途:
- 電動丸鋸のガイドに使おうと考え購入しました。
- 対象商品:
- 36717423
20x20mm厚さ6mmを購入したのですが、20x10mmなど種類が増えるとありがたい。アルミ製品は、今後の価格が上昇が心配です。
- 用途:
- サッシドアの補強
- 対象商品:
- 36717012
開封してビックリしました。
とてもお金を払って買った商品と言う感じではないです。工場の隅に落ちていた材料の切れっぱしと言う感じです。
油っぽい汚れと表面がキズだらけでした。
以前、他社で購入したアルミパネルがシールなどで保護されていて擦りきす一つ無かったのでこの商品もそのようなイメージで注文しましが、ガッカリしました。
今回、見える場所に使うため、使い物になりませんでした。
使う用途にもよりますが、見えるところに使うのであれば完全に脱脂して分厚い塗装をしないと使えません。