【オーダー】アルミ アングル(A6063)のレビュー

平均満足度 3.22 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】アルミ アングル(A6063) ノーブランド
ノーブランド
¥ 2,898 ~ / 税込 ¥ 3,188 ~
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。 【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
50件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ユージーシー 様2019-04-26
用途:
サッシドアの補強
対象商品:
36717012

開封してビックリしました。
とてもお金を払って買った商品と言う感じではないです。工場の隅に落ちていた材料の切れっぱしと言う感じです。
油っぽい汚れと表面がキズだらけでした。
以前、他社で購入したアルミパネルがシールなどで保護されていて擦りきす一つ無かったのでこの商品もそのようなイメージで注文しましが、ガッカリしました。
今回、見える場所に使うため、使い物になりませんでした。
使う用途にもよりますが、見えるところに使うのであれば完全に脱脂して分厚い塗装をしないと使えません。

1人が参考にしています
2019-04-11
用途:
部品加工
対象商品:
36717737

コスパも納期も良いです
品質についても全く問題ありません
リピートします

2019-07-29
用途:
棚板代わり
対象商品:
36717791

他の方のレビューにも書いてありますが、とても汚いです
長期放置で保護のビニールが剥がれてそのまま処理していないかのようです
洗浄液等では落ちずに、コンパウンドで処理してやっと汚れが落ちました
切断面がそのままなのは、明記してありますが、
表面が汚れていることも、小傷が多数あることも
注釈に記入してください

2人が参考にしています
2018-12-30
用途:
切削用部材
対象商品:
36717371

レビューをよく読んでいなかった事も自分の落ち度かもしれませんが、製品が汚すぎます。
他の方が書かれているように、汚れ傷がとても多いです。
また自分に届いたものについては、内側の角全体に緑青が浮いてしまっており、所々アルミの白さびも浮いております。
商品説明に書いてほしいというレビューもありましたが、反映されていないことを残念に思います。綺麗に使用するなら表面の磨きと再アルマイトが必須な製品かと思います。

1人が参考にしています
2018-08-22
用途:
機械部品
対象商品:
36716976

ピカピカの既製品に慣れていると届いたときに傷や削りカスにがっかりするかもしれませんが、化粧部分に使う以外の用途なら全く問題ありません。こういったものが気軽に小売りしていただけるのは非常に助かります。

2017-03-30
用途:
棚板の補強
対象商品:
36716994

熱さが3mmと厚く、剛性があって良かった。指定寸法もピッタリであった。

2015-07-03
用途:
装置を固定するL字金具として使用。
対象商品:
36717021

厚みがあり、しっかりと装置を固定することができた。ただ他の投稿にもあるようにアルミ表面に塗料の様なニジミがあり、見た目はそれ程綺麗ではない。

2人が参考にしています
2019-05-02
用途:
ステーづくり
対象商品:
36717362

汚い。皆さんのレビューにも見受けられますがかなり汚い状態で届きます。写真などを掲載できればよいのですが、ねちゃねちゃで傷も多いです。ねちゃねちゃはパーツクリーナーで何度か拭き上げれば取ることができなくもないのですが、傷はどうにもなりません。特に見える部分に使用する目的で購入を検討している方は見送ることをおすすめします。曲がって届いたと言うレビューも散見できますので、精度を求めている方も見送る方が良いかもしれません。汚くても拭き上げ、傷は気にしない、精度も必要ないし多少のことなら修正して使うと言う稀有なタイプ向きです。

1人が参考にしています
2019-04-01
用途:
木工切断加工のガイドに使用
対象商品:
36717247

傷が多いです インテリアにわ仕様出来ません 研磨剤で汚れを落とさないと汚いです。

有限会社カーム 様2015-12-08
用途:
オートバイの整備
対象商品:
36717746

BMWのオートバイの整備をする際に、リヤバックの取り付け台と使用しましたが軽量で丈夫なので大変重宝しています。

2014-10-21
用途:
車庫の雪止めに使用。
対象商品:
36717362

思ったよりしっかりしていたので、車庫の雪止め金具として使用した。

2016-05-23
用途:
趣味のバイクに部品を取り付けるステーの制作
対象商品:
36717204

短く切断して小分けしてもらえて助かりました。

1人が参考にしています
2018-11-27
用途:
木工用冶具のフェンス材のベース材
対象商品:
36717152

角度が90度の壁を利用するために購入しましたが
何か角度が90度より小さいな、と思い確認すると
やはり90度ではなかったのです。
当初のスペックにはその辺の数値がないので期待して
いたのはよくないですが、普通は90度であるべき
だと思うのですが・・・
まったく無駄な買い物になりました。

2018-12-17
用途:
小型モータ取付台
対象商品:
36717256

平面が出ていない。(金定規を当てて分かるレベル)
切断面の返りがそのまま。
切断した刃物が余程切れないのか、切断面が丸まっている。
切断部の直角は大体出ているが、ガタガタなので削り直しが必要。
表面にキズが多い、油の付着有り。
平面が出ていないのが致命的で使用できませんでした。

2017-10-05
用途:
車載カメラの取付ステーに使います
対象商品:
36717493

他の方のレビューで傷や汚れが酷い云々的な内容がありましたので、ドキドキしながら到着を待ちました。
確かに、切断した際の切粉・油汚れ?のようなもの・素材表面の様々な傷等々、
巷のホムセンで購入するのと同じ感覚だと、ビックリするかも?です。
表面処理して使うつもりでしたので、素材表面の傷は気にしませんが、
せめて切粉とか汚れは掃除して下さると嬉しいですね。
寸法は注文通りでした。

P.O.Pカンパニー株式会社 様2013-08-30
用途:
生産治具のステイアングル
対象商品:
36717432

切断・穴あけ工具さえあれば、自由な寸法に加工でき経済的。
アルミなので傷がつきやすいので、コストも関係があると思いますが、表面に低粘着シールなど張っておけばよいかと思います。

2018-09-17
用途:
ステー製作
対象商品:
36717134

最悪です。返品不可ということなのでここに文句を書いておきます。
材料表面全体に腐食の染みがあり、ペーパーかスコッチブライトのようなものでそれを取ろうとして勝手にヘアラインにされているようです。
艶はなく染みも取りきれていません。
汚いです。
商品の説明に「表面が汚い」と説明を付け加えておいてください。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2017-12-07
用途:
補強
対象商品:
36717073

箱を開けてみるとびっくり仰天、商品に体毛が付属されていました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2013-02-19
用途:
角度の付いたもの全般
対象商品:
36717073

90°の角度がとれていて設計通りに使えました。

1人が参考にしています
2017-07-16
用途:
機器のメンテナンス
対象商品:
36717326

到着したのはアングル材ではなく寸法も全く違う角材だった。
注文ミスかと思って改めて違うアングル材を購入した。
後日、再確認したら出荷した業者が送り先を間違ったようだ。
その旨を連絡したら返品不可商品だが返品処理となったので評価は普通。

1人が参考にしています