ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.54 (136件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
136件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-09-27
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
36782767

草刈機のクラッチのベアリング交換に使用しました。
問題ないようです。

2021-04-30
用途:
農機の整備
対象商品:
36782733

スパイダーモアのテンションプーリーに使っています。
純正より安くて全く問題無し。
毎回利用させていただいています。

2021-08-04
用途:
自作農機具に使用
対象商品:
36782733

自作のコンテナキャリーの車輪部分に使用。問題なしです。

2021-10-03
用途:
コンバインクローラ
対象商品:
36782767

品質に問題なく安い!!
欠品出るのがザンネン

株式会社さんき食品 様2021-02-21
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
36782776

早い対応でとてもよかった。使い始めたばかりなので、耐久性はわからない。

2020-12-13
用途:
自転車のハブベアリング
対象商品:
36782724

安くて安心です。砂利が噛むと嫌なので、この値段なら定期的に交換できますね

1人が参考にしています
2020-11-25
用途:
木工旋盤の軸受けに使用
対象商品:
36782776

旋盤が急に騒音(悲鳴)を発して支障が出たため緊急購入
取り敢えず新品同様に稼働してはいますが、種類が豊富なため、軸受けとして
使えるタイプを検証し、今後改めて購入しようと思います。

ハッピーファーム 様2020-09-23
用途:
スパイダーモアの修理
対象商品:
36782733

スパイダーモアのVベルトとベアリングの交換をしました。いずれも問題なく試運転も順調でした。

1人が参考にしています
岡西技工所 様2020-08-30
用途:
自動車整備
対象商品:
36782724

スズキ・キャリーのフライホイールについているパイロットベアリングの交換部品として注文しました。
純正と同品質で価格は安く、おすすめです♪

2022-01-04
用途:
機械メンテ
対象商品:
36782776

安価。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2022-01-04
用途:
除雪機の修理
対象商品:
36782742

ウレアグリスを入れて使ってます。普通に使えてますね。

2021-07-20
用途:
バイク整備のため
対象商品:
36782733

品質も大変良くておおいに満足のいく製品部品でした、

2019-07-27
用途:
バンドソーのメンテ。
対象商品:
36782751

価格が安いので、定期的に交換したいと思います。
精度も良くて、スムーズに切断出来るようになり満足してます。

有限会社 雄川精機 様2021-01-18
用途:
機械の部品交換
対象商品:
36782724

値段の割には今も故障せず使用出来ているのでよかったです

cozycycle 様2019-05-24
用途:
マキタの草刈機の整備
対象商品:
36782724

マキタの草刈り機の整備のために使いました。
刃を支えているベアリングの交換ですが、ベアリングの傷みと言うより端を支えている部分がなんとプラスチック製で(笑)定期的に潰れるようになっている構造のために整備でした。 交換するのでついでに交換~
ベアリングは値段考えれば十分に満足できます。

2020-02-09
用途:
オービタルサンダーのメンテナンス
対象商品:
36782733

中古(ジャンク)で入手した高儀オービタルサンダーの修理に使用。ふてきせつな使用のためか完全にロックしていたが、交換で息を吹き返した。問題なく使用できている。

2025-02-03
用途:
除雪機

除雪機オガーのサイドのボールベアリングに使い交換しました。後は耐久性が問題です

2019-05-14
用途:
バイクのlベアリング交換
対象商品:
36782767

ホンダスクーターのベアリング交換に利用しました。ほかのメーカーはわかりませんが、パーツリストがあれば品番は共通ですので迷わず注文できます。250㏄バイクのベアリングもすべて大阪魂です。安くても性能が劣ることはないように感じられます。ただしクランクシャフトベアリングだけは厚みが特殊で純正しか利用できないようです。

2020-09-03
用途:
オーレックスパイダーモアのメンテナンス
対象商品:
36782733

非常にしっかりした作りで、満足です。
次回も購入します。

2019-01-04
用途:
バイク修理
対象商品:
36782767

たかがベアリングですが、消耗品なので定期的に交換しますが純正品との価格差を考えるとモノタロウブランドのコスパは優れていると思います。価格を考えると定期的に交換する事が出来ます。