ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)のレビュー
- 用途:
- トラクター爪軸受け
- 対象商品:
- 36782821
部品としては開放型だが、シールドタイプに変更。
メンテナンス給油が不可なので、こちらの方が長持ちすると判断致しました。
- 用途:
- トラクターのロータリー軸受けの交換
ホームセンターでは取り扱っていなかった為注文。翌日に到着しとても助かった。純正品はオープンだったが試しにシール付きに変更。特に問題なく使用出来ている。
- 用途:
- 除雪機のメンテナンス
除雪機のメンテナンスで、とてもコスパで助かりました。
- 用途:
- オーガベアリング交換。
ベアリングを外してみたら、微妙にするような金属音がするので交換しました。
交換後は、音は消えオーガもスムーズに回っています。
- 用途:
- セロー225
- 対象商品:
- 35095952
安いので1年保てばいいやと購入しましたが、全く問題ありません。ホイールを購入する度にベアリングを交換してますがこちらの商品で十分です。
- 用途:
- ベアリングとして
迅速な対抗感謝です、商品もよく大変助かりました、次回もまた購入しようかと思います
- 用途:
- 農業機械の修理
- 対象商品:
- 35095961
問題なく使用する事が出来ました。
水分や埃のある所での使用するので、耐久性はこれからみていきます。ベアリングを取り付けての状態は新品と変わりないと思います。
- 用途:
- 古めの三菱軽のリアハブベアリングに
まず、この価格で両面ゴムシールが良い!
ゴムシールですので、ダストによるグリスの劣化が少しでも伸びるのでしたらこっちが良いですね!
また価格も安いので、頻繁に交換できます。
三菱はリアハブベアが弱いと言われますが、交換自体が超簡単なのでケチらず交換しましょう。
燃費に一番効くのは、結局転がり抵抗の低減ですから。
- 用途:
- ダイナモ修理
規格品なので当然ですが、ぴったりとフィットして円滑に回ります。耐久性まではまだ分かりませんが、初期トラブルは全くありません。
- 用途:
- カブ110 ja07 フロントホイールベアリング交換
特に問題なく取り付け出来ました。純正が片側シールだったので、片側のみシール外して装着しました。耐久性はこれからなので評価は4です。
- 用途:
- 機械のメンテナンスです。
いつも3種類使用していますが、メーカー品と変わりません。
これからも使用します。
よろしくお願いいたします。
- 用途:
- オートバイの修理
メーカー純正部品だと割高感が大きいと思います。サイズや種類も豊富です。
- 用途:
- 除雪機のオーガの左右ベアリング
値段がとてもやすいので、オフシーズンの手入れの時にバラす時には、小まめに交換しています。劣化しすぎる前に交換するので、スムーズな回転が得られています。
- 用途:
- GB250ホイールベアリング交換用で使用
GB250ホイールベアリング交換用で使用しました。モノタロウの商品なので何の問題もなく使用できました。非常に安価でいつも助かってます。
- 用途:
- ハンマーナイフモアのナイフドラムのベアリング交換
- 対象商品:
- 36782821
機種はHR660Bで6206-2RSを使用しました。純正は片側シールの koyo6206RSでした。BBケース(ボールベアリングケース)に圧入するので、片側はある程度保護されますが、軸すきまから侵入する水分、ゴミはあるのでグリースと混ざったり流れたりは多少します。これから使ってみないと耐久性は不明ですが、両側シールなら持ちが改善されるのを期待しています。
- 用途:
- コンバインOH
- 対象商品:
- 35095977
コンバインの稲刈り前のOHで、劣化が激しくなったベアリングを交換するため、他店より安価であったモノタロウさんから購入。いつも利用している。
- 用途:
- カワサキ・ビンテージオフロードバイクの整備
- 対象商品:
- 35095961
カワサキ・90RT(G6)の純正部品番号ボールベアリング#6023(601B6023)の代替えとして両面接触ゴムシールド採用のこのベアリングを装着! オフロードバイクには過酷な水分や砂などの条件に曝されますから装着による安心度が上がります!