ボールベアリング 6000番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)のレビュー

平均満足度 4.67 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボールベアリング 6000番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-26
用途:
モーターのセンターシャフトに使用
対象商品:
52908285

今の所作動は順調です、一年に一回オーバーホール作業するので安心して使用。できるかと思います

2023-04-03
用途:
車両メンテ
対象商品:
36782977

消耗品で自分で交換するなら安いところで購入するのが一番です。コンペ車両の【オフロードバイク】ベアリングに使用してます、ダストシール的な部品が無いので短いサイクルで交換していますので安いのは助かります。

1人が参考にしています
2022-09-13
用途:
除雪機の整備に
対象商品:
36783004

古い除雪機のオーガーハウジングのベアリング交換整備で購入。
コスパ最高で満足ですよ。

2022-03-12
用途:
電動工具
対象商品:
52908285

電動工具の軸受けのベアリングが劣化していたので購入。価格も手頃で満足です。

1人が参考にしています
2022-04-28
用途:
機械の取付け
対象商品:
36783004

値段が安く性能が予想以上に良いと思ってます。今後も購入したいと思います

永大産業株式会社 様2022-01-05
用途:
設備修繕
対象商品:
36783004

有名メーカー品ではないので品質に心配してましたが問題なし。セール日を利用して安価で購入できたと思ってます。

エステック株式会社 様2021-07-25
用途:
●電動工具の修理
対象商品:
52908285

中古で購入した電動工具の修理に使用。以前は他社製品をを常用していたが、最近では値段の安いモノタロウ製を使うようになった。これまで使って問題なかったので、今ではファーストチョイスになった。モノタロウベアリングは本当に助かっている。

2023-06-22
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
36783004

純正品は無駄に高いので、代替えとして問題ございません。

2021-05-08
用途:
コンプレッサーの修理
対象商品:
36783013

コンプレッサーを分解した際に、ついでに主軸用ベアリングを交換しました。
もともと異常があったわけではありませんでしたが、やはり交換すると回りが良い。
まだ、交換したばかりで品質は分かりませんが、今のところは調子が良い。

2020-12-14
用途:
バイクのホイールベアリングに使いました
対象商品:
36783004

バイクのホイールベアリングに使いました!接触型よりクルクルで良かったです!

ユーズクラフト 様2021-01-15
用途:
軸受に使用
対象商品:
52908285

品質的に何ら問題も無く使用でき、コストも抑えることが出来、満足できる商品です。

1人が参考にしています
株式会社ヒライオートサービス 様2020-11-19
用途:
自動車のオリジナルパーツとして使用
対象商品:
52908285

表記の通りの純正部品と比較/長時間の過酷な使用でも大丈夫だったので選択しました。

2020-06-01
用途:
スパイダーモア、回転刃駆動のテンションプーリーにセット
対象商品:
52908285

ホームセンターにも有りますが、そこでは500円以上します。
外にも買いたいものが有ったので、モノタロウで注文しました。

2019-09-28
用途:
ジャイロキャノピーのメンテナンス
対象商品:
36783004

これで問題なし、純正より安い分交換頻度を増やせば車両は長持ちする。

2019-06-14
用途:
バイクの整備
対象商品:
36783013

NTN製が長期欠品という事で急遽使用しましたが良い意味で普通でした。

1人が参考にしています
2018-10-25
用途:
スクーターのホイールベアリングの交換
対象商品:
36782977

まったく問題なく使えます.純正に比べ数十円のコストダウンなのでトラブルを考えるとどうかな?と思いますが,今のところトラブルは起きていません.

2017-11-26
用途:
ホイールベアリング
対象商品:
36783013

バイクのホイールベアリングに使用しました。この値段で両面非接触シールはありがたいです

2017-06-04
用途:
除雪機・農機具補修用
対象商品:
36782961

国内有名メーカーと同等の耐久性が在って今後も使わせて頂きます。

2019-05-01
用途:
エアーコンプレッサーのメンテナンス
対象商品:
17661692

箱無しでも他社より安い方がよい  性能上他社せいひんと何らかわりない

2017-05-29
用途:
電動工具のオーバーホール
対象商品:
36782986

安く早く届いて大変有難いです。また必要時には購入させて頂きます。