MTB用PCフルフェンダーのレビュー

平均満足度 4.07 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
MTB用PCフルフェンダー FLINGER
FLINGER
5,398 / 税込 5,938
26インチのMTBに最適なフルタイプのフェンダーです。 従来(SW-816FR比較)に比べ、フェンダーの幅が10mm広がりました。 本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、しっかり固定できるV型ステーはサビに強いステンレス製です。 本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』を採用しました。『POP OFF』は本体に強い衝撃がかかると外れる仕組みで安全に配慮された衝撃安全機構付ブラケットです。スタイリッシュなデザインでカラーはブラックとシルバーの2パターンです。 【用途】自転車の泥除け。MTB用(26インチ)
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-10-11
用途:
泥はね

隙間を上手く作らないといけない。
タイヤとの隙間は2cm位要るかな?
ギリギリだと取り付けの器具が当たりやすい。ネジが足らなかった。(笑)
車種によるのかな?
見た目は、良く見える。
雨の日は、バイクでもカッパが命です。
自分や荷物への跳ねは減るでしょう。

ヒロインターナショナル 様2019-12-05
用途:
今乗っている自転車の泥除けが割れてしまったので。
対象商品:
36724651

色々なサイトで探しましたが、いいものが無く諦めていたのですが、何気にモノタロウさんのサイトをダメ元で検索、商品が届きました。
あまり期待していなかったのですが、とても良いセンスで感動しました、良いものをバイイングして頂き有難うございました。

株式会社椎名商店 様2018-10-03
用途:
自転車カスタム
対象商品:
36724651

フロントサス付ハードテイルMTBに取り付けしました。
樹脂素材なので軽くて、デザインもシンプルで、いい感じです。
フロントは、サスのスタビライザーの穴に取り付けしました。
リアのフレーム取り付けには、L字ステーを別途用意する必要がありました。
テールランプの取り付けも穴あけして、簡単に取り付け出来ました。
MTBを街乗りクロスバイク風にカスタマイズするのには、必須アイテムではないでしょうか。

1人が参考にしています
2018-05-08
用途:
新規取付
対象商品:
36724651

手軽で良い。取付ステイの長さ調整が必要だが、MTBの太いタイヤをしっかりカバー出来た。

2015-12-10
用途:
自転車整備
対象商品:
36724651

街乗りMTBに取り付けました。スリック化と同時の取り付けです。付属の取付バーは長めなので適切な長さにカットが必要です。またリヤはハブがあるので左右の長さをきっちり測って取り付けましょう。取付映えはクロスバイクっぽく、より街乗り向けに仕上がりました。自分では格好いいと思ってます。長持ちすることを期待してます。

2人が参考にしています
2014-12-18
用途:
通勤用自転車(丸石 ブラックイーグル リジットMTB)の雨天時対策
対象商品:
36724642

汎用フェンダーなので、それぞれの自転車に合わせてステーのカットが必須です。
また付属のボルトでは取り付けが困難な場合があるので、工作が苦手な人には厳しいかも・・・。
逆に自転車、DIY大好きな方には半日位は楽しめます!

2014-06-18
用途:
MTB用マッドガードからの変更
対象商品:
36724642

マイパラスM-650type2付属のマッドガードから変更しましたが、デザイン的にもマッチし、強度も文句無し。
雨天時汚れを気にすることなく走行可能になり、大変満足しています。
因みにステーは3.5mm程カットしました。
軽量で、車体全体重量も250g程の増加で済みました。C/P比は抜群ですね。

1人が参考にしています
2014-05-25
用途:
マウンテンバイクへの取り付け
対象商品:
36724642

取り付けステーの長さを調整する必要があり後輪側は5mmほど短くしてしまったがかろうじて固定出来た。このサイズは家庭にあるような普通のペンチでの切断は無理でパイプカッターが必要。
また、後輪側のシートステー固定器具(プラスティック製)の一部がステーに当たり、数枚のワッシャーを入れざるを得なかった。
前輪側はバスケット固定金具と干渉するため固定金具から先を切断して装着をした。(フロントバスケットが無ければ問題なく装着出来る)

1人が参考にしています
2013-08-01
用途:
フェンダー交換
対象商品:
36724642

付属ステーの長さがやや長いので、それぞれの自転車に合わせてカットし取り付けできますし、少々の長さはpop off機能のパーツで調整できて便利です。以前に中国製の樹脂製フェンダーを使っていましたが、バックのフェンダーがしばしば跳ね上がりで破損していました。本商品は跳ね上がりへの対策があります。

2012-03-25
用途:
MTB用の泥除け
対象商品:
36724642

V型ステーの長さがハブ軸(車輪の中心)からPOP OFF(フェンダー取り付けブラケット)をつけて26インチにぴったりな寸法。
V型ステーの取り付けはダボ穴を利用しますがハブ軸とダボ穴との位置の違いでタイヤとフェンダーが同心円になりません。
ダボ穴の位置次第でV型ステーのカットが必要になると思います。
フルフェンダーなので後輪の跳ね上り対策としては満足です。

2人が参考にしています
2012-02-11
用途:
MTBの泥除け
対象商品:
36724651

取付時に太いステンレスをカットする必要がありそれさえクリアできれば、取付簡単です。取り付けた感じもなかなか良いです。

1人が参考にしています
2013-04-17
用途:
自転車に取り付け
対象商品:
36724642

ちょっと幅が大きいですが、何とか取り付きました。
そのまま取り付けられるとは思っていませんでしたので、ステーの加工などは問題ありませんでした。
でも、26インチ用にしてはステー長すぎですね。こんなに長いのが必要な自転車ってありますかね。定寸の材料なのかな。

2012-05-16
用途:
マウンテンバイクの泥除け取り付け
対象商品:
36724651

自転車の車軸にネジ取付孔が無い自転車もありますが私のはありましたので取り付け可能でした。ネジ取付孔は付属のネジでは小さ過ぎ別途購入(M6?)しました。他のレビューにあるとおり固定用棒は長過ぎ、φ2ミリのステンレス棒を35ミリ程度切断が必要でした。切断には万力とステンレスを切断するノコギリが必要です。私は百均の金ノコで何とか切れました。バリが出るので金属ヤスリも必要です。いろんなことを経験してこそ自転車は楽しいのです。

2人が参考にしています
2011-09-19
用途:
自転車
対象商品:
36724642

MTB用PCフルフェンダーのV型ステーは切って使うのですか?まったくサイズが合わないので取り付けるとステー側は浮き、反対側はタイヤに干渉します。
説明には26インチMTBにぴったりと書いてありますが?