バルブアダプター(仏式→英式)のレビュー
2021-04-05
- 用途:
- クロスバイクの空気入れ
- 対象商品:
- 36726697
何種類か試しましたが、漏れが少なく、合格です。
圧力を確認しつつ、空気入れできます。
前輪、後輪と、違うタイプを付けたままにしています。
2020-10-07
- 用途:
- アダプターは結構無くす
- 対象商品:
- 36726697
他の自転車屋で買った物がいつの間にやらどこかに・・・管理が悪いって言われたらそうなんだけど、小さいものでちょっと気を抜くとどこかに行ってしまう。まさかモノタロウで買えるとは!
これがあるとママチャリ用の空気入れで仏式バルブにも空気が入れられるのはすごく楽。
2020-10-15
- 用途:
- フランス式バルブの空気入れに、便利に使います。
- 対象商品:
- 36726697
娘一家と同居したため、フランス式バルブへの空気入れに必要なため購入、簡単に確実に用が足りました。
2020-01-12
- 用途:
- 出先での自転車タイヤのエア補充
- 対象商品:
- 36726697
仏式バルブのチューブの自転車を所有していると、出先でエアの補充にこまることがありますが、これがあると一般の自転車ポンプでとりあえずエア補充ができるようになるのでありがたいです。財布にでも入れておくと安心です。
2015-04-16
- 用途:
- 子供の自転車用
- 対象商品:
- 36726697
インフレーターを積んで走るのは面倒なので、これを携帯して自転車を使わせています。英式ならば普通にどこにでも空気入れがあるのでまあ安心といえるでしょう。
2017-03-25
- 用途:
- 仏式バルブへの変換
- 対象商品:
- 36726697
モノタロウブランドの「足踏み空気入れシングルシリンダー」に組み合わせて使用したが、エアー漏れが酷くて空気を入れることができなかった。全く使えなかったので、星一つとした。
2014-06-19
- 用途:
- 空気入れ
- 対象商品:
- 36726697
今回この(仏式→英式)と(仏式→米式)を購入しました。
(仏式→米式)は、どのタイヤにも問題無く空気が入りますが
(仏式→英式)は圧が高いタイヤ(~100psi)には空気が入りません。
それほど高くない圧指定のタイヤ(~65psi)には入るので、そういうものかと諦めました。
3人が参考にしています
2013-12-11
- 用途:
- 空気入れ (これを本来以外のどういう風に利用せいというのじゃ。)
- 対象商品:
- 36726697
真鍮製のしっかりしたものです。
5.2gってどこかに書いてあったっけ? 結構重い。
しかし、この商品について「どのような作業に使用されますか(必須)」って・・・・