DDT Series スラスト玉軸受のレビュー
- 用途:
- 継手ユニットの軸ボルトに使用
ボルトを締め付けて挟んだ板をフリーに回転させたい箇所に二組を使うことで実現できた。
- 用途:
- 楽器BASSスタインバーガータイプのブリッジ
- 対象商品:
- 36792752
ネットで見かけてブリッジの音程調整ネジにかまして使いました。
ストレスなくチューニングできるようになりました。
全くモノタロウらしくないレビューですが、参考までに
- 用途:
- タワーバーボルト支持部改造
- 対象商品:
- 36792813
高品質!真鍮貴金属並クオリティ素晴らしい!
某C社タワーバー改造フレキシブル可に、一本に4ケ使用タワーバー本体アルミ切削加工が、必要
大変ボディがしなり満足
- 用途:
- ミニ旋盤のバックラッシュの調整の為
- 対象商品:
- 36792795
小さなスラストベアリングが欲しくていたところモノタロウで見つけ即購入しました。精度がかなり高く満足しています
- 用途:
- 器械冶具の作成
- 対象商品:
- 36796593
器械冶具の作成で、小型スラストベアリングが必要でしたがモノタロウで見つかりました。もう少し強度が欲しいですが小さいのでしかたありませんね。
- 用途:
- トイガンに
- 対象商品:
- 36792777
トイガンに東京マルイ製PDIカスタムのハードピストン側にスプリング捻じれ防止に購入。高額だが36792865も試したい。
- 用途:
- モーター軸受けの強化用
- 対象商品:
- 36792777
ギアードモーターに対する軸受けストレス軽減用に入れています。
挟み込む2枚の板は使わず、ベアリングのみを使っていますが明らかに回転が軽くなりました。
変わった使い方ですがRS540を使ってギアードモーターを使う人には有効です。
- 用途:
- フォークマウントのフリクション調節
- 対象商品:
- 36792786
以前購入していたところでは、発注数量で価格が変わり、60個でも@760円で発注のたびに値上げされていました。
モノタロウでは1個でも半額くらいなので大変ありがたいです。
もちろん品質は問題ありません。
- 用途:
- ボルトの固定と回転
- 対象商品:
- 36792795
長ボルトを利用して移動台を作成。
移動には長ボルトを利用。 両端をナットで固定しボルト中央に締めこんだ長ナットを移動させた。 この時両端ボルトは噛んでしまうのでこのスラスト玉軸受を入れて滑りを良くし回転がとてもスムーズです
- 用途:
- 加湿器モータの異音対策
- 対象商品:
- 36792752
ボネコ1359加湿器の、FANモータ異音が大きくなり、分解してみたら垂直荷重用のベアリングが無く、ワッシャの劣化により騒音が発生していた。当該スラスト玉軸受(シャフト径4mm用)を追加してみると、スムーズに正常動作するようになった。10年以上前の加湿器ですが、まだまだ使用できそうです。これで2台のボネコ1359の対策をしました。
- 用途:
- ベアリングプーラーの抵抗軽減に
- 対象商品:
- 36792795
安いベアリングプーラーは軸のスラスト方向の抵抗が強く、使用感に不満がありました。軸のサイズに合うスラスト玉受けを挟み込むと感触は気持ちよくなったようです。不満は玉を平板で挟んでいるので耐久性やゴミの噛み込みが心配です。
- 用途:
- ベアリングプーラーのスラスト方向荷重受け
- 対象商品:
- 36792795
あんまり高荷重には耐えられないと思いますがベアリングプーラーの荷重くらいならば問題なく受けてくれます
- 用途:
- 外国製望遠鏡経緯台のメンテナンス
- 対象商品:
- 36792795
今回は、本当に助かりました。アメリカ製の望遠鏡のモーター制御の経緯台をメンテナンスしていましたが、荷重による負荷でスムーズに回転しない部分の改善に使用しました。
国内トップメーカーの品物を小ロットで売っていただけるのは大変助かります。