小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)のレビュー

平均満足度 4.43 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)
19,980 / 税込 21,978
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-09-25
用途:
給湯(ソーラー温水器とエコキュート)の切り替え装置として
対象商品:
36794536

今まで手動で配管切り替えをしていました。ソーラー温水器からのお湯が冷たくなった時にその都度外に出てエコキュートからの給湯にするのは少々面倒でした。また、天気が良い日には反対にまた手動で配管切り替えをしていました。この商品を取り付けてからは、室内のスイッチで簡単に切り替えできるようになりました。大変満足しています。
ただ、切り替えスイッチの部分は手作りしなければいけません。スイッチや豆球、基板(電灯スイッチの部分を流用)、電線ケーブル等は、電気工具店で別に購入し手作りしました。

株式会社デイケイケイサービス関西 様2022-09-28
用途:
水配管の切り替えに使用します。
対象商品:
36794536

切り替え動作もスムーズに行え耐久性もあり、価格も納得しています。

2022-10-07
用途:
機械修理部品として
対象商品:
36794572

費用対効果が良く、良く使用している。
作動表示がわかりにくい。

2021-01-18
用途:
ソウラー温水器とエコ給湯のお湯切換え
対象商品:
36794536

ソウラー温水器とエコ給湯のお湯切換え夏場は、ソウラー冷たい時は、エコ給湯の切り替え

松藤 商会 様2018-10-20
用途:
自家製のソーラー温水器に使用
対象商品:
36794545

小型で小電圧、堅牢、自家製のソーラー温水器の温水、冷水の切り替えか確実、スムーズにできる、

1人が参考にしています
2020-02-28
用途:
太陽光温水器修理
対象商品:
36794536

使い勝手が良いく、取り扱いが簡単で満足しております。

きむら商店 様2018-06-25
用途:
給湯用 ボイラー・ソーラー切り替え
対象商品:
36794545

作動は遅いですが、(切り替え)回転後は電源が切れるので省エネにも成ります。
細いドライバーな等を使い、手動で開閉をするのは大変労力が必要です、手動用の作業レバーなどが付属していれば、大変良いと思います。

2017-05-07
用途:
薬品の注入で、停止時に、エアーパージを行う
対象商品:
36794527

切替時に、各位置信号用の表示回路が標準に付いているのは助かりました。今後は、制御回路で使用できる機能(ドライ接点出力)があれば、相互インターロックが組める為、助かります。

株式会社ウォーターライフ 様2018-08-01
用途:
濾過機製造業、熱源の供給バルブ
対象商品:
36794642

機器本体は、ユニットになっているため、同品との交換しないとつながらない為、購入。
改善点等ありません。

2016-11-17
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
36794545

切り替えスイッチONで確実に切り替わる感じが気に入りました。

オールマリン 様2016-03-11
用途:
配管分岐
対象商品:
36794554

今まで手動で配管切り替えをしていましたがこの商品で簡単に切り替えできるようになり満足です

2022-03-26
用途:
バルブ開閉
対象商品:
36794572

電動弁同士の並列運転が不可能と付属図書に書いてあります。なので、タイマーリレーは1接点物で、別途リレー回路の用意した方がいいです。

2014-08-04
用途:
石油給湯器と太陽熱温水器の切り替え
対象商品:
36794536

切り替え頻度が少ないが切り替えたら長時間その状態で使用するので最適です。
一般的なソレノイド弁に比べて連続通電せず信頼性が高い。

2人が参考にしています
2020-11-23
用途:
流路の切替
対象商品:
36794527

共通ポートに対してAポートから送水、Bポートに切り替えて止水と排水(ドレン)で使おうとしたが、施工してこの使い方はできない(Aポートから水圧がかかると共通ポートに盛大に漏れる)ことがわかった。よく見ると取説には記載されていたが、購入前にはわからなかった。

2014-04-25
用途:
温水器工事
対象商品:
36794536

音も静かで切り替え時間も短い、ウオーターハンマーも起きずに快適に使えます。

株式会社アクア・トラスト 様2015-12-18
用途:
お風呂の温度維持
対象商品:
36794667

この商品は何度も使用しているが安価でありがたい。

2013-11-08
用途:
お風呂の温水器とボイラーとの切り替え用に使用
対象商品:
36794545

温水器のラインとボイラーの切り替えに使用しています。簡単に操作ができ、大変重宝しています。
手動弁も考えたのですが、スイッチ1つで切り替えができる自動弁にしました。

2013-11-08
用途:
ソーラー用
対象商品:
36794536

価格が安く、動作も問題ありません。自動化にはもってこいの製品だと思います。

宮下 サービス 様2017-07-15
用途:
ソーラー給湯器に使用
対象商品:
36794536

20年前の機器なのでメーカーに在庫なくあうバルブがあり助かりました。

2015-01-20
用途:
風呂昇温に使用しております。
対象商品:
36794545

旧製品は、不凍液で使用すると、バルブ部分より液漏れすることがあります。◎リングの耐久性?により2年ぐらいで、液漏れしましたが、◎リングをフッ素のものに変更して使用していました。今回はメカ部が壊れた様子ですが10年以上近く使用できたので再度同等品を購入しました。 今回も◎リングをフッ素製に交換して正常に動作の様子です、◎リングの交換は自己責任ですが、・・・

4人が参考にしています