ユニクロ コーチスクリューボルトのレビュー

平均満足度 4.60 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ユニクロ コーチスクリューボルト ナニワボールト
ナニワボールト
27 / 税込 30
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-06
用途:
機械の据え付け

長さ150mmのコーチボルトはホームセンターにおいてないので、
こちらで、少量で入手出来て助かりました。
品質に全く問題を感じません。
また必要になった際にはリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
2024-05-02
用途:
外壁リニューアル工事後の電気金具取付・他
対象商品:
38565676

外壁をリニュアルする時に既設の上に下地、外壁を貼る場合33mm程 深けてくるので
長めのコーチスクリューが必要だがホムセンには売ってないし金物屋で買うほど大量には必要ないので ここで手に入るのはありがたい

2022-08-18
用途:
エアコン室外機壁面設置
対象商品:
36803216

断熱層が厚い壁に使用。バッチリ柱に届きました。地元ホームセンターでは手に入らないので助かりました。

1人が参考にしています
2021-03-01
用途:
テントのペグ替わり
対象商品:
36803234

想像よりしっかりとした作りで安心して使用できそう。

3人が参考にしています
2020-04-11
用途:
湖上テント設営作業
対象商品:
36803234

ワカサギ用テント設営にペグの代わりに今冬から使っています。
ペグをハンマー打設するのに比べ非常に楽です。

4人が参考にしています
2020-02-04
用途:
9cm角ウッドデッキに使用しました。
対象商品:
36803216

強度は問題無いと思いますが、錆が出ないかチョット心配です。

1人が参考にしています
寛工務店 様2019-07-09
用途:
木製カーポートの建築
対象商品:
38565782

1.6尺の梁に4寸の桁を固定しました。
さらしの入口梁でしたので、下から見えないコーチボルトにしました。
ぐいぐいひっぱります。300mmあるので安心です。

2019-04-16
用途:
プラスチックケースの壁面固定
対象商品:
38565633

2000本の纏め購入をしたのですが、1個1個の個包装になっていた。
連続して使用する場合を想定して10個単位の個包装も選択できると使い勝手がよいと思います。

2人が参考にしています
2017-03-18
用途:
構造材の補強金具留めに使用
対象商品:
38565694

製造直販に近い低価格で、更にまとまった数が必要だったので、非常に助かりました。

1人が参考にしています
2019-12-07
用途:
柱材を使った棚の組み立て
対象商品:
38565606

ホゾの抜け止めに木口に打ち込んだが4本中2本が折損。
下穴あけてTレンチを使いゆっくり手で締め込んだにも関わらずネジが始まる部分から簡単に折れてしまった。同じ作業でホームセンターで買った他社製品では全く起こらなかったので品質に問題有りとしか言いようがないです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2017-09-11
用途:
足場、フックの代用
対象商品:
36803277

同メーカーの近似サイズのスクリューボルト「ラグスクリュー M12×150(10979491)」と比べると価格が6割増し。
しかし曲げ強度が段違いで、横方向に体重を掛けたり、着脱を繰り返しても曲がりが少ない。
あちらは簡単に曲がる。
価格差だけの事はあります。
頭のサイズも一回り大きい21mmとなっている。

3人が参考にしています
2015-12-11
用途:
脚固定用
対象商品:
36803252

費用の面で安価に出来て又、天板にしっかりと固定出来たことに満足しています。

2015-09-22
用途:
ツリーハウス
対象商品:
36803277

堅牢そうで安心です

2015-09-10
用途:
取り外し式の木製箱
対象商品:
38565597

意外と少ない、木+六角なので選択肢があまりなく、これにしましたが、結果オーライでした。
ただ、結構太いので下穴はしっかりあけておかないと堅木だと折れるかも

2015-08-27
用途:
普通のコースの代わり
対象商品:
38565606

+ビットのコースの代わりに六角を使う必要があり購入しました。
太さがちょっと太いかな。。
あと、モノタロウさんの在庫が少なく長さを混ぜて使用しました

2015-04-05
用途:
キャスターの固定
対象商品:
38565633

木製台車の作成で、同時購入したキャスターの固定をしました。1本ずつビニール袋は少し面倒でしたが、1本単位で購入でき満足しています。

2014-09-01
用途:
丸太の接続に使用
対象商品:
36803216

価格、品質共にまったく問題なし。
1本1本が包装されており、取り出すのが多少面倒

2014-04-27
用途:
DIY パ^-ゴラ作成
対象商品:
38565667

本日、旨く完成させることができました。ホームセンターに無いものも取り扱っているので大変助かります。

朝日不動産商事株式会社 様2015-08-17
用途:
単管ベース固定
対象商品:
38565633

価格に満足しています。

2015-10-24
用途:
工事
対象商品:
38565633

ほぼ問題ないのですが一個ずつ個別に包装がしてあったためいちいち袋から出すのが手間でした。
80本買ったうちで何故か1本だけ六角が13mm(他はすべて14mm)でした。