74型(タイヤチューブセット)のレビュー
- 用途:
- 自転車修理
- 対象商品:
- 36797792
製品そのものは大変満足ですが、荷姿外観からリムフラップが同包してあることが分かりにくく、別に購入してしまった。単なる確認ミス…なのですが、プチ残念で4星です。
- 用途:
- 20インチHE1.75小径車のタイヤ交換
- 対象商品:
- 36797792
先ず商品には自分が注文し届いた時点(2019.3.26)ではリムフラップテープ(20インチ×16mm(ゴム幅))が付属していました。
別途購入してしまいましたが最初から付属しているなら商品情報にしっかり記載して欲しいです。
タイヤチューブ同時交換が望ましいので付属は嬉しい誤算でした。
少し改良されたからか以前よりゴム質が柔らかめでいいと思います。
中国製なので新品タイヤ特有のひげが多くて最終仕上げは
価格相応ですがチューブ(HE20インチ1.5~1.75)も空気を入れた状態で梱包されてて
日本メーカーのIRCは中国製でも良い製品ですね。
貴重なご意見ありがとうございます。記載させていただきました。
- 用途:
- ばーちゃんの自転車のタイヤ交換
- 対象商品:
- 36797817
リムテープまで付属していて、セットになってたので良かったです。
あまりメジャーでないサイズを扱ってもらっているので助かります。
- 用途:
- リピ買い
- 対象商品:
- 36797792
サイズが太めで乗り心地も良く、雨でもグリップが良く、摩耗も少ない。非常に良いタイヤだと思います。虫ゴムを、スペシャルバルブか、パナレーサーのエアチェックアダプターで米式に変えれば、空気入れも楽になり、抜けも少なくなります。
他店よりかなり安く買えるので、モノタロウでリピ買い。
- 用途:
- ミニベロのタイヤ交換
- 対象商品:
- 36797792
以前シンコーのスリックタイヤを付けていましたが一年ほどでトレッドが無く成る前にバターンが剥がれかかってきましたIRCに期待しています。
- 用途:
- 親の自転車タイヤ交換
- 対象商品:
- 36797801
シンコータイヤを付けていたが、タイヤ内部がザラメなので、空気圧低いと、チーューブに穴開いたが、このタイヤはそんなことは無い。
付属のチューブが、使用には問題ないが、細いので頼りないので付属のチューブは使わない。タイヤ1本のみの販売をしてほしい。耐久性重視のパターンなので、リアタイヤに最適、フロントは別のタイヤを付けたい。
- 用途:
- Brompton
- 対象商品:
- 36797765
日本のメーカーによる、日本製品(Made in Japan)かと思いきや、生産国は中国ですね…
タイヤ性能はさすがIRC。街乗りでの使用に関しては今まで使用した他メーカー製品より走り易く、楽しく走れる。
- 用途:
- 20インチの折りたたみ自転車用
- 対象商品:
- 36797801
タイヤの幅も標準よりワイドで、深溝で乗り心地も良くなり大満足です。IRCのタイヤですので、高品質で安心ですね。チューブも付いて値段も手ごろなので、次回も又購入します。
- 用途:
- 子供MTB
- 対象商品:
- 36797801
8年落ちのホームセンターMTB、転がりが悪くなって音もしてきたので、前後芯棒、タイヤ周り、チェーンを交換した。芯棒の狂いもあったし、たまおしだけ交換しないで一式で交換したほうが結果早いという判断。薄ナットはクリアランスの問題もあり、旧パーツを使用。モノタロウのハブレンチ、フリーホイルリムーバー、チェーンカッターを使用。もんだいなし。このタイヤはチューブに空気を入れて仮組状態で送られてくるので、たたみしわのようなものがなく、丁寧な梱包。
- 用途:
- 折畳自転車の交換用
- 対象商品:
- 36797765
折畳自転車用として購入しました。
交換前のタイヤもIRCの物でしたから安心していますが、
この商品は「タイヤチューブセット」の表示に対して
リムテープも付属しています。
当方、タイヤとチューブだけのセットと思い別途リムテープを
購入してしまいました。
リムにテープを巻き付けた後、タイヤ内に収納されているチューブ
を引き出すとリムテープが出てきました。
判っていればリムテープは購入しなかったのですが……!
商品説明にタイヤとチューブ、そしてリムテープの三点セットである事を
表記をした方がユーザーに親切と思います。
ぜひ説明内容に追加して貰いたい。
この度は誠に申し訳ございませんでした。
至急担当部署に申し伝え、商品情報にリムテープが付属している旨を記載致します。
何卒宜しくお願い致します。