3Sグリップラバー丈のレビュー
- 用途:
- シマノ製内装3段変速用グリップシフトのグリップ部交換用
- 対象商品:
- 36799655
【実測重量】15.6g
【耐久性】自分の事例の場合、雨は当たらないが日光は遮られていない屋根付き駐輪スペースでの保管で新車購入から8年で交換になりました。耐久性は及第点だと思います。
【総評】この商品の正しいシマノ純正品番は「Y65P 03110」です。(※「SB-3S30」はこの部品の品番ではなく、かつてシマノで販売されていたブレーキレバー一体型内装3段グリップシフト本体の品番です。)
この商品は内装3段変速用のグリップシフトSL-3S◯◯Jシリーズに対応しています。取付時の位置決めは内側のスプライン形状のどの位置の噛み合わせでもOKなので間違えようもありません。後はハンドルグリップを引き抜ける腕力があるかどうかが、無事に交換できるかを左右します。
なお、シマノのパーツカタログ(日本語版)を見るとこの商品の名称は「変速用グリップ(ブラック)」となっています。モノタロウさんでの商品名「3Sグリップラバー丈」の末尾の「丈」とはいったいどういう意味なのでしょうか? (※シマノ純正の情報源にはどこにもそのような記載を発見できませんでした。)
ちなみに発売時の価格は\120円(税別)でした。
満足度は★★★☆☆星3つ(普通)です。
- 用途:
- 古くなったため交換
グリップは交換せず、すこし力業で取り付けた。
作業時間は1分程度でした。
- 用途:
- 自転車のメンテナンス時
- 対象商品:
- 36799655
購入時に付いていた物が劣化したのでグリップと一緒に交換。
工具も使わずに簡単に取り付け出来ます。
ハンドル周りが新しくなるととても快適になります。
これからはまめに交換しようと思います。
- 用途:
- 自転車メンテナンス
- 対象商品:
- 36799655
購入時に付いていた物が加水分解でベタベタに成った為に交換しました。
グリップラバー単品で購入できるのは助かります。
- 用途:
- 割れたグリップの交換
- 対象商品:
- 36799655
差し込むだけで簡単に交換できました.グリップの再利用は難しいので,古くなっていたグリップも一緒に交換すると簡単でした.
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 36799655
最初に付いてたゴムは、ボロボロになって捨て
暫く放置してたのですが、
部品として売ってるのを知り、購入しました。
切替ごと交換した方が良かったのかは謎ですけど
安く買えて助かります。
- 用途:
- 自転車の修理
- 対象商品:
- 36799655
長い事自転車を乗っていてチェンジギヤーをするたびに回さないといけないので使って
いたら擦り減ってしまった、ゴムも風化して交換する事にしましたがその部分だけ
売っていたので助かりました、替えて重宝してますほんとうにありがとうございました。
- 用途:
- 自転車修理
- 対象商品:
- 36799655
中古で引き取ってきた自転車に使用。加水分解を起こしており、手でちぎれるくらいボロボロになっていたので交換。多少太いグリップでもそのまま差し込んでいけば付けられる。他のサイトでは送料の方が高かったりするが、いつも使っているモノタロウで他の商品とついでに注文すれば安く済むのもありがたい。
- 用途:
- グリップラバー交換に
- 対象商品:
- 36799655
この部分だけが安価に販売されていることは非常にありがたいです。子のラバーは年数がたつとべたべたになるため、定期的な交換が必要だからです。