3Sワイヤーのレビュー
- 用途:
- シマノインター3 SG-3R35 旧型に使えました
30年は経っている旧型で今の部品が使えるか?トライ。
問題なく流用できました。スペックの変更はしていない様です。
良心的だと思いました
- 用途:
- 自転車修理
古いママチャリの変速用に使用しました。
古いのは固着していたので交換。
長さ選びに迷いましたが、現物の長さ計って似たものを購入しました。
問題なく作動しています。
- 用途:
- 古いものと交換
外装がはがれてひどかった古いものと交換いたしました。simanoの4速で構造が特殊だったため、結構時間かかりましたが、無事交換できました。快適です。
- 用途:
- 内装ギア用補修用途
- 対象商品:
- 36799865
ストレスなく交換でき、稼働してます。サイズの刻印がもっとあると見やすいのですが。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 電動アシスト付き自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 36799917
内装ギアの切り替えが悪かったので交換しました。
ブレーキワイヤー同様定期的に交換すると良いみたいですね。
ギア切り替えが確り出来る様になりました。
正し少し短かったので次回はもう少し長いものを購入しようと思います。
- 用途:
- 内装3段ワイヤー交換
- 対象商品:
- 36799901
ワイヤーは定期的に交換するとギアの入りが良く、機械本来の特性を引き出すことができる。一体型でワイヤーを入れる方向を間違えることもなく、使いやすい商品である。
- 用途:
- 交換用
- 対象商品:
- 36799935
経年劣化による変速不調をワイヤーの交換で解消します。ハンドル側のシフトレバーへの取り付けにはコツが必要ですが慣れてしまえば簡単です。不調を我慢して乗っている方が意外と多いのにびっくりします。私の感覚では内装3段の不調の原因の95%以上はこのワイヤー交換で解消します。古いワイヤーを外す時にはギヤ側の調整ネジを一杯にゆるめて、ワイヤーの先端部分をラジオペンチで引っ張ると簡単に外せますよ。最後に調整ネジを2速でプッシュロッドの指定位置(線)に合わせれば完了です。
- 用途:
- 自転車ギア切り替えワイヤー
- 対象商品:
- 36799935
取り付けも簡単で、市販のお店にもなくて注文したら、すぐ届けてくれました。もう少し簡易包装【箱を小さく】での発送をお願いいたします。
貴重なご意見ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。
- 用途:
- 外装7段変速のワイヤー交換
- 対象商品:
- 48868347
以下の手順で外装7段変速&レボシフトに取り付けました。
(1)横向きのタイコを切り落とし
(2)アウターケーブルを10cmカット
変速がスムーズになり満足しています。
- 用途:
- 自転車の修理
- 対象商品:
- 54710119
シフトチェンジが滑らかになりました。
価格が安くて助かりました。
カットして調節できないので、長さを調べる必要があります。
- 用途:
- YAMAHA電動アシスト自転車に使用しました
- 対象商品:
- 36799926
YAMAHAの20年選手の古い電動自転車に使用しました。
長さはちょっとだけ短かったかなというところですが、たるみが少し少ないだけで問題なく使えます。
元々ついていた物により少し細いです。
タイコの反対側にもエンド部のカシメ金具がついていて、その長さが素晴らしいです。
交換して組み上げてなんの調整もせずにそのまま使え、ぴったりの長さでした。
偶然だとは思いますが、およその既定の遊び寸法でもあるのでしょうか?
動きはスムーズで使いやすいです。
- 用途:
- シフトワイヤー交換
- 対象商品:
- 54710137
とてもシフトフィーリングが良いです
一番長い1950mm黒をよく注文します、巷にあふれる外装6段シティ車レヴォシフトと相性が良く、横向きの太鼓を切り落とし、アウターを数センチ切って使います。シマノSISワイヤーを買うより低価格で済みます。
- 用途:
- 自転車の整備
- 対象商品:
- 48868347
県内に自転車パーツを販売しているお店がないので、モノタロウさんで様々なパーツを注文しています。価格も良心的で助かります。商品はしっかりしたブランドのものなので問題なし。
ワイヤーエンドも二種類ついているので便利です。さすがシマノさん商品の販売のアイデアが素晴らしい。
- 用途:
- 自転車修理
- 対象商品:
- 54710085
シマノ製の3段変速が効かなくなり自分で修理しました。自分で部品交換するのは大変でしたが、NET画像を参考にワイヤー含め交換しました。修理後、快適です。