コバルト正宗ドリルのレビュー

平均満足度 4.48 (120件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コバルト正宗ドリル イシハシ精工
イシハシ精工
529 / 税込 582
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。 【用途】被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
120件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-04-02
用途:
アルミの穴開け
対象商品:
37009725

問題なく使えて〇。安価で切れ味もよいのでとても使いやすいです。

加藤電機 様2017-06-20
用途:
下穴開け用
対象商品:
37009725

食い付きがいいので、最初に下穴を開けるが楽になりました。

2019-01-22
用途:
鉄の穴あけ
対象商品:
37009822

3本買った内の1本が使えないです。1本は確認して大丈夫でした.もう1本は確認していません

2018-12-23
用途:
アルミ材ネジの下穴
対象商品:
37010181

アルミ材ですが、お値段だけあって切れ味は問題ありませんでした。

2017-03-30
用途:
穴あけ
対象商品:
37008815

とても良く切れるので重宝しています。買うときはいつも正宗指定です。

株式会社ミヤビック 様2017-03-20
用途:
機械の修理時等
対象商品:
37009402

特にステンレス材に加工するときに使用していますが、非常に切れ味が
良いです。

2023-08-19
用途:
2.0を以前買い始めて使用したがまったく切れ味が悪い

HSSなのか?て思うほど切れ味が悪い。
コバルトコーティングとかただ色をつけただけかも知れない。
2.0は全く切れないので折れるの覚悟で力入れたらあっけなく先端がおれた。
代わりにコーティング無いHSSのN社を使用したらサクサク削れた。
6.0は使用していないから返品相談します。
2.0より口径大きくて不安になる商品。

2017-01-20
用途:
模型等金属(アルミ、真鍮)の加工
対象商品:
37009201

今まで使っていた物と格段に違う、それは粘りがあり、穴あけ中多少の曲がりがドリルの粘りで曲がりをカバーし折れずに加工ができる。今までのものだと確実に折れていた。

株式会社小池メディカル 様2017-06-28
用途:
装置の補修時に使用
対象商品:
37010267

本来は、インチサイズのドリルが必要だったが、入手が難しい。ミリでは、0.1mm単位での太さの物はなかなか無いので重宝しています。

2017-03-27
用途:
ステンレスの穴あけ
対象商品:
37009025

よい精度でよく切れます。これで耐久性が良ければ抜群ですが、まだ10個ほどしか穴あけしてないのでわかりません。

ひむろ工房 様2017-02-06
用途:
ステンレス製の小物加工品を製作しています。
対象商品:
37008212

sus304の3mm.厚の穴明けに使用していますがよく切れて満足です。

2017-01-21
用途:
車関係
対象商品:
37010224

普通に使えます。普通に歯も減りますし普通に使えば長持ちします。

2019-08-26
用途:
鉄板の穴あけ用
対象商品:
37008921

軟鋼の鋼材の下穴の穴あけに使用。切れ味は鋭く満足。一方、鋼材を汚したくないので切削油無しで本ドリルを使用すると切れ味が長続きしないのと、折れ易いのが難点。

2017-06-22
用途:
DIY
対象商品:
37009926

レビューを見て良さそうなので購入しました。
評判通り満足の商品でした。

2017-01-05
用途:
厚手ステンレス板の穿孔
対象商品:
37008921

食いつきがよい。だが、厚手のステンレスは厳しいかも。
2.3tの鉄(SS400)は問題なく開けることが出来ました。φ6.8の刃の場合、下穴無しでも食いつきは良好です。
3tのSUS304板にφ6.8やφ13の刃で穴を開ける場合(下穴φ3.2、水溶性切削剤を使用)、1~2穴開けると鈍るのでグラインダーで刃先を研ぎながら開けました。
5tのSUS304板を2枚重ねにしてクランプで止め(計10mm厚)、φ6.8の穴を開けると(下穴φ3.2、水溶性切削剤を使用)、新品の刃は食いつきも良く、比較的短時間で1つめの穴を開けることが出来ましたが、2つめになると鈍ってしまい、切削粉が出ない状態になりました。
ルーペで刃先を見ると、先端部だけでなくく外周部も摩耗し、ドリル刃が極端に言えばコーンのようになっていました。この外周部の摩耗は長さ方向に7~8mmにも達し、グラインダーで研ぐのも大変ですし、研いでても、1本の刃で数個の穴しか開けられないことになります。やはり、厚さ10mmのステンレスには超硬刃が必要なようです。

2019-05-20
用途:
鋼板の穴あけ
対象商品:
37009201

レーザーカットされた6mm鋼板のカット面への穴あけ。レーザーで焼き入れ状態の鋼板は手強く、なんとか凹むまでいったが、ドリルが折れた。

株式会社美剛屋 様2018-07-09
用途:
金属加工する時
対象商品:
37008081

今回の商品は不良品です。始めから穴が開けられない状態でした.

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
別途ご連絡いたします。

2016-10-12
用途:
ステンレス板穴あけ
対象商品:
37008176

最初のポンチ代わりとしては実によく働いてくれた。最初の位置にぴたっとずれずにポイントが作れたことには感動した。ただ、全部穴を空けるとその能力が下がりそうなので、そこから先は別のドリルにバトンタッチした。

1人が参考にしています
2016-06-13
用途:
ステン穴あけ
対象商品:
37008693

切れ味がよかったです。

1人が参考にしています
有限会社 エレクトロデザイン 様2019-02-09
用途:
M1.4ねじの下穴
対象商品:
37007537

1.1mmと 1.0mmを購入しました。1,0mmは綺麗でしたが、1.1mmは切り子だと思いますが多数付着していました。中古品のように見えます。