SanACE ACファン(プラグコード付属)のレビュー
- 用途:
- 交換用予備
設備制御盤の循環用に利用しています、設備台数が多い為もう少し安いと有難い。毎年夏のメンテナンスで停止しているため交換は毎年実施
- 用途:
- 換気用
- 対象商品:
- 37064867
換気に使用するため,電源をとるのが容易な100Vにしました.山洋電機製ですので,安心して使用できると思い導入しました.
- 用途:
- 制御盤の排気用
- 対象商品:
- 37064921
今年の夏は、暑くてファンが壊れて冷やされてなくて、インバーターが異常を起こしていたが、付け替えて正常に戻った。注文から早く届けて頂き、ありがとうございました。
- 用途:
- トイレの換気
- 対象商品:
- 37064763
パ●ホ●ムのトイレの換気扇が故障し、換気扇自体を全部交換が必要でしたが、適合するファンをネットで探しかなり悩んだ結果、こちらでわずか3000円台のACファンの交換だけで済みました。以前のファンより、音が大きい気がしますが、しっかり換気されているのではと思っております。
- 用途:
- 炭化装置への空気送入用
- 対象商品:
- 37064903
音も静かで、風量、静圧も充分。本体はアルミダイキャストで強度もありボルトでの固定もしっかりできる。また、プラグ/コード付きなのもありがたい。納期も短く申し分なし。
- 用途:
- 抵抗器の冷却に使用
- 対象商品:
- 37064824
即納で助かりました。
コード付きで便利、できれば取り付けビス(M3首下40mm程度?セムス)がセット品があればもっと便利
サイト内にある?
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 業務用コールドテーブルのファン交換
- 対象商品:
- 37064806
業務用コールドテーブルのファンが回らなくなったでメーカーに見積を依頼したら
ファンの部品代だけで18000円、工賃など含め総額で57000円というぼったくり価格。
ダメ元で、このファンに交換したら直りました。
十分な風量なので庫内は冷え冷え!52000円以上の節約で助かりました。
- 用途:
- 冷凍冷蔵庫に再度購入、
- 対象商品:
- 37064781
これも、風が少なくて、冷凍庫は冷えますが、冷蔵庫の温度は、8度くらいしか下がりません。もっと風が欲しくて再購入にはどれをするか思案中!!
風力の強いファンはないのか???
音が出るほど吹いて欲しい(笑)
ご意見ありがとうございました。