NFKメタルタッチ無溶接式フレキのレビュー

平均満足度 4.65 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
NFKメタルタッチ無溶接式フレキ 南国フレキ工業
南国フレキ工業
2,398 / 税込 2,638
【用途】配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-14
用途:
灯油ホームタンクと配管の接続
対象商品:
37079585

ホームタンクと灯油配管を繋ぐ場合は可とう管継手を使わなければならない為にこの製品を使用。
コスパも良いし、靭やかに曲がるので配管の芯ズレも吸収でき良好です。

2026-03-14
用途:
エアーコンプレッサーと構内エアー配管との接続
対象商品:
37079576

農作業場のエアー配管15A SGPとコンプレッサーの接続に使いました。振動も配管に伝わらず良好です。

2024-08-11
用途:
エンジンの追加サイレンサー接続用
対象商品:
37079725

長いタイプを使っており、エンジンの排気延長に使えました。
これは短いですが、排気を90度曲げるのに使えます。

安川電設株式会社 様2023-11-14
用途:
発電機接続
対象商品:
37079585

とても使いやすかったです フレキの値段より フレキ使用時 推奨されているシリコングリスの値段の方が高いのは驚きました

千代田ランドリー 様2023-02-27
用途:
クリーニング機器
対象商品:
37079515

すでに動きのある場所で利用し始めました。とても良いです。

4人が参考にしています
2022-04-15
用途:
発電機と消音器の結合
対象商品:
37079621

フレキなので自在に曲げられ、配置場所に困らなかった。
排気ガスで高温になったが問題なく使用できました。

2人が参考にしています
2022-05-20
用途:
配管工事
対象商品:
37079646

少し高いが蒸気に使用出来るし位置調整が楽なので作業しずらい場所では効果的だと思う。

2021-11-19
用途:
ボイラー整備
対象商品:
37079515

値段の割りにしっかりした作りで何回か使っているが問題は起きていません耐久性もあります

2021-03-17
用途:
排水
対象商品:
37079682

丈夫で頑丈。使いやすく扱いやすい。このサイズのこの品質のフレキは通常ホームセンターでは取り扱っていない。大変満足のいく商品だ。

1人が参考にしています
2019-06-12
用途:
エアー配管

品質、価格ともに大満足の商品です。取扱い終了のサイズもあり、また取り扱って欲しいと願います。

2019-03-02
用途:
昔の銅パイプが蒸気漏れしている
対象商品:
37079515

自在性があり繋ぎも簡単で作業しやすくて時間がかからない。

2018-02-28
用途:
配線保護
対象商品:
37079576

少ない電力容量の屋内の配線の保護に使っている。自由に曲がるのでとても良い。

2017-12-22
用途:
エアーコンプレッサーの配管
対象商品:
37079533

価格の割に高品質でコスパが高い。かなり満足しています。

古賀設備 様2017-09-19
用途:
蒸気配管に使用
対象商品:
37079682

長さを10センチ単位で注文出来た使いがつてがいいです

2017-05-31
用途:
ガスに配管に使用
対象商品:
37079533

銅管の入れ替えで違和感無く狭いところでしっくり取付ができました。

2025-07-08
用途:
油循環

製品自体は満足ですが、長さの表示順が1000、300、500の為に誤った長さを購入してしまいました。

2017-05-19
用途:
バーナー配管
対象商品:
37079515

バーナーの燃料配管に使用。全く問題ありませんでした。

2人が参考にしています
2015-01-22
用途:
劣化した蒸気配管の交換
対象商品:
37079664

ネジ込みタイプ
特徴
メタルタッチ継手タイプになります。
オスアダプター、メスアダプターの組み合わせが自由にできます。無溶接構造の為耐食性に優れています。
パッキンを使用していない為、温度に関係なく使用できます。
仕様
温度:-100℃-350℃(ALLSUS304の時450℃)
設計圧力:1.0Mpa
流体:空気・水・蒸気・油類
《公式ページより抜粋》

耐久性などはわかりませんが価格、作業性共に良好です。
同シリーズのニップル等がSUS304タイプも取り扱いしていただけると助かります。

1人が参考にしています
2015-07-13
用途:
エアーコンプレッサー
対象商品:
37079515

コンプレッサーのチューブに、今まではポリウレタン、シリコン、ゴムなど使いましたが
どれも劣化して固くなり、ひび割れしてエアーが漏れしますし、何度も交換するとトータルでは高くなります。朝晩や1年の四季で寒暖差がある場所で不便を感じている方は、1度これに交換してみてください

1人が参考にしています
2013-07-01
用途:
水配管
対象商品:
37079664

買った後で取り扱い説明書にパッキンの使用をお勧めしますと書いてあったが、ならばそのパッキンも一緒にMONOTROに示してもらったほうがより安心安全で施工のトラブルなしとおもいます パッキンはどこで買ったらいいか迷ってしまいます

MonotaROからの回答

ご意見頂きましてありがとうございます。
---------
(2015/8/26追加)
現在、説明書には「メタルシール部のシールを確実に行う為には市販のシール材の併用をお勧めします。」と記載されております。メーカー推奨シール材はスリーボンド シリコングリース1855 http://www.monotaro.com/p/0233/5724/ になります。