Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRのレビュー

平均満足度 4.46 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ
アキツ
269 / 税込 296
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。 【用途】一般産業用機器におけるシール。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-16
用途:
クルマのメンテナンス
対象商品:
37120343

ずっとあちこちでさがしていたものがここで発見できました

グッドエンジニアリング 様2023-11-03
用途:
密閉
対象商品:
37120806

りょうこうなじょうたいでおくられてきました。
問題なく使用しています

1人が参考にしています
岸本農園 様2023-07-21
用途:
トイレ給水管部接続
対象商品:
37119555

大抵の物が検索で見つかるので重宝しています。
未施工ですがサイズピッタリです。

2022-07-21
用途:
油圧ジャッキのオイル漏れ修理
対象商品:
37120203

油圧ジャッキのオイル漏れがあり修理に使いました 販売店には部品はないとのことで一時あきらめましたが モノタロウにOリングえがあり助かりました 問題なく使用しております。

2人が参考にしています
PX-G FACTORY 様2020-06-12
用途:
ガラスを留める事に使用
対象商品:
37120727

サイズも色々と豊富に有り良いです。
シリコンより硬めです。

2019-10-02
用途:
ポンプのシールが切れたので交換しました。
対象商品:
37119476

予備もあるので助かりました。近くのホームセンターでは無かったのでネットで調べて購入。便利ですね。

2019-05-31
用途:
ホンダのバイクのシート下の工具を固定するため
対象商品:
37119871

ホンダのバイクのシート下の工具を固定するゴムバンド(純正品番 50290-MZ7-000) の代替品として購入しました。この太さφ5.7mm内径140mmのOリングがサイズ的にピッタリです。

1人が参考にしています
2017-07-28
用途:
農用トラクター
対象商品:
37120483

ロータリー・プラウの上げ下げが、以前のようにスムーズになり、満足です。

2020-11-23
用途:
ジャッキ修理
対象商品:
37120203

oリング劣化により、取替修理。ジャッキが動きました。1個必要で10個購入。

有限会社 自然倶楽部 様2018-03-14
用途:
コールマンなどキャンプ燃焼器具メンテ
対象商品:
37120447

企画品ですが少し太いような感じです。アジャストは出来ませんでしたので工夫して使っていただくようにユーザーに御願いしています。

1人が参考にしています
2016-02-29
用途:
備品
対象商品:
37120605

普通に部品屋からのと変わらず、此処が安価に助かります。

2016-02-15
用途:
備品
対象商品:
37120447

普通に良い商品です。

2015-10-15
用途:
競技会のアイテム用
対象商品:
37119397

特に問題なく使用できた