高速チップソー切断機のレビュー
現場作業での機動性を追求した4.3kgの軽量モデルで角度切りも可能です。
軟鋼材、アルミ、塩ビ管等、現場での小物切断に欠かせない1台です。
ワンタッチバイス付き。
徳永設計事務所 様2019-11-24
- 用途:
- 土木作業
- 対象商品:
- 36956351
切断をしているとき、回転刃の固定部分が少しあまいと思いました。左右に少し揺れます。
固定の強度を増す必要があります。
2018-08-17
- 用途:
- 電気工事の金属管、塩ビ管切断。建築工事の造作材切断。
- 対象商品:
- 36956351
使い勝手が良かったので再購入しました。小型なので重宝してます。高音が気になりますが使用場所、使用時間帯を気にして使ってます。
2014-12-08
- 用途:
- 日常のDIY用
- 対象商品:
- 36956351
価格、重量以外はメリットが少ないものです。カットはできるのですが、モータ軸と駆動部にガタが大きいので、ちょっと荷重をかけるとすぐ回転が止まります。起動時も「ガイーン」といやな感触で起動します。一度の下げでカットできず、何度も回転を維持させながら上げ下げしていく必要があります。材料止めのブラケットも強度が足りないので、固定してもカット時にブラケットから材料がずれます。ブラケットに鉄板を溶接して使うようにしました。余裕があるならもう少し上等なものをお勧めします。本当にちょっとしたものを切る程度のものです。DIY用でも少々厳しいです。ちなみにカバーもガタガタです。
8人が参考にしています