延長コード(3個口)のレビュー

平均満足度 4.80 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
延長コード(3個口) TRUSCO
TRUSCO
2,498 / 税込 2,748
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
小林園芸 様2024-12-13
用途:
電気工事等

細身でしなやか、絡みづらく使いやすく、プラグの差し込み部分もしっかりできていて、プラグが外れる事もありません。

協和化工株式会社 様2024-10-09
用途:
コンセントの延長

しなりがよく、非常に使いやすかったです。また、分岐がしやすく
非常に良かったです

2023-08-30
用途:
外回りの作業
対象商品:
37299385

外で使うには強くて良いです。口が3個あるので便利です。

1人が参考にしています
2022-02-08
用途:
延長コードとして
対象商品:
37299385

線の太さが2.0mm2あり熱くならない。オススメです。

2人が参考にしています
2022-01-20
用途:
工場機械に
対象商品:
37299394

安心のメーカーなので非常に使いやすいです。
今まで使ったことのないコードの色なので、見分けやすくて良いです。

1人が参考にしています
2022-01-10
用途:
牛舎で使用
対象商品:
37299394

牛舎の照明やカメラなど現場で使用しています。丈夫で使用しやすく重宝しています。

2021-07-29
用途:
整備
対象商品:
37299385

長さも、ちょうどよく
柔軟性があり、使いやすいです。

鏡神社 様2021-05-28
用途:
DIY作業
対象商品:
37299385

2スケの電線ケーブルを探していたのでこの商品を購入した。
被覆が薄いのか細くて柔軟性があり使いやすい。ただし15Aは変わらないので一口ごとの使用である。

神田電機興業 様2021-03-27
用途:
補修用コードに。

3ヶ口コンセント部分は、30センチ位でカットして、短い3個口コンセントに利用。差込口からの10メートル弱は、ハンマードリルや、ハツリ等‥消費電力の大きい電動工具の補修線として利用することが多いです。2スケァあり、コード自体が細めなので、工具ケースにも収まりやすいので、重宝しています。工具によって、コードを色分けしていれば、電源側で何の工具が接続されているか、把握もしやすいです。

株式会社エフォートシステム 様2020-04-01
用途:
電源の延長コード
対象商品:
37299385

画面の色と現物の色が少し違って見えた。やはり黒がよかった。

2019-11-29
用途:
サンダー、ドリル、タッパー等を、接続して使用しています。。
対象商品:
37299403

作業台(定盤)が5×10ごっとう、3mで長すぎず、絡みにくいので、使いやすいです。3口の差し込みは、ややかためですが、外れないのでよいです。

2019-09-17
用途:
しっかりした延長コードで、工場で使うにも安心
対象商品:
37299385

しっかりとした頑丈な作りで、工場で使うには安心です。

2019-07-12
用途:
機械の使用時
対象商品:
37299403

改善項目は無いです。使いやすくて、いい商品でした。

Sobue 様2019-07-08
用途:
屋外配線延長
対象商品:
37299403

丈夫なうえにねじれないこの色がお気に入りなので嬉しい

2019-06-20
用途:
機械加工現場での電動工具
対象商品:
37299403

機械加工現場の電動工具用に使用しています。太さ、柔らかさ共にちょうどよいものです。

株式会社山和エンヂニアリング 様2019-05-31
用途:
離れた場所のP/C電源として。
対象商品:
37299385

他に廉価な商品もありましたが、安全面への配慮もあり金額なりの商品でした。

2018-05-04
用途:
海外物の電化商品との接続
対象商品:
37299385

左右の太さが微妙に異なるようで海外規格のコンセントともスムーズに接続できます。

1人が参考にしています
2018-12-27
用途:
電気工事、エアコン工事、アンテナ工事等
対象商品:
37299385

値段が安い割に、柔らかくて使いやすくて全く問題ありません。

2018-07-30
用途:
扇風機のコード延長
対象商品:
37299394

コードが柔らかく使い勝手がよい
問題ない商品である。
耐久性をみてみないとわからないが、
なかなかよさそうである。

2017-09-10
用途:
催事等で1200Wの焼き器
対象商品:
37299403

丈夫で1200W安心して使えます。差し込みがわかれていて、
重ならず使いやすいです。