ラチェットめがねレンチのレビュー

平均満足度 4.80 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,498 / 税込 1,648
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞! 【用途】ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
毎日自転車 様2024-03-19
用途:
自転車サドルやぐらの緩め締め
対象商品:
31251799

ラチェット部が薄く狭い隙間に入る
長さも丁度よく、適度に力をかけられる

2023-05-04
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
37005787

ある意味テストマン的な職種なので、配管継手の取り付け取り外しを頻繁に行います。今回購入した14mm、12mmは継手のサイズです。以前に購入している(他社かもしれません)も同様の目的で使用しています。通常のスパナですと、幾つもの継手の取り付け取り外しに時間を要するため、ラチェットレンチはほぼ必需品となります。特にTONEさんのものは丈夫ですので、信頼して使用しています。

2022-12-07
用途:
計器メンテナンスの時
対象商品:
37005814

とても使いやすくスパナも堅さが有りとても良い商品と思います。

2022-01-29
用途:
スーパーカブのリアホイール脱着
対象商品:
37005875

薄くて使いやすい。
流石、信頼のTONEだけあると思う。

2021-05-09
用途:
基本姿勢の工具の一員として
対象商品:
37005857

片方が平のスパナでもぅ片方が比較的薄口のラチェットメガネ。
基本姿勢に徹した工具と言う事で購入しました。
サイズも18mmって意外にも種類が少なくて価格帯も良くて
買いやすい商品ですね。
ラチェットの方も5度刻みで工具サイズの中では最小に
近い角度で動いてくれて満足度の高い工具です。

有限会社サンマシンサービス 様2021-03-31
用途:
機械整備
対象商品:
37003084

同じようなレンチは色々ありますが手に持った感じが気に入ってます
仕上げがツルテカでないのも、良いです

K.works 様2021-03-07
用途:
自動車整備
対象商品:
37003084

今はほとんどラチエット式を使用している。品質も良く壊れたこともない。よほどボルト周りが狭い時以外このタイプしか使わない。

2020-11-19
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
75152402

このタイプの11mmが無かったので購入
ホームセンターなどで売ってない事が多く、どうせ買うなら少し品質の良いのをと今回購入
使用感はバッチリ!

2020-09-23
用途:
バイクメンテナンス時
対象商品:
37005875

フロントフォークのヘッドキャップを外すときに使用しています 作りがしっかりしているので安心して使えます 長いパートナーになると思います

2020-07-20
用途:
自動車(テスラ)の整備
対象商品:
37005805

テスラは通常の自動車では使ってないサイズのねじを多用しているので購入しました。流石にトネの製品だけあってしっかりしたつくりで安心して作業できました。

2020-10-14
用途:
車の整備時に使用
対象商品:
37005726

問題なく使用できています。消耗品ではないので、紛失しない限り使用を続けます。

株式会社金星 様2019-08-10
用途:
機械据付け解体
対象商品:
37003084

ラジェットの動きが滑らかでレベル出しをするときはいいかも。

株式会社アルボース 様2019-04-22
用途:
配管フランジ取り外し作業
対象商品:
37003084

配管フランジ取り外し作業に使用しました。作業も捗るしきびきび作業出来てこうにゅうして良かったです。
toneよりKTCとおもいますが機能的に十分です。同等レベルのの品質かな。

都築工芸 様2019-01-22
用途:
狭い隙間のボルト締め
対象商品:
37005832

価格の割に質感・強度共に十分良く出来てると思う。裏表で回転方向を変えるタイプだが、矢印が目立たないのでもう少しわかりやすければベスト。

有限会社出羽工業 様2014-07-19
用途:
バイク・コンポ作業
対象商品:
37005744

楽をし過ぎて、普通のが使えません。