首振ラチェットめがねレンチのレビュー

平均満足度 4.12 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898 / 税込 2,088
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-14
用途:
自動車整備
対象商品:
37006331

思った以上に剛性感が有り使いやすい。と言っても最後はトルクレンチを使うので、仮締めまでですが。

2025-10-20
用途:
機械の仮組に

機器を素早く組み立てるために購入。最後はトルクレンチを使用するので本締めには使いません。

1人が参考にしています
2022-09-14
用途:
自動車整備
対象商品:
37006392

持ちやすく使いやすく、他のメーカーすぐガタガタになる。

1人が参考にしています
2022-07-11
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
37006392

他社の無段階の首振りラチェットでしばらく使用していくとクタクタになってしまうのを経験しているのでこちらの商品はなさそうなので今の所不満はありません。

2人が参考にしています
2022-05-01
用途:
農業機械整備

以前からトネの首振り使用 ギアも増え動きも細かく薄く軽い 首振りラチェットはとても便利

1人が参考にしています
2021-12-17
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
37006392

くびが振れるのがとてもつかいがってがいいです。

国立大学法人京都大学 様2021-09-30
用途:
電気部品装着
対象商品:
75152445

大きさもジャストサイズです。軽くて使いやすいですので、かなりおすすめです。

2024-02-28
用途:
ブレーキディスクローターの交換
対象商品:
31251835

標品は問題なくいいものです。
このサイトの寸法がいい加減です。
(めがね)の厚さ195(mm)はあり得ません。195gは重さです。
Amazonでは厚み(mm)スパナ:8.0 厚み(mm)めがね:10.7 になっています。
厚さが10cm以上あったら、スパナとして成立しません。他のサイズも表示がおかしいです。

1人が参考にしています
2022-06-08
用途:
機械組み立て
対象商品:
37006252

ラチェット機構が壊れるのが早い。本締めに使えない。TONE製を信用していたのに残念。

2018-09-09
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
37006252

首振りがラチェット式で角度固定できるので使いやすい。

アウトドアスポーツ アリババ 様2017-11-04
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
37006234

丈夫で使いやすい。
ラチェットも細かいので、狭いところの作業も楽。

1人が参考にしています
2019-04-09
用途:
オイルフィルターブラケットの取り外し
対象商品:
37006234

エキゾーストマニホールドの裏にネジが隠れていて、普通のメガネでは緩める事が出来なくて、この商品を使用して、無事緩める事が出来ました。
ただもう少し取っ手部分が長いと、力が入って使い勝手が向上すると思いました。

1人が参考にしています
2022-04-26
用途:
配管工事
対象商品:
37006252

首振り部のボール部分が弱い、すぐになめてしまう、ギア部の耐久性もいまいち。

大喜 サービス 様2015-02-14
用途:
機械メンテ
対象商品:
37003145

使いやすい
ほんじめにも使用しても問題なかった

アウトドアスポーツ アリババ 様2017-12-19
用途:
機械メンテ
対象商品:
37006216

コンパクトなのに、作りもしっかりしていて、使いやすい。

1人が参考にしています
2012-07-28
用途:
配管フランジの組み込み等
対象商品:
37003145

半年ほど日常的に使用していましたが、見た目ほど耐久性がありませんでした。序所にですが、とうとうラチェットのギヤが空回りしはじめて使い物にならなくなりました。スナップオンのギヤレンチの様に補修部品がある訳でもなくメンテナンスもせいぜい潤滑剤の塗布程度しかできず、残念ながら廃棄処分となりました。長く使いたいなら本締めでの使用は厳禁、ボルトを緩めるときも別の工具を使用することをお勧めします。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

2012-01-06
用途:
狭い場所での作業の為に購入しました。

24mmの首振りラチェットは種類が少なくて、たまたまあったTONEをやむなく購入しました。
この工具はゴツすぎるし、首振りのせいで操作性も悪くて力も入れ辛いです。メインで使える様な工具ではありません。
ラチェットの動きは他の高額な工具の様に滑らかでは無く若干重たいですが、しっかりとした感じです。
TONEの首振りに慣れるまで時間がかかりましたが、使い続けて行く内にこの工具ならではの使い道が開拓されていきます。
最初は無駄な買い物をしてしまったと思いましたが、長く使っていくうちに良さが分かってくる工具です。

1人が参考にしています