トランジスタ用小型トランスのレビュー

平均満足度 4.88 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)
橋本電気(SANSUI)
809 / 税込 890
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
58件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-03-26
用途:
MCカートリッジ用昇圧トランスの製作
対象商品:
37563443

昔懐かしいトランジスタラジオ用のトランス、今も健在に驚き。でもりっぱにアナログレコードを再生してくれた。最安値ではないが納得価格。

2019-12-16
用途:
アンプを作るために購入しました。
対象商品:
37563601

ST-32はトランスから線が出ているが、ST-32Pはピンが出ているので、ブレッドボードや基板に装着しやすい。

2019-04-02
用途:
自作機器のインピーダンス変換
対象商品:
37563705

STトランス、懐かしいです。
何気なくMonotaroアプリで見ていたら発見してしまいました。ラッキー。
都心でも(最近は)販売していますが、特定の品種しか扱っていない場合が多いようです。
Monotaro-Web上でインピーダンスも併記して頂ければ更に良いと思います。

例: ST-71の
一次インピーダンス 600Ω、
二次インピーダンス 600Ω

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-07-04
用途:
MCトランスの自作
対象商品:
37563443

MCカートリッジ用MCトランスの自作用途に購入。結果的には大成功で
MM用フォノアンプに直結してちゃんと機能しました。

2人が参考にしています
2019-01-28
用途:
マイクアンプのに入力用に。
対象商品:
37563845

本当は一次600Ω(CT付) 二次を10KΩの製品が欲しいが、該当するトランスがないので、一次二次を逆にして使用するつもりですが、まだ使用していません。うまくいくかなー。
マイクアンプのヘッドに使用するのでシールドが必要かもしれないが銅版を巻くつもりです。
適切なトランスがあれば紹介していただくと助かる。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

有限会社アイミックス 様2019-06-27
用途:
オーディオトランスボックスの作成
対象商品:
37563836

何の問題もありません。パソコンで見ればわかるのですが、リード線の仕様がわかるように仕様書が入っていればありがたいです。

2019-05-28
用途:
12V動作 真空管カーステレオ
対象商品:
37563592

小型,軽量化から内部抵抗が高い真空管の負荷兼インピーダンス変換にST-32を購入しました。カーステレオはスピーカー4chより出力トランスが4個必要とされSTシリーズは扱いやすい音声用トランスです。

2018-09-18
用途:
無線機自作
対象商品:
37563443

昔の記事を参考に無線機を作るのが唯一の楽しみですが、パーツが入手難な事が一番の課題。サンスイのトランスも一時期入手難になったが、モノタロウで売ってるとは・・・即買いしました。しかも専門パーツ店より安い!

2人が参考にしています
2018-05-18
用途:
無線機・ラジオ等の製作
対象商品:
37563425

山水のトランスは、小学生時代からのお付き合いが半世紀以上続いています。
モノタロウさんで、他の材料と同様に購入が出来ることが分かり大変助かっております。
素早い対応にも満足です。
有難うございました。

2017-12-15
用途:
無線機の自作
対象商品:
37563757

ラインナップが豊富な上に、どこの販売店よりも安い。これはお買い得。

多摩電機 様2018-08-03
用途:
オーディオ回路の直流的(グランド)絶縁に使いました。
対象商品:
37563793

2018年上旬にメーカー及び販売店の在庫がしばらく無くなりました。年度末の納期に大変でしたが、秋葉原の老舗の長期在庫に助かりました。。

2018-01-27
用途:
オーディオアンプのドライバートランス
対象商品:
37563513

思ったよりも小型で実装しやすかった。リード線はもう少し長いほうが使いやすい。

2017-08-25
用途:
オーディオ用小出力半導体アンプの製作
対象商品:
37563784

今でも現行品として入手できるのがうれしい。この大きさでのパーマロイコアながらお手ごろ価格なのも良い。アンプの設計上重い負荷となる低インピーダンススピーカーに対応させるために採用しました。品質にも文句ありません。

2017-05-27
用途:
趣味のオーディオ
対象商品:
37563461

ST-17Aはラジオ用トランスですが、CDプレイヤーとプリメインアンプの間に入れる、ライントランスとして使用しました。昭和の歌謡曲を聴くのに、レンジ感も適度で、飴色の甘い音色にまとまり、とても感激しています。このような銘品を、昭和32年から、黙々と造り続けているというのですから、驚くほかありません。

2017-04-11
用途:
真空管アンプの製作
対象商品:
37563687

SRPPの低電圧真空管プリアンプをつくったら意外にいい音がしたので(12V,Ip=0.04mA),メインもこの形式でいこうと思って調べていたら,このトランスが十Aのよりよかったと言う意見が散見されたのでこっちにしました(定番らしいですね)。
とりあえず,バラックで実験してみましたが,SRPPなので直流磁化がないためか,無帰還でも結構低域の出たいい音質でした。このサイズでびっくりです。
ただ,さすがに音量が小さく,低電圧駆動でパワーアンプは無理かなー,と思案しているところです。
同じようなことを試された方がおられたら,ご教示くださいm(__)m

2人が参考にしています
2025-03-02
用途:
昇圧トランスの作成
対象商品:
37563836

MCカートリッジの簡易昇圧トランスに使用しています。このような電子部品が少なくなってきていますが、製造中止にならないことを祈ります。

2017-05-18
用途:
ピエゾ・スピーカーへの昇圧
対象商品:
37563425

先にST-12を試しましたが、ややオーバースペックで、今回ST-10を試しました。低音部の出力も抑えられバランスの良い昇圧トランスとして使えそうです。

2017-05-10
用途:
圧電セラミックス振動子の昇圧トランスとして
対象商品:
37563443

圧電セラミックス振動子は電圧は求めるが電流は求めない。昇圧トランスはアンプの様に電源を必要とせず目的が達せられる。ST-12を用いることで必要な音圧が得られ、特に低域が豊かになり満足。

2023-07-25
用途:
DAC-パワーアンプ間の昇圧ライントランスとして、1次側と2次側を逆に使用
対象商品:
37563601

本来使用している、ライントランスが音質良好にもかかわらず、ゲインが不足気味(1次側50Ω2次側200Ω)なので、さらにST32Pトランスを1次側CT300Ωと2次側8Ωを逆につないで、1次側8Ω2次側300Ωとしたところ、良好な利得と音質を得ることが出来ました。今回購入したST-32Pは本来利得不足気味のライントランスのパワーアンプ側に接続しました。結果オーライです。ただし、DACは1ビット方式のものしか効果がありません。ラダー型DACでは無効です。

2017-04-22
用途:
圧電セラミックス用んも昇圧トランス
対象商品:
37563443

小型、軽量でモバイル目的にはぴったり。価格もこなれていて万足です。