トランジスタ用小型トランスのレビュー

平均満足度 4.88 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)
橋本電気(SANSUI)
809 / 税込 890
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
58件中 41~58件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-07
用途:
アンプのインピーダンス変換。イヤホン出力をアンプのAUX入力につなぎます。
対象商品:
37563897

テレビのスピーカー出力(イヤホーン端子)をボーズアンプのAUX入力につないだがインピーダンスが合わなく音が大きく出なかった。コードを切ってスピーカー側をトランスの8Ωにつなぎ、AUX側は2次側に繋いだ。良い音声が出ました。アンプや電源も不要です。ただ右左の2チャンネルのためトランスは2個必要です。

2016-08-24
用途:
マイクロホンのメンテナンス
対象商品:
37563443

マイクロホンの出力アップのため、インプットトランスとして組み込みました。その効果は、十分満足するもので最高のものとなりました。

1人が参考にしています
2016-10-29
用途:
電子工作
対象商品:
37563793

音声信号のグランドループ対策に最高のトランスです

1人が参考にしています
2016-04-22
用途:
自作AMPのインピーダンス変換に使用します。
対象商品:
37563836

小型でプリント基板にぴったりフイットです。

2024-05-20
用途:
アンプに使うレコ-ドなど。
対象商品:
37563443

昔のことで忘れました、tttttttttttttt、

2015-07-12
用途:
AUX入力音量アップのため
対象商品:
37563592

スマホからカーオーディオの外部入力端子につないで音楽を聴くときの音量アップのために2個買いました

2016-10-24
用途:
テレビの視聴
対象商品:
37563592

液晶テレビの音が貧弱だったので外部アンプと両方で出力できるように繋いだが、出力が小さくアンプのボリュームを上げるとノイズが目立つので、本製品を間に挟むことで出力を上げることが出来ました。価格も安く、早く届いたので大変満足しています。

2016-04-07
用途:
入力アンプ
対象商品:
37563425

満足

2015-02-22
用途:
放送
対象商品:
37563836

今回の商品は、インピーダンスを変更するのに使用しましたので、改善点等はありません。

2014-10-07
用途:
D級amp.の出力変換(バランス→アンバランス)に使用し普通のヘッドホンが使えるようにしました。
対象商品:
37563881

品質にバラツキも無く、安心して使用しています。もう少し小型で一次及び二次のインピーダンスが16Ωというようなトランスがあると有難いのですが、なかなか見つからないのでこのトランスを使用しましたが、音質も良く満足しています。

1人が参考にしています
有限会社フクダ 様2014-12-10
用途:
工作
対象商品:
37563793

ホームセンターでは手に入りにくいため、品揃えにに感謝

2015-05-21
用途:
インターホン用に使用
対象商品:
37563592

とてもよいです。
在庫がもっとあると助かります。

2014-02-26
用途:
オーディオ信号のインピーダンス変換
対象商品:
37563924

・1.5倍価格程度で磁力線シールドされているタイプに仕様変更して貰えるとありがたい。
・樹脂モールドの2.5mmピッチリードピンタイプであれば更に良い。

2015-03-10
用途:
カーナビとPCスピーカとのインピーダンスマッチング
対象商品:
37563477

ポータブルカーナビの音声が小さく音楽もステレオでないため、小型のPCスピーカと併用して利用しようとイヤホーンジャックと直結したのですが、PCスピーカからのノイズが気になり音も期待したほど大きくなりませんでしたので、このトランスをマッチングトランスとして使用しました。結果、ノイズは無くなり音量も十分確保できるようになりました。

3人が参考にしています
2011-09-21
用途:
トランジスタ用トランスですが、実験的に低電圧駆動真空管アンプに使って見たいと思っています。天下の山水製トランスの実力が楽しみです。
対象商品:
37563766

本物の山水のトランスです。まだ使っていませんが、やはりしっかりしたつくりで信頼のおける商品です。

1人が参考にしています
2018-03-19
用途:
アンバランス出力とバランス入力の変換用
対象商品:
37563741

センタータップが両側にあり、ハム音対策用とし重宝。

濱野電子ファーム設計 様2013-12-07
用途:
インターフォン音質改善実験
対象商品:
37563784

今回は、トランスそのものの大きさなども問題になりまだ検討が必要です。
ただ思っていたように音量は増加し音質も改善されました。

2013-10-04
用途:
カーAVのAUX インピーダンス変換
対象商品:
37563592

ボリュームを一杯まで上げなくても、普通設定で聞こえるようになりました。