コンタクトグリースのレビュー

平均満足度 4.50 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンタクトグリース サンハヤト
サンハヤト
439 / 税込 483
スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。 【用途】スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑
50件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-10-27
用途:
電子部品のメンテナンス
対象商品:
37593062

リーズナブルな価格の割にとても良くできた商品だと思います。

2019-07-02
用途:
車両整備
対象商品:
37593062

コラムスイッチやブロア切り替えスイッチ
ホーンのスライド接点に使用
少量なので使いたいぶんだけ買えるのがいいね

望制作室 様2020-05-14
用途:
バイクのハンドルスイッチメンテナンス
対象商品:
37593062

少量買いできるのがとても良いです。性能も問題なくとても使いやすいです。

有限会社ルーエ 様2019-06-03
用途:
接点に
対象商品:
37593062

普通に使えます。後は温まったときと耐久性ですかね。もう少し量はほしいですが不満れべるではなし。

精密屋inc 様2019-05-20
用途:
ワイパーモーターの接点に使用しました。
対象商品:
37593062

モーター等の接点に使用しました。使用最低限の量で大変ありがたいです。

2019-02-15
用途:
Audio修理
対象商品:
37593062

類似品をいろいろさがしたのですが安く早く届くのでモノタロウさんから購入しました。可変抵抗部に使ったのですが問題なく動作しており助かりました

2019-03-20
用途:
メンテナンス
対象商品:
37593062

スイッチ類のグリスアップに使いますが、もう少し粘度が高いと良いのですが。

2018-12-30
用途:
清掃済みの接点の保護用に。
対象商品:
37593062

時々、以前着いていたグリースを綺麗に拭き取り洗浄後に塗り直すと、接点部が長持ちしますよね。そんな時手頃な分量でいいと思います。

2018-09-19
用途:
メンテナンス
対象商品:
37593062

接触不良が無事解消されました。
少量かつ安値で提供して頂けるので助かります。

ただ、この手のグリスは接点等の細かい部分に塗布することが多いので、
瞬間接着剤のノズルのような細い口にして頂けると
作業性が向上してよろしいのではないかと個人的に思いました。

2人が参考にしています
2018-08-14
用途:
古い自家用車の電装端子のメンテナンス時
対象商品:
37593062

接触不良の予防に使用しています。手頃な大きさで使いやすいです。

2018-07-06
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
37593062

使用頻度も少なく、そんなに量が要らないので、小さなチューブの商品は安価で助かります。

2023-10-15
用途:
自動車スイッチの接点の潤滑と酸化防止

ヘッドライトスイッチやワイパースイッチ
ハザードスイッチ等の接点や
ワイパーモーターのスライド接点の潤滑に使用
シリコングリスではスパークによりガスが発生し
接点表面に絶縁被膜を形成してしまうが
コンタクトグリスなら問題なし
またコンタクトグリスそのものは絶縁性の為
導通グリスの様に隣り合った接点が
意図せず通電してしまうこともない

2人が参考にしています
2019-02-16
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
37593062

機械のメンテナンス作業時非常に役に立っております。

1人が参考にしています
2022-10-08
用途:
電子部品の潤滑

電子部品のスライドスイッチの可動部の潤滑には良好ですが、車やバイクの高電流・高電圧の流れるヘッドライトなどの電気接点に使用するのは無理があります。使用後直ぐに接触不良を起こします。比較的低電流・低電圧の電子部品向けです。

2人が参考にしています
2018-11-19
用途:
蓄電池の端子清掃等
対象商品:
37593062

少量から買えて満足です。塗布してから余り時間が経っていませんが経過は問題無い様です

1人が参考にしています
2022-05-06
用途:
旧車整備
対象商品:
37593062

性能は数年経たないと実感出来ないので、使用用途が異なる?が要望として耐寒温度-20ぐらいで容量×3倍ぐらいだとありがたい。

1人が参考にしています
2017-03-09
用途:
旧車のスターター修理
対象商品:
37593062

セルモーターの動きが悪く、交換しようかと思いましたが、ダメ元で配線全てにこのグリスを塗ってみると見事に復活しました。コンタクトグリスですが、普通に導通の改善にも使えると思います。量も十分にありましたので大変満足しています。

3人が参考にしています
2020-09-24
用途:
接点類の防湿・硫化防止
対象商品:
37593062

粘度があり膜厚を保てる為、空気中の酸素や水分から接点を保護できる。
接点復活剤を塗り硫化を止めた後、パーツクリーナーで洗浄後、
コンタクトグリースを塗ると良い。
グリースの質は良いが、容器が駄目(何十年も前からこれだけど)
キャップが柔らかく強度が低い為、止まる所で止めようと締め込むとネジが馬鹿になる。
ネジピッチが粗く嵌合も甘いので容器を倒して放置するとグリースが漏れる。
※現に購入時 既にグリースが漏れてギトギトになっていた。
容器のラベル部分を指で押して使うとラベルにヒビが入る為
先細りになっている部分を押すようにしているがこれが固いし滑ってしまう。
使いやすいラミネートチューブにして欲しい

9人が参考にしています
2020-10-28
用途:
接点不良の回避
対象商品:
37593062

スクーターのキルスイッチの接点不良でエンジンが掛からなくなってしまいました。クレ_コンタクトスプレーを使用した後に接点に強制注入して不安要素を潰しました。数社の接点グリスを購入しどれが一番良いのか検証中です。このままでは注入しずらいので、別途購入した注射器に移し替え使用しています。

2人が参考にしています
2017-04-02
用途:
バイクの接点スイッチメンテナンス時
対象商品:
37593062

バイクの手元スイッチなどのグリスアップに使用しました。
動きも良くなり、接点の摩耗も軽減でき、とても満足です。